Navigation überspringen

Du hast einen Login für den Technik Dialog? Hier klicken!

trittfeste schalter in der treppe

fragazoid
Technik-Dialog Neuling
Technik-Dialog Neuling
Bild des Benutzers fragazoid
Offline
Registriert: 02.02.2012
Beiträge:
Punkte: 0

trittfeste schalter in der treppe

hi,

ich renoviere gerade meine treppe zum dachgeschoss. die treppestufen sollen später mit led-einbaulampen beleuchtet werden. meine idee war nun, das licht automatisch beim betreten der ersten und der letzten stufe ein-undausschalten zu lassen via schalter unter dem neuen treppenbelag.

nur find ich bei der schier unendlichen auswahl bei conrad nicht die passenden schalter( folienschalter,drucktaster  u.ä.).

led-einbauset samt 12v-trafo hab ich schon, mir fehlen noch schalter, und nen guten tip  wie ich soetwas installiere Smile.

eine lichtschranke oder bewegungsmelder wollt ich nicht, das treppenhaus/treppe ist sehr verwinkelt, und lässt sich nicht mit einem sensor voll erfassen.

wäre für hilfe sehr dankbar

gruss

 

flugbastelbubi
Technik-Dialog Neuling
Technik-Dialog Neuling
Bild des Benutzers flugbastelbubi
Offline
Registriert: 01.05.2010
Beiträge:
Punkte: 0

trittfeste Schalter

Schwierig... SCHALTER für Wechselschaltung oder TASTER für Tastschaltung? Wenn der "Schalter", der sehr wahrscheinlich ein Taster sein muß, unter dem Treppenstufenbelag verschwindet, dann muß er extrem stabil gebaut sein (Lebensdauer - es tritt ja jeder drauf: Ersatzteile in einigen Jahren?!?), möglichst flach sein (Einbauhöhe - Stolpergefahr!) und sehr sensibel reagieren sonst muß man ja immer bewußt auf genau die Einbaustelle treten. Außerdem braucht man wahrscheinlich 2 Schaltstellen, unten und oben an der Treppe.

Außerdem ist die Schaltungsart noch nicht klar; ich sehe spontan 2 Möglichkeiten: Wechselschaltung => 2 Wechselschalter, wobei es schwierig sein dürfte, trittfeste Wechselschalter mit Tastantrieb zu bekommen; Tastschaltung: 2 Taster, Stromstoßschaltung (Taststromkreis mit parallel geschalteten Tastern auf die Spule des Stromstoßschalters; Lampenstromkreis über die Schaltkontakte des Stromstoßschalters => Elektroinstallateur!)

Andere Möglichkeit: kapazitive Annäherungsmelder als Tast-Auslöser  gibt es als mechanikfreie Kontakte vielleicht auch zu kaufen, aber das wird in jedem Fall eine etwas aufwändigere Bastelei, weil dann ja noch die 230V~Anpassung (Trafo für die elektronische Steuerung, Trafo für die Lampen oder Niederspannungsleitung in die Verteilung, falls der Trafo dort eingebaut ist) dazu kommt, also aufpassen...

Mit Folientastern wird das garantiert nix, denn die müssen mit dem Finger zielgenau gedrückt werden und sind meiner Meinung nach auch nicht zum Drauftreten ausgelegt - wahrscheinlich nach ein paar Monaten hin.

Bei einer mechanischen Betätigung durch die Treppenstufe sehe ich das Problem, daß diese bewegliche Treppenstufe wackeln, abfallen oder blockieren kann: Unfallgefahr und Verschleißgefahr, ich würde also doch zur Lichtschranke oder kapazitivem Annäherungsmelder als Schaltauslöser raten, falls das mit Bewegungsmelder nicht klappt.

 

Franziska
Technik-Dialog Sympathisant
Technik-Dialog Sympathisant
Bild des Benutzers Franziska
Offline
Registriert: 01.12.2011
Beiträge:
Punkte: 0

trittfeste schalter in der treppe

Hallo fragazoid,

flugbastelbubi hat dir ja schon einige Tipps mitgegeben.

Schau dir doch mal dazu den folgenden Artikel an:

http://www.conrad.de/ce/de/product/751862/ALARMTRITTMATTE-KLEIN

Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.

Gruß

Franziska@Conrad

 

Kommentar hinzufügen