Windows 7 Starter Edition
8 Beiträge / 0 neu
17. März 2011 - 14:00
#1
Windows 7 Starter Edition
Hallo Leute,
Hab mir gestern das Windows 7 Starter geholt zusammen mit nem Netbook von Samsung.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich da bitteschön Bilder im Desktop ändern? Habs auch schon mit der Registerdatei versuch aber da kommt dann nur ein Schwalzer Bildschirm. Blöde Version sag ichj nur.
Ich bin kein PC und Windows 7 war auch nicht meine Idee( Neee denn das waren schwachmaten) Sorry














Re:
Hi Thunfisch (Thunder)
Also wenn du ein Bild hast das dir gefällt dann machst du Folgendes:
1. auf Bild rechter mausklick
2. Oben auf speichern unter. (speichere das Bild auf den desktop)
3. dann öffnest du das Bild
4. Rechter mausklick auf das bild.
5. Dann als hintergrundbild verwenden klicken.
FERTIG
Hoffe konnte dir helfen
mfg
www.rcclubgp.jimdo.de;)
Mein Fuhrpark:

->Reely Titan
Ladegerät:
->Ultra Trio Plus 14
Akkus:
->2 NiHm´s von Graupner
->1 Lipo von Graupner
Funke:
-> Modellcraft MC-30 2,4 Ghz
Re:
oder für eine Diashow (wechselnde Desktophintergründe) rechtsklick auf den Desktop, dann in dem geöffnetem Feld auf Anpassen gehen, darauf hin müsste sich so ein Fenster öffnen (Bild 1) und dort klickst du auf die blaue Schrift in dem Feld das ich umrandet habe. Dann öffnet sich ein Fenster wie in Bild 2 worauf du dann auf durchsuchen klicken musst, da kannst du dann z.B. einen ganzen Ordner mit Bildern öffnen und per Häkchen aussuchen welche als Desktophintergrund genutzt werden sollen. in diesem Fenster kann man auch einstellen wie oft die Bilder wechseln.
Re:
das einzigste was ich mich frage ist, wieso du kein pc bist???
Re:
wen meinst du?
Re:
Hallo Steffson,
Er meint mich damit,wegen meinem Spruch.
Danke für die Hilfe,leider klappt es nicht. Ich habe mir nun das Oceanics Change Background runtergeladen,jetzt gets Prima.
Danke nochmals
Gruß Thunfisch ( Thunder)
Also. Ich besitze auch so ein Netbook. Das Programm hat mir auch geholfen. Jedoch wirst du dich noch wundern, was alles fehlt. Die Starterversion ist eine absolut abgespeckte Version von Windows 7. Wenn du ein NC 10 Plus hast, dann kannst du es so machen wie ich. Ich habe mir Windows 7 Home Premium gekauft und über Anytime Upgrade geupdatet. Jetzt läuft alles. Naja, da die Performance mir mittlerweile nicht mehr so reicht, steige ich auf großes Notebook um.... aber so ist das ganz schön. Die Diashow klappt auch unter Home Premium.
Ja, der hat Recht! Die Starteredition von WIN/7 ist nicht der hit. Wenn du mit der Winnativen Systemsteuerung klarkommst (ich auch nicht), sollst du die Backgroundchanger aus dem Internet laden. Die gibt es zu Haufen und die sind kostenfrei.
Hey hoy! Frohes ... was auch immer!