Navigation überspringen

Du hast einen Login für den Technik Dialog? Hier klicken!

Neues Handy aber welches?

Mr.RC-Car
Technik-Dialog Einsteiger
Technik-Dialog Einsteiger
Bild des Benutzers Mr.RC-Car
Offline
Registriert: 28.08.2010
Beiträge:
Punkte: 0

Neues Handy aber welches?

Hallo ihr lieben,
Tja ich bins mal wieder Laughing out loud
Ich hab mal eine Frage.Mein Vater möchte sich ein neues Handy kaufen.Er hat zur Zeit das Nokia n95 8Gb,er möchte einen ähnlichen Slider.Ich hab schon nach dem Nokia N96 geschaut,da waren aber diverse Bewertungen wo diese Handy schlecht gemacht wurde.Ich weiß jetzt also nicht was es da noch geben soll....
Also es soll ein Slider sein und eine gute Kamera haben es solte schon ein recht großes Display haben.
Würde mich über ein paar Vorschläge freuen! Smile
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Mr.RC-Car Thumbs UP!

RC/RIDE
Technik-Dialog Sympathisant
Technik-Dialog Sympathisant
Bild des Benutzers RC/RIDE
Offline
Registriert: 04.06.2010
Beiträge:
Punkte: 0

Re:

also, wenn du ein gutes betriebssystem willst, solltest du auf jeden fall eins mit android nehmen.
da gäbe es dann momentan nicht alzu viele möglichkeiten. um genau zu sein, gibt es 2 ernstzunehmende slider: das motorola milestone, und das milestone 2.
ich würde dir aber empfehlen dich da in fach foren zu informieren, bei android kann ichh android-hilfe.de empfehlen.
MFG
RC

Daniel Saxon
Technik-Dialog Neuling
Technik-Dialog Neuling
Bild des Benutzers Daniel Saxon
Offline
Registriert: 28.10.2011
Beiträge:
Punkte: 0

neues handy

also ich kann dir nur bestätigen, dass des nokia N96 totaler mist is

das betriebssystem hängt dauernd, un ist unübersichtlich

der bildschirm geht innerhalb kurzer zeit kaputt und hat auch einen sehr schlechten Empfang teilweise

wenn du ein neues handy haben willst, musst du dich zwischen Andriod und Windows Phone entscheiden

Android is extrem übersichtlich, und hat auch eine menge funktionen wenn ma damit spielen will

das windows ist anfangs nich so der renner gewesen, aber inzwischen extrem gut. Ich habe ein windows phone 7 und bin sehr zufrieden

was die sache mit den tasten angeht: Es ist möglich solche handys zu kaufen, aber die werden immer teurer

falls es aber nich umbedingt so ein ultra neues gerät sein muss, sind htc´s mit windows phone 6.5 zu empfehlen, diese sind ziemlich günstig, aber das betriebssystem reagiert nich so schnell wie bei android

hoffe ich konnte dir hiermit helfen

 

Kommentar hinzufügen