Navigation überspringen

Test Smart CX 42 Twin HD Sat Receiver an einem Samsung LED UE 46 B 7090 Fernseher über HDMI

Der Smart CX 42 HD Twin Receiver ist ein formschöner und kleiner Receiver in schwarz und zeitlos und ist für das hochauflösende Überall Fernsehen gedacht. Die Fernbedienung hat ein optisch schönes Design und liegt gut in der Hand, aber 3 Tasten sind in rot beschriftet und die sind nicht gut sichtbar. Anschlüsse an Geräterückseite sind gut angeordnet: Netzschalter 2x LNB IN 2x LNB OUT 1x HDMI 1x USB 2.0 für Festplatte und USB Stick RS-232 für Softwareupdate Optischer und Koax Audio Ausgang für Heimkinoanlage 5.1 digital 1x Scart 1x Component Ausgang 1x Audio Stereo einen Netzwerkanschluss ist nicht vorhanden Frontseite: 4-stellige LED Anzeige Navigationstasten zum bedienen des Receiver 1 CI-Schacht hinter der Frontklappe Erstinbetriebnahme: Receiver mit Ferseher verbinden und einschalten. Der Receiver startet automatisch und man muß den Scart oder HDMI Anschluss festlegen, ist aber in der mitgelieferten Bedienungsanleitung gut beschrieben. Die Bedienungsanleitung ist insgesamt gut beschrieben und reicht zum Bedienen des Receiver vollkommen aus. Man kann sich unter www.smart-electronic.de Support Download alles ausführlich anschauen und man kann sich alle Programme Uploaden. Receiver Automatik Programmierungs-System ( RAPS) Ist einfach und selbserklärend geführt und in ein paar Minuten problemlos sind alle Programme auf den aktuellen Stand eingerichtet. Hier finde ich gut, wenn man was vergessen hat kann man auf Menü Werkseinstellung gehen und alles von vorne wieder beginnen. Bei Raps System werden alle neue Programme gefunden und die abgeschalteten Programme automatisch gelöscht. Bei RAPS einrichten braucht man nur eingeben: Deutsch Ok-Taste ( ca. 10 sec.) autmatische Programmierung startet von selbst. Wählen Sie Ihre empfangbaren Sateliten z.B.: Astra 19,2 Pfeiltaste rechts weiter. Wählen der Rapsliste (Deutschland) Ok-Taste. Regionales Programm auswählen z.B.: Bayerisches FS Süd Ok-Taste ( wird automatisch auf Senderplatz 3 gelegt. Möchten Sie Sender mit folgenden Inhalten sehen 1. Erotic 2. Call-TV (wenn nicht auf weiter). Abonnierte Pay-TV-Pakete aussuchen und auf weiter gehen. Daten werden gespeichert. Fertig ist die Programmierung. Dann bitte im Menü Systemeinstellungen Lokale Zeiteinstellungen ( Passwort 0000) Sommerzeit auf Aus stellen (genaue Uhrzeit). Bei Rapssystem kann man in der Hauptsenderliste keine Programme versachieben. Hier kann man sich aus 32 FAV-Gruppen die Programme anlegen und dann kann man die auch in der FAV Liste verschieben wie man sie möchte. OK Taste drücken hier kann man 10 Programme sehen und mit er Pfeiltaste kann man blättern: Astra, alle Satelitten oder FAV Liste auswählen. Menüführung ist beim CX 42 gut gelöst und man findet sich prima durch. Systemeinstellungen Werkzeuge Aufnahme Programme bearbeiten Installation Der CX 42 bietet 32 Favoritenlisten und 32 Timerplätze, die sollten mehr als ausreichend sein. Umschaltzeiten: Die umschaltzeiten sind noch gut, bei HD-Sender etwas langsam. Electronic Program Guide ( EPG) Aufruf mit EPG Taste und ist sehr schnell und schön aufgebaut. hier kann man auswählen zwischen Singles oder Multi EPG. OK Taste gibt noch Info zur laufenden Sendung. Timer für einfaches aufnehmen der Programme aus dem EPG. Menü PVR Konfiguratin: hier kann man für eine Aufnahme Früher starten und später beenden eine bestimmte zeit eingeben in min. diese Funktion ist sehr gut. Der Smart CX 42 erkennt sofort USB-Stick und Festplatten 2,5 Zoll. Bei Twinkabelanschluss kann man ein Programm anschauen und 2 Programme verschiedener Transponder aufnehmen. Bei Einkabellösung mit durchschleifen (Loop-Kabel zu LNB2 out) kann man ein Programm anschauen und 2 Programme auf dem selben Transponder aufnehmen. Hier finde ich gut, dass der CX 42 nur die Programme anzeigt die man anschauen und aufnehmen kann. Man konnte bei PVR Betrieb keine Fehler erkennen und funktionierte einwandfrei. Wenn man Taste SHIFT 2x drückt, kommt man direkt ins Aufnahmearchiv und von da aus kann man sofort Filme auswählen und anschauen. Mediaplayer funktioniert auch gut und hier kann man mit der Nulltaste Blättern um Musik,Bilder,Video oder USB A anzuschauen. Timeshift Aufnahme (zeitversetztes Fernsehen) funktioniert auch einwandfrei. PVR Funktionen sind in der Bedienungsanleitung sehr gut beschrieben. Bild und Ton: hier die wichtigsten angaben, der CX 42 liefert hervoragende HD und SD Bilder, (braucht sich nicht vor der sehr viel teueren Dreambox zu verstecken). Auch die Tonquallität in Stereo und Dolby digital ist sehr gut. Fehler: aktuelle Firmware 2.03 B4 Bei Radio-Modus Find Taste blendet sich ein Menü ein und bleibt stehen. Softwareupdate über Satellit geht erst, wenn eine neues Update kommt. HD+CI-Modul mit gültiger Karte erkennt der CX 42 noch nicht. Diese kleinen Bugfehler werden sicherlich bei einer der nächsten Softwareupdates behoben sein. Vorteile: ein sehr gutes Preis Leistungsverhälnis bei Firma Conrad 135 € niedriger Stromverbrauch auch bei Deep Standby mit angeschlossener 2,5 Zoll Festplatte gemessen mit einem Stomverbrauchmeßgerät unter 1Watt. schönes Design und gut angeordnete Fernbedienung einfaches Bedienen und Programmieren sehr guter Support unter www.smart-electronic.de gute Bedienungsanleitung (kurz und gut beschrieben). Fazit: Mit dem CX 42 HD Twin PVR hat Smart wieder einen guten und mit vielen Funktionen bestückten Receiver auf den Markt gebracht, für das Überall-Fernsehen und der sehr leicht zum bedienen ist. Ich gebe den Smart CX 42 eine Kaufempfehlung, da er ein sehr gutes HD und SD Bild liefert.
Erfüllt der Artikel die Erwartungen:
5
5,0 von 5
Preis-Leistungs-Verhältnis:
4
4,0 von 5
Benutzerfreundlichkeit:
4
4,0 von 5
Design:
4
4,0 von 5
Test Smart CX 42 Twin HD Sat Receiver an einem Samsung LED UE 46 B 7090 Fernseher über HDMI
Test Smart CX 42 Twin HD Sat Receiver an einem Samsung LED UE 46 B 7090 Fernseher über HDMI
Test Smart CX 42 Twin HD Sat Receiver an einem Samsung LED UE 46 B 7090 Fernseher über HDMI

Gibt es den auch für DVB-C?

..formschöner Receiver..