Smart CX42 - schlicht, kompakt und vielseitig
Kompakt, schlicht und vielseitig, so könnte man den kleinen Receiver der Marke Smart beschreiben. Ich bin nicht gerade der Utra-Experte im Bereich Receiver und ging ich dementsprechend unberührt in diesen Test und habe erst einmal gar nicht viel erwartet.
Ein Platzwunder
Gewundert habe ich mich zum ersten Mal nach dem Auspacken. Ich hatte beim genannten Anschluss- und Funktionsumfang ein größeres Gerät erwartet, müssen doch immerhin ein HDMI, ein SCART, ein USB, ein RS232 und ein digitaler Coaxial-Anschluss, sowie analoge Audio und Komponenten-Anschlüsse neben den vier Antennenanschlüssen an der Geräte Rückseite Platz finden. Leider ist das Design des Gerätes nicht so umwerfend und eher schlicht. Schlecht aussehen tut der Receiver zwischen meinen Geräten trotzdem nicht.
Betrieb und Qualität
Nach dem Anschluss hatte ich auf meinem 42“ LCD TV anfangs ein miserables Bild, das Problem war, dass sich der Receiver trotz des verwendeten HDMI-Anschlusses auf eine PAL-Auflösung eingestellt hatte. Dies ließ sich jedoch schnell per Taste auf der Fernbedienung ändern und so kam ich ins Menü für die ersten Einstellungen. Hier wurden Vorlieben für die automatische Programmierung über das RAPS-System eingetragen, wie der regionale Sender oder Pay-TV Sender, der Receiver bietet einem nämlich auch die Möglichkeit an der Front eine CI-Karte einzuschieben. Darauf begrüßte mich auch schon „Das Erste“ in HD, wie ich es von meinem anderen Receiver gewohnt war. Das RAPS hatte alle Sender automatisch eingetragen und nach Themen geordnet und macht seitdem regelmäßg Programm-Updates, wodurch die eingetragenen Frequenzen immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Nach einem kurzen Vergleich bestätigte sich für mich, dass die Darstellung der Sender auf einem ebenso guten Niveau liegt wie auf dem alten Receiver. Das Upsampling des Smart CX42 sieht auch sehr ordentlich aus und das Umherschalten geht einigermaßen fix, wobei man sogar einstellen kann, ob man beim Schalten lieber ein kurzes Standbild oder einen schwarzen Bildschirm wünscht. Der Receiver lässt sich auch in anderen Verhältnissen wunderbar konfigurieren, wobei die Menüs nur ein wenig träge reagieren.
Medien-Wiedergabe - Ganz nett gedacht aber eher schlecht gemacht
Nachdem nun der Fernsehmodus getestet war und auch die Timeshifting-Funktion, genau wie die Aufnahme einwandfrei funktionierte und sich die Aufnahmen sogar auf dem PC abspielen ließen, musste ich die Wiedergabe von externen Medien testen. Also habe ich meine NTFS formatierte Festplatte angeschlossen und war erst einmal überfordert – wie kann ich nun die Medien wiedergeben? Es gibt keine Taste auf der Fernbedienung, die ansonsten einen sehr guten und aufgeräumten Eindruck macht. Des Problems Lösung: Über „Menü“ kommt man zu weiteren Funktionen, welche alle mit Passwort geschützt sind – wie ich finde, vollkommen überflüssig. Durch diesen Umstand dauert es sehr lange bis man zu seinen gewünschten Medien kommt, was durch die seltsame Navigation in diesem Bereich noch erschwert wird.
Schwächen in der B-Note
Ist man jedoch erst Mal bei seinen Medien angekommen, spielt der Player nahezu alles ohne Murren ab. Leider hat er mit dem doch sehr verbreiten AVI-Format so seine Problemen und spielt meist nur den Ton ab, jedoch kein Bild. Außerdem hängt sich der integrierte Player bei großen MKV Dateien gelegentlich bei der Wiedergabe auf und wird asynchron, was durch kurzes Pausieren und Spulen jedoch wieder behoben wird. Die Bildqualität bei niedrigen Auflösungen ist allerdings erstaunlich gut, auch hier funktioniert scheinbar das Upsampling sehr gut.
Fazit
Mein abschließendes Fazit lautet also: Fernsehen und Umfang: Top – Medien und Aussehen: OK
Wer gelegentlich einen Film von Platte wiedergeben will, oder allgemein nur selber Aufnahmen im Fernsehen macht, der wird mit diesem Player glücklich werden. Wer allerdings eine umfangreiche Filmsammlung hat, sollte lieber auf Media-Festplatten oder Media-PCs zurückgreifen, dort ist der Zugriff wesentlich komfortabler und es werden alle Formate unterstützt. Für normales Fernsehen ist der Receiver jedoch wunderbar und die eingebaute Timeshifting-Funktion, sowie das RAPS machen es sehr komfortabel. Außerdem ist der Preis vollkommen in Ordnung.












Hallo Robin. Eine Doppelbewerbung schließt natürlich nicht vom Faktor 1 aus. Gerne kannst du dich also speziell auch bewerben, wenn du das möchtest.
Zu der Faktor 1 Seite hätte ich mal eine Frage:
Ich habe mich eben angemeldet und eine allgemeine Bewerbung für 3 Kategorien geschrieben.
Wenn nun demnächst Produkte aus dieser Kategorie kommen, soll ich mich dann nochmal speziell für das Produkt bewerben? Wenn ich natürlich aufgrund von bestimmen Umständen besonders gut für einen gewissen Produkttest geeignet bin, dann würde ich hierzu eine zusätzliche Bewerbung schreiben.
Handhabt ihr das so oder würde das dann gegebenenfalls als Doppelbewerbung zählen und direkt ausgeschlossen werden?