- 4
- 57
Heute mal was zum Raten Part 2
Hallo
Da so viele geantwortet haben schein es ein Interesse an alter Technik zu geben.
Ich habe im Moment zwar kein Gerät dieser Art zum Durchsehen, habe als Lehrling noch aber einige von Diesen Geräten repariert.
Deshalb frage ich mal ob sowas noch einer kennt . Bin mal gespannt ob es genau so schnell erkannt wird wie das Tefifon.
Hallo Wlanman, darf ich antworten, wenn ich vorher nicht wusste was es ist, weiß aber jetzt ganz genau? - von Dim 08.09.16 21:35
Klar darfst du antworten, ist ja ein neues Ratespiel - von Wlanman 08.09.16 21:37
Leider bin ich jetzt zu spät :( - AWI war schneller - das ist ein Mignon GA101. Hier ganz schön im Video: https://www.youtube.com/watch?v=aKfaEb1n2F4 - von Dim 08.09.16 21:42 Bearbeitet
Nicht so schlimm, ich werde hier noch öfter Fragen zu alter Technik stellen, ich hoffe ihr findet es gut . Da im Moment eh nicht viel los ist habe ich gedacht ich könnte ja mal etwas Leben in die Bude bringen .
Alte Technik ist halt mein Hobby. Scheibe doch das ganze noch mal als Antwort, dann kann ich dir auch einen Stern geben . - von Wlanman 08.09.16 21:47
Ja ... im Moment puschen alle wieder nur ihre Bewerbung zum Produkttest für die Kodak Pixpro 360 Grad Kamera :-( - von AWi 08.09.16 21:50
Glaube ich auch, wenn man innerhalb vo einer halben Stunde von 20 auf 50 Punkte steigt ist das schon sehr merkwürdig - von Wlanman 08.09.16 21:52
Finde es ja immer spannend, was du für alte Schätzchen in die Finger bekommst.
Es fehlt irgendwie eine Retroecke, wo man so alte Sachen vorstellen könnte. Eventuell gleich mit einem Workschop, wie man so manches Alte wieder flott bekommt oder mit moderner Technik aufrüsten kann. Alte Weltempfänger usw. - von mauszilla 09.09.16 08:24
Wäre eine gute Idee, da könnte man so einiges vorstellen und erklären. so in etwa wie Conrad auf seinem Blog . http://blog.conrad.de/technostalgie-radio-von-frueher-bis-heute/ - von Wlanman 09.09.16 09:18
Oder auch was man mit alten Computern noch so anstellen könnte. Alter Pentium 2 oder AMD K4 zum Nas oder Heimserver umbauen.
Möchte nicht wissen wo überall noch sowas rumsteht und einfach nur verstaubt. - von mauszilla 09.09.16 10:14
Oder sogar über C64 und co. Die sind bestimmt auch noch nicht ausgestorben - von Wlanman 09.09.16 10:22
C64 kannst doch endlich Originale Gehäuse nachbestellen, weil die Firma die Formen und Lizenzen erhalten hat.
Soll auch, glaub kommendes Jahr, eine Neuauflage beben. - von mauszilla 09.09.16 10:24
Hallo zusammen,
Euer Vorschlag mit der Retro-Ecke gefällt uns sehr. Wir überlegen gerade, wie wir etwas entsprechendes für Euch einrichten können. Unsere Überlegung ist, dies eventuell in Form einer eigenen Themenwelt einzubauen. Wir halten Euch auf dem Laufenden!
Viele Grüße
Euer Conrad Community Team - von Team_Conrad 09.09.16 10:57
Da wäre super, denn ich glaube es wird gut ankommen da es viele Liebhaber der alten Technik gibt - von Wlanman 09.09.16 10:59
Fänd ich auch klasse. Eigene Themenwelt über Retro. Dort kann man die Technik vorstellen und Umbauten von den How Tos verlinken.
Gerade so schöne Alte Weltempfänger sehen im Wohnzimmer schon klasse aus und wenn dort moderne Technik drin steckt auch ein Highlight. - von mauszilla 09.09.16 11:23
Fände ich auch klasse, ich hab dann noch etwas anzubieten was den Sprung von mechanischem Gerät, zu elektromotorbetrieben Gerät gemacht hat ;) - von MammutBonsai 09.09.16 12:44
Bin mit beiden Händen für Retro-Ecke... Und Retro-Spiele! - von Dim 09.09.16 21:09
Ich weiß, Sinclair Spektrum - von Wlanman 09.09.16 21:11
Wäre ja Feuer und Flamme aus einem alten Musikschrank eine Medienzentrale zu basteln mit AV-Receiver und PC intern. Nur so, das auch die Knöpfe noch Funktional sind für Lautstärke, Sender usw...
Verdammt, warum Wohnst soweit weg Wlanman? Allein trau ich mir das noch nicht zu. - von mauszilla 09.09.16 21:27
Ich würde auch zum Wlanman umziehen (Zelt am Teich inklusive :)) Aber genau so gerne werde ich da auch alle anderen von der Community sehen. @Wlanman: wie sieht es mit einer Zeltstadt aus??? - von Dim 09.09.16 22:24
Ich wohn ja auf dem Land, 20 Meter entfernt ist eine große Wiese. Der Bauer ist mein Nachbar - von Wlanman 09.09.16 22:31
OK. Jetzt braucht man nur die Abstimmung, Altgeräte und den Conrad-Timm. - von Dim 09.09.16 22:32
Denkt aber dran das ihr damit rechnen müßt nachts evtl. Wölfe zu verscheuchen .😊😊 - von Wlanman 09.09.16 22:35
Da wird es sowieso ein wenig Laut und hell ;) - von Dim 09.09.16 22:39
Warum nicht "mit den Wölfen heulen"?
Zelten wäre für mich in Ordnung und solange ich Nachtangeln machen kann😉😁 - von Praktiker 09.09.16 23:24
@Praktiker: Guck noch das Bild unter (mit dem Wolf, nicht mit der Retro Truhe) - von Dim 09.09.16 23:27
Du wirst lachen, 200 m entfernt fließt die Böhme. Ich weiß aber nicht welche Fische da drin sind - von Wlanman 09.09.16 23:29
PS. Mir fällt gerade ein man kann ja auch bei uns das Wolfscenter besuchen . http://www.wolfcenter.de/Willkommen.html - von Wlanman 09.09.16 23:37
Ich könnte mir vorstellen, dass das Bachforellen drin sein könnten.
Mein Problem ist dabei nur, dass ich noch nie Fliegenfischen gemacht habe und das wäre wohl die geeignetste Art, im Bach zu fischen.😊😊 - von Praktiker 09.09.16 23:37
Nicht schlecht, aber die Wölfe liegen meiste Zeit im Versteck. Dann liebe zu den Affen. - von Dim 09.09.16 23:38
Hallo zusammen,
wir haben eine freudige Nachricht an euch: Es gibt eine Retro-Ecke in der Conrad Community! Gerade eben ist die eigene Themenwelt zu Retro-Themen live gegangen. Ab sofort werden Fragen, Startup & Innovations und How-Tos dort einsortiert, wenn ihr den Themen-Tag "Retro" verwendet.
Hier gelangt ihr zur Themenwelt: https://community.conrad.de/themenwelt/retro/neueste-fragen
Wir freuen uns auf eure Retro-Beiträge!
Viel Spaß & viele Grüße
Euer Conrad Community Team - von Team_Conrad 13.09.16 15:54
Das ist ja Super 👍🏼👍🏼👍🏼 - von Wlanman 13.09.16 15:57
Find ich auch 👍👍👍👍 - von mauszilla 13.09.16 16:11
Prima, danke!👍😀 - von Praktiker 13.09.16 21:27
Super!!! 👍👍👍👍👍 ...Also ich bleibe ab jetzt in der Retro-Ecke sitzen ;) - von Dim 13.09.16 22:23
Dann mach doch auch mal einen Beitrag, bin gerne dabei. Ich glaube Retro war eine gute Idee - von Wlanman 13.09.16 22:25 Bearbeitet
Werd in den nächsten Tagen auch einen Beitrag reinsetzen wenns die Zeit erlaubt. Ob das aber wirklich als Retro durchgeht, na ich weiß nicht, das ist eher noch älter als die üblichen Retrosachen ;) - von MammutBonsai 13.09.16 23:03
Macht nichts, alles ist willkommen - von Wlanman 13.09.16 23:04