- 4
- 0
Ist das iPhone 6 wirklich viel besser als sein Vorgänger?
Oder gehts doch nur um Liebhaberei der treuen Apple-Jünger?
Oder gehts doch nur um Liebhaberei der treuen Apple-Jünger?
Hallo Okommanix
Das Iphone 6 zum Iphone 5
Das einzig wahre, welches das IPhone 6 mit sich bringt, nach meiner Meinung, ist der neue A8 und M8 Prozessor Chip. auch die Auflösung vom IPhone 6+ mit dem lange ersehnten Retina FullHD (1920x1080) Bildschirm, welcher das IPhone 5 nicht hatte. viel mehr als einen besseren Prozessor sowie eine bessere Bildschirm-Auflösung bringt das IPhone 6 nicht mit.
Zum Grössten Teil, ist es wie du sagst ein Apple Produkt, von welchem jeder meint er müsse es Haben.
Ich darf meinen Vorrednern widersprechen - es gibt schon eine Menge Features, die das iPhone 6 besonders machen. Für mich der größte Coup: Im Auto an den Strom angeschlossen, kann man mit "Hey Siri" quasi eine Carplay-Steuerung aufrufen, um Navigation, Telefon oder was auch immer zu nutzen. Der neue Chip macht das Gerät dabei schon deutlich schneller und die Kommunikation mit diversen Apps (Fitness, ...) in dem Schritte gezählt werden, etc. ist auch sehr komfortabel. Die Kamera ersetzt nicht nur jede Fotokamera, sondern auch ohne jeden Zweifel jede Videokamera. Die Qualität ist enorm - kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Und schließlich - wenn die Gerüchte stimmen - hat das iPhone 6 schon alles eingebaut, was Apple Pay braucht ... und der Sparkassenverband soll bereits in Verhandlungen mit Apple sein.
Sicher kann man immer streiten, ob sich eine Anschaffung lohnt. Dass die Androiden mit den Plastikschälchen der asiatischen Hersteller das verneinen, ist dabei nicht neu. Ich bin durch und durch mit meinem 6plus. ;-)
Gruß vom Cyculator
Die wirkliche Verbesserung liegt, neben dem Design, in dem schnelleren Prozessor, dem größeren Display und der besseren Kamera, NFC ist ja auch mit drin, aber vorerst wieder nur so wie Apple das möchte, von daher kein Vorteil für mich.
Der Argumentation von Cyculator bezüglich Hey Siri und den Fitnessfunktionen, muss ich widersprechen, da dies keine Features vom iPhone 6 sind, sondern von iOS 8 und auch auf meinem alten iPhone 5 funktionieren. Ansonsten stimme ich aber zu.
Man braucht das iPhone 6 nicht wirklich, aber wenn man danach geht, dann braucht man gar kein Smartphone ;-).
Frage kommentieren