- 7
- 4
Lassen sich an den Externen Soundblaster "X7"von Creative 2 Bluetooth Lautsprecher koppeln ?
Lässt sich obengenanntes vorhaben umsetzen? Conrad Bestellnummer des Soundblasters Bestell-Nr.: 1315027 - 62 oder gibt es billigere alternativen?
Lässt sich obengenanntes vorhaben umsetzen? Conrad Bestellnummer des Soundblasters Bestell-Nr.: 1315027 - 62 oder gibt es billigere alternativen?
so wie ich die Webseite von Creativ und die Anleitung ab Seite 11 (Klick) verstehe, ist Bluetooth nur als Musikquelle möglich. Von anschließbaren Lautsprechern ist nicht die Rede. Allerdings steht bei Conrad, man könne 2 Stereo-Bluetooth-Geräte andocken. Ob damit Lautsprecher gemeint sind, ist fraglich. Ich denke, dies ist ein Fehler auf der Webseite.
Laut Creativ-Webseite übrigens "etwas" billiger geworden, es gibt 2 Versionen, die Standard und die "Limited Edition": http://de.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-x7 und http://de.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-x7-limited-edition
Für Bluetooth Lautsprecher brauchst du keine Soundkarte sondern einen Bluetooth Dongle. Die Lautsprecher haben einen Digital/Analog Wandler (spricht Soundkarte) eingebaut.
Hallo,
an diese Gerät lassen sich laut Anleitung keine Bluetooth-Boxen koppeln. Du kannst nur z.B. das Handy damit koppeln, um davon Musik über den Soundblaster wieder zu geben.
Was hast du den genau vor dass du den Soundblaster haben möchtest? Vielleicht kannst du ja auch ganz darauf verzichten, aber dafür musst du uns ein paar mehr Infos geben.
Gruß Lars
Du könntest mit so einem Bluetoothsender die bluetoothverbindung herstellen. An den Soundblaster kommst du von dem Kopfhörerausgang raus und in den Sender rein. Der Sender überträgt dann via Bluetooth.
Wie die anderen sagen, jetzt kommt es wirklich darauf an was Du möchtest. Wenn es Dir nur darum geht Musik per Bluetooth auf Lautsprecher zu übertragen reicht im Grunde schon ein Smartphone.
Wenn es Dir aber um hochwertigen Audiogenuß über Kopfhörer oder per Kabel angeschlossene Lautsprecher ginge hättest Du mit dem Teil schon die richtige Richtung eingeschlagen, Alternativen gibt es aber natürlich immer
Hallo Möchte gerne zwei Samsung R7 Lautsprecher (stehen unmittelbar neben dem Pc) per Bluetooth gleichzeitig mit dem PC betreiben. Windows kann ja aber nur eine Audioquelle verwalten, das heisst es kann immer nur ein Lautsprecher angesprochen werden. Der Versuch mit dem Programm Voicemeter funktionierte nicht so richtig. Heimnetzwerk habe ich nicht um da was aufzubauen. Was gibt es für alternativen?
Da gehen zB zwei Lautsprecher
Frage kommentieren