- 4
- 0
Momentan Beste FPV Videobrille auf dem Markt?
Da ich gerade anfange einen meiner Segler auf FPV umzurüsten und auf der suche nach einer Videobrille bin und wenn ich schon eine kaufe dann will ich auch das Top Produkt auf dem Markt?
Da ich gerade anfange einen meiner Segler auf FPV umzurüsten und auf der suche nach einer Videobrille bin und wenn ich schon eine kaufe dann will ich auch das Top Produkt auf dem Markt?
Preis technisch auf jeden Fall die Spektrum - 5,8GHz Fatshark V4 Videobrille sie überzeugt nicht nur durch ein super Preis/Leistungsverhältnis sondern auch durch die neuste Übertragungstechnik. Selber bin ich leider noch nicht dazu gekommen mir ein FPV Set zu kaufen aber werde mir für den Frühling auch eine zulegen.
Kurze Anmerkung zu Spektrum Brillen: Dies sind alles Fatshark Brillen sowie Sender usw. das ist keine Eigenentwicklung, kein neues Übertragungssystem oder ähnliches sondern ganz einfaches Rebranding.
Ich bin folgende Brillen geflogen oder fliege diese immer noch Fatshark Dominator V1, Dominator HD und Headplay HD. Es kommt drauf an für welche Anwendung du diese brauchst und was du wirklich an Features brauchst. Die Headplay HD würde ich z.B. nur für einen DJI Inspire oder im AP Bereich gebrauchen, da sie einen riesigen FOV von 70Grad hat und einen HD Eingang. Dann ist diese Brille unschlagbar für Bildaufnahmen Wenn du aber lieber FPV Quad Racing betreiben willst, dann würde ich dir ganz klar eine Fatshark empfehlen, einfach nur wegen der Grösse, kannst diese überall mitnehmen und die Qualität und vor allem Latenzzeiten der Übertragung sind klein die Headplay HD ist da schon träger.
Bei den Fatsharks gibt's jetzt aber einige Modelle, die RTF also Attitude usw mit eingebauten 5.8 GHz Empfängern oder die Modularen Modelle der Reihe Dominator: Wenn du zukunftssicher sein willst und auch mal z.B. einen Headtracker ausprobieren möchtest auf verschiedenen Frequenzen dein Videosignal empfangen willst dann auf jeden Fall eine Dominator.
So bei der Dominator gibt's auch einige Versionen die beste Preisleistung ist auf jeden Fall die Dominator V3 mit der neuen Fan Abdeckung da laufen diese auch nicht mehr an: http://www.dronefactory.ch/dronefactory-shop/fatshark-dominator-v3-video-brille/
Falls du noch ein wenig mehr ausgeben kannst gibt's die neuste Version der Dominator HD V2 mit der neusten gebogenen Optik was nochmals zur Vorgänger Version Dom HD vergessert wurde und der FOV von 45Grad auf 50Grad erhöht wurde, diese Brille soll die Krönung sein, werde meine HD verkaufen und wenn die neue etwas günstiger erhältlich ist ebenfalls upgraden: http://www.stoneblueairlines.com/fatshark-dominator-hd-v2-fpv-goggles.html
Hoffe dir die Entscheidung etwas erleichtert zu haben.
Flieger Grüsse
Vanjari
Frage kommentieren