- 4
- 4
Spiegelreflex oder Bridgekamera?
Was ist zum Einstieg zu empfehlen? Kenn mich da gar nicht aus
Was ist zum Einstieg zu empfehlen? Kenn mich da gar nicht aus
Dim hat da die Frage etwas verwechselt, es geht nicht DSLR vs System, sondern vs Bridge die ein ganz andere Klasse ist.
Generell gibt es nur zwei Gründe, die für die Bridge gegen System oder DSLR sprechen könnten, zum einen ein Gerät was fertig ist, man kann keine Objektive wechseln und muss sich auch sonst um nichts Gedanken machen, höchstens bei der Anschaffung ob es eine normale oder Superzoom sein soll.
Der zweite Grund ist der Preis, Bridge-Cams bekommt man schon recht gute für um die 100€. Sind jedoch nicht von der Qualität mit DSLR oder System zu vergleichen. Sie sind ein Zwischending zwischen den Kompakten Knipsen und den DSLR oder System Kameras.
Das ist ein ewiges Thema und ist von eigenen Vorlieben und auch anderen Faktoren abhängig. Da zum Thema meistens immer dasselbe geschrieben wird, verlinke ich auf gute Beiträge zu diesem Thema:
Wie Dim schon schreibt, gibt es da wirklich zahlreiche Dokumentationen im Netz zu, wie z.B. auch dieser Artikel von fotowissen.eu.
Die Frage wird sich sicherlich jeder am Anfang stellen und sie ist nicht so einfach zu beantworten, da es vom Vorwissen, den Vorlieben beim fotografieren, uvm. des Fragenden abhängt.
Ich würde Dir vielleicht empfehlen, einfach mal in das Fotogeschäft Deines Vertrauens zu gehen und verschiedene Modelle in die Hand zu nehmen, denn die Haptik der Kamera spielt u.a. auch eine Große Rolle bei der Fotografie.
Dort kannst Du Dich dann auch beraten lassen, ggf. Testaufnahmen machen und dann noch mal ganz in Ruhe zu Hause darüber nachdenken, was für Dich in Frage kommt.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall schon mal viel Freude an Deiner Kamera, was immer es auch wird...
Die Frage kannst du dir nur selbst beantworten, je nachdem, was deine Ziele sind. Die Bridge-Kameras haben halt den Vorteil, dass sie kompakter sind. Sie lassen sich meistens einfacher handhaben, besitzen oftmals ein Universalobjektiv für Weitwinkel und Megazoom. Letzteres kann aber auch als Nachteil empfunden werden, weil die spezialisierten Objektive ggf. besser für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. Das ist alles eine Frage der eigenen Vorlieben und Ansprüche. Ich persönlich würde eine Bridge-Kamera oder vielleicht sogar eine gute Kompaktkamera bevorzugen, weil für mich die Spiegelreflexkamera zu vielseitig ist.
Frage kommentieren