1. hat das How-To Wo bleibt der Umweltschutz? kommentiert
    Dazu kommt noch der Versandaspekt. Ein Paket nach Normgrösse verheddert sich im Sortierer wesentlich weniger wie ein Luftpolster Brief. Und wer schon mal einen Umschalg mit Luftpolster ohne Inhalt erhalten...
  2. Und natürlich so laut damit man das Martinshorn nicht mehr hört und mit den Luft -Sticks das arme Lenkrad traktieren. Definitiv einer der "geilsten" sounds ;_)
  3. hat einen neuen Badge erhalten
  4. hat eine Antwort zur Frage Wie schütze ich meine Autobatterie im Winter? geschrieben
    HAbe auch ein Womo, zum glück ein älteres. Da baue ich halt die Batterie aus und stell sie in die Garage. Trotzdem ist die irgendwann kaputt. Schlimm ist eigentlich nur die Tiefentladung, das 2 mal und...
  5. hat eine Antwort zur Frage Schaltung Spannungswächter LM 324 funkioniert nicht. geschrieben
    Hallo Kochmueller Das AN steht ROHS konform und DIP Gehäuse wenn ich das TI-Datenblatt korrekt interpretiert habe. Weshalb die Schaltung nicht kippt sondern dimmt ist mir auch ein Rätsel, ev ist die Diode...
  6. ODer einen IP scanner laden und damit alle IP-Adressen im Netz anzeigen lassen. Meist findet man so den verschwundenen Adapter.
  7. KAnn ich beipflichten, ist ja nicht nur 230 Volt sondern 380, wo LAien eigentlich nix zu suchen haben. Blöd nur, dass es kaum jemanden mehr gibt der ein 10 Jähriges Kochfeld auch nur aufschrauben würde....
  8. Hallo Jule M Induktion ist näher bei Gas was Profiköche an oberste Stelle setzen. Der Vorteil von Induktion ist die Wärme, sobald du ausschaltest geht die Temperatur zurück, die Restwärme ist nur durch...
  9. hat eine Antwort zur Frage Pieper für Kabelgebundene Einparkhilfe 855149 - 62 kommentiert
    vielleicht auch basteln? Piezo hats ja zu hauf im Conrad-Sortiment. Sowas wie Bestellnummer 717702 könnte gehen.
  10. hat eine Antwort zur Frage Heute mal was ganz anderes für die Retro -Ecke kommentiert
    Mich fasziniert noch immer, dass in Frankreich immer noch alle Quittungen zwar Euro drauf gedruckt haben aber gleichzeitig noch alle sin Franc angeben. Ob die noch immer nicht zu 100% übrzeugt sind?
  11. hat eine Antwort zur Frage Mal wieder was aus der Retro Rätselecke kommentiert
    Waren das diese genialen Reiter auf dem Abstimm Kasten welche spröde wurden und dann keinen Kontakt mehr machten? Haben wir in der Ausbildung zum TV Techniker zu hunderten ersetzt.
  12. hat eine Antwort zur Frage Mal wieder was aus der Retro Rätselecke kommentiert
    War für die Schweiz nicht notwendig weil wir damals nur Kanal 3 mit SRG belegt hatten. Kanal 8 war ARD soweit ich mich erinnern mag. Und TV war nur ganz selten am Vormittag schon zu sehen ( 1976 ) wenn...
  13. Das wäre der Knüller gewesen, Nie in Reichweite. Bin dann bei Escort XR3 gelandet. War mein bestes Winterauto bis zum Scorpio 4x4 im 92.
  14. hat eine Antwort zur Frage Wie Laptop mit Laptop verbinden? kommentiert
    Empfehle ich den Leuten auch immer, das ist die schnellste einfachste und sicherste Methode.
  15. hat eine Antwort zur Frage Retro Think Pad gleiche Qualität wie früher? geschrieben
    Gabs da nicht mal ne Firma Siemens die mit Fujitsu liiert war? Diese Laptops und auch PC's waren gar nicht mal schlecht. Ich habe noch einen Amilo der geht noch immer, war sogar mit W7 am laufen, den behalt...
  16. Tja Ford Capri war cool, konnte ich mir aber nicht leisten. Dafür durfte ich Papa's Kadet C GT/E Coupe (gelb schwarz) ab und zu ausfahren, fast genau so cool. Ich habe am Escort 1300 GT JG 74 rumgeschraubt...
  17. hat eine Antwort zur Frage Ablaufdatum von HP Patronen kommentiert
    Scheint so habe alle Tricks das Datum zu "knacken" probiert, keine Chance, waren ev tatsächlich defekte Patronen.
  18. hat eine Antwort zur Frage Ablaufdatum von HP Patronen kommentiert
    Blöd nur für den Lieferanten Conrad, dass das Gerät noch unter der 2Jahres Garantie läuft ? Werde es wohl zurückgeben müssen. Wäre halt einfacher gewesen eine Satz Patronen umherzusenden statt einen ganzen...
  19. hat eine Antwort zur Frage Ablaufdatum von HP Patronen kommentiert
    Ich denke hier haben wir doppelte "Arschkarte" . Abgelaufene PAtrone und Erst noch die Setupvariante. Hab jetz mal auf dem HP Forum die Frage gepostet, da es telefonishc resp Chatmässig nicht geht.
  20. hat eine Antwort zur Frage Ablaufdatum von HP Patronen kommentiert
    Danke für die Info. Sie sind wohl nicht eingetrocknet, werden aber nicht erkannt. Sie waren ja bis heut in der Originalverschweissung drin. Der Clou ist dass die eben ein Datum haben und beim Einrichten...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved