1. hat eine Antwort zur Frage Welchen Quadrokopter zum Anfang? kommentiert
    Gerne doch, dann wünsche ich dir natürlich viel Freude damit.
  2. hat eine Antwort zur Frage Welchen Quadrokopter zum Anfang? geschrieben
    Hallo OST, welchen Quadrocopter man zum Einstieg kaufen sollte, da scheiden sich denke ich die Geister. Dennoch möchte ich dir drei Quadrocopter empfehlen. Günstiger Einstieg: T2M Spyrit Max FPV Quadrocopter...
  3. hat eine Antwort zur Frage Reely shado 2.0 transport und akku geschrieben
    Hallo droneopertor, eine spezielle Tasche oder einen Koffer für den Shadow 2.0 führen wir derzeit nicht. Jedoch kann natürlich z.B. ein Universal-Koffer verwendet werden. Der Ersatzakku ist als Zubehör...
  4. Hallo, ja das denke ich auch. Dann wünsche ich dir natürlich viel Freude mit dem Copter. Viele Grüße
  5. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ist er mit GoPro 4 Black kompatibel? Wie hoch ist die Flugzeit? Wie gut ist die Aufnahmequalität? Danke im Voraus
  6. Hallo JordanR, der Blade Chroma GoPro-ready Deluxe ist das derzeit beste System für eine GoPro in unserem Sortiment. Besonders ist dass der Gimbal und das Videoübertragungssystem bereits verbaut sind. Der...
  7. hat eine Antwort zur Frage RC-Boot als Geburtstagsgeschenk kommentiert
    Dann wünsche ich ihm (und natürlich auch dir) viel Freude mit dem Boot. Gruß Anton
  8. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    RC-Boot als Geburtstagsgeschenk

    Mein Neffe hat bald seinen 11. Geburtstag und ich habe mir überlegt, ihm ein RC-Boot zu schenken. Er steht total auf Schiffe und in der Nähe gibt es auch genügend kleinere Seen. Ich kenne mich jedoch nicht...
  9. hat eine Antwort zur Frage RC-Boot als Geburtstagsgeschenk geschrieben
    Hallo Godfather, alternativ für die Falshöft käme eventuell die Sunset von Carson in Frage. Es handelt sich hierbei um ein Komplettset. Bei dem Rennboot Minimono wird hier noch ein Akku und Ladegerät...
  10. hat eine Antwort zur Frage Welche Outdoorpowerbank für den Campingurlaub? kommentiert
    Gerne. Ja richtig, ca. 10 x aufladen.
  11. hat eine Antwort zur Frage Welche Outdoorpowerbank für den Campingurlaub? geschrieben
    Hallo Tschenko, deine Beschreibung würde für diese Powerbank zutreffen. Sie hat 18000 mAh, ist wasserdicht und extrem robust. Außerdem hat sie eine integrierte LED-Taschenlampe, was Campen nie schlecht...
  12. Hallo Philip80, die Angabe der max. Steigung findest du bei unseren Mährobotern in den technischen Daten auf der jeweiligen Artikelseite. Freundliche Grüße Anton vom Conrad Kundenservice
  13. hat einen neuen Badge erhalten
  14. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Moin ! Ich habe gerade ganz frisch einen RC Logger NovaX350 Quadrocopter gekauft und würde da jetzt gerne meine RC Logger Pro Kamera drunterhängen. An sich ist das kein Problem, ich würde allerdings...
  15. Hallo Motte, wir haben die Frage unseren Lieferanten gestellt und dieser teilte uns folgendes mit: Das PWM-Kabel der Kamera kann entweder am Anschluss Gimbal X oder Y angeschlossen werden. Bedienung...
  16. hat eine Antwort zur Frage Gibt es gute Motorsensen mit Akku? geschrieben
    Hallo H.Geelens, unsere akkubetriebenen Rasentrimmer sind hier zu finden. Falls wir Rasentrimmer nicht im Sortiment haben, wie die STIHL die AWi vorgeschlagen hat, oder die von Bosch Professional können...
  17. Hallo Marianne, es liegt ein Halogenleuchtmittel mit G9 Sockel und 20 Watt (Warm-Weiß) bei. Freundliche Grüße Anton vom Conrad Kundenservice
  18. hat eine Antwort zur Frage Wie eine Isomac Giada richtig entkalken? geschrieben
    Hallo Alessia, die Maschine wird wie in der Anleitung auf Seite 29 beschrieben entkalkt. Der Hersteller empfiehlt einen Entkalkter für Espressomaschinen oder Zitronensäure zu verwenden. Freundliche...
  19. Hallo Berndstock, der von Sash empfohlene Bewegungsmelder führt Conrad nicht in seinem Sortiment, jedoch ist es über unseren Beschaffungsservice möglich auch diesen zu beziehen. Hier die Teilenummern...
  20. Das Ladegerät liefert maximal 2A, dass heißt aber nicht dass die auch fließen. Also wie Alsterwasser schon schreibt ist das kein Problem. Freundliche Grüße Anton vom Conrad Kundenservice

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved