1. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich eine Versicherung fürs Laptop? kommentiert
    Stimmt, das ist ein guter Tipp. Sozusagen einen Laptop-Found, den man dann anbrechen kann wenn es nötig ist. Da kriege ich dann auch auf jeden Fall mein Geld wieder ;)
  2. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich eine Versicherung fürs Laptop? kommentiert
    Naja, ich denke eure Meinungen zu dem Thema sind für mich als Verbraucher besser als das, was mir der Versicherungsvertreter erzählt. Wobei ich deinen Punkt natürlich auch gut verstehe, die Provisionen...
  3. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich eine Versicherung fürs Laptop? kommentiert
    Hort sich nicht wirklich nach etwas an was man brauchen kann, was du da berichtest. Aber das Gefühl hat man ja fast bei jeder Versicherung. Solange man es nicht braucht ist es unnötig und wenn man sie...
  4. hat eine Frage gestellt
    Als mein Laptop letzten Monat ausgefallen war ist mir aufgefallen, wie abhängig ich von dem Gerät bin. Der Laptop war ja auch nicht wirklich billig, die 2 Jahre für die Garantie sind allerdings auch leider...
  5. hat eine Antwort zur Frage Kann man die Update-Anfrage von Windows 10 abstellen? kommentiert
    Wenn mir zwei zu der Lösung raten, dann erscheint sie aber gleich nochmal vertrauenswürdiger. Auch wenn ich Holger eh schon gut genug vertraue ;)
  6. hat eine Antwort zur Frage Kann man die Update-Anfrage von Windows 10 abstellen? kommentiert
    Super, danke. Habe es jetzt gleich mal installiert, da dürfte jetzt nichts mehr passieren. Mit Windows 8.1. dürfte ich ja auch noch einige Jahre glücklich und zufrieden sein, denke ich.
  7. hat eine Frage gestellt
    Nach dem letzten Fiasko, dass ich mit Windows 10 hatte und bei dem mir hier super geholfen wurde, bietet mir Windows jetzt trotzdem immer wieder das Update an. Gibt es eine Möglichkeit, diese nervige Werbung...
  8. hat eine Antwort zur Frage Laptop hängt sich bei Update von Windows auf- was tun? kommentiert
    Ich finde es ehrlich gesagt auch recht erschreckend, aber ich kann mich mit Windows 8.1. jetzt eigentlich auch abfinden. So schlimm finde ich es jetzt nicht und bis das System veraltet ist, ist mein Laptop...
  9. hat eine Antwort zur Frage Laptop hängt sich bei Update von Windows auf- was tun? kommentiert
    Naja, so alt ist das Laptop eigentlich auch nicht. Zwei Jahre dürfte er auf dem Buckel haben. Ich kann aber auch nur weitergeben was mir der nette Mensch in der Hotline gesagt hat. Bis jetzt funktioniert...
  10. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Nachdem ich es gestern geschafft habe mit eurer Hilfe meinen Laptop wieder in Schuss zu bringen, wollte ich ihn heute zum zweiten Mal starten. Er wollte anscheinend neue Updates installieren, ist aber...
  11. hat eine Antwort zur Frage Laptop hängt sich bei Update von Windows auf- was tun? kommentiert
    Kleines Update und Aufklärung: Ich habe mittlerweile mal bei der Hotline von Dell angerufen und mich dort mal weiter erkundigt, was ich machen kann. Wie sich herausgestellt hat läuft auf meinem Laptop...
  12. hat eine Antwort zur Frage Laptop hängt sich bei Update von Windows auf- was tun? kommentiert
    Mal ganz blöd gefragt, gibt es denn Spezialisten, zu denen ich den Laptop bringen kann? Am besten nicht so teuer? Ich glaube nachdem ihr auch mittlerweile mit nicht mehr weiter wisst, wäre das vielleicht...
  13. hat eine Antwort zur Frage Laptop hängt sich bei Update von Windows auf- was tun? kommentiert
    Ok, dann mache ich den ganzen Vorgang von gestern jetzt einfach nochmal und hoffe, dass es wieder funktioniert. Ich bin mittlerweile schon am verzweifeln, gestern hat es noch einwandfrei funktioniert und...
  14. Das kann eigentlich nicht sein, Windows 10 war ja frisch installiert und hat auch funktioniert. Außerdem wurden ja auch alle Daten gelöscht.
  15. hat eine Antwort zur Frage Laptop hängt sich bei Update von Windows auf- was tun? kommentiert
    Ich habe alles so gemacht, wie du es mir beschrieben hattest. Soweit ich das verstanden habe war es also neu installiert, kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich habe es jetzt auch schon soweit geschafft,...
  16. hat eine Frage gestellt
    Nachdem ich es gestern geschafft habe mit eurer Hilfe meinen Laptop wieder in Schuss zu bringen, wollte ich ihn heute zum zweiten Mal starten. Er wollte anscheinend neue Updates installieren, ist aber...
  17. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    PC lässt sich nicht mehr starten?

    Seit dem Update auf Windows 10 lässt sich mein PC nicht mehr starten. Ich habe das Update gemacht, weil ich Windows 10 einmal versuchen wollte, allerdings hat sich dann irgendwo ein Fehler eingeschlichen...
  18. hat eine Antwort zur Frage PC lässt sich nicht mehr starten? kommentiert
    Holger, du bist ab jetzt mein persönlicher Held. Ich tippe das hier über meinen Laptop, der wieder funktioniert!!! Danke vielmals! Jetzt muss ich mich nur noch an Windows 10 gewöhnen!
  19. hat eine Antwort zur Frage PC lässt sich nicht mehr starten? kommentiert
    Gute, ich habe den Schritt jetzt mal gewagt und auf Partition 5 installiert. Mal schauen was dabei rauskommt. Er meinte auch er würde Daten die bereits da sind in "Windows.old" verschieben. Ich melde mich,...
  20. hat eine Antwort zur Frage PC lässt sich nicht mehr starten? kommentiert
    Gut, also ist die Sache doch ein bisschen komplizierter. Sehe ich das richtig: Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich Wähle die 5 und installiere dort Windows mit der Möglichkeit, dass ich Treiber...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved