1. folgt
  2. s Antwort zur Frage Gibt es ein U-Boot-Modell mit integrierter Kamera? hat 10 Stimmen erhalten
    Hab glaub ich genau das richtige für dich, allerdings nicht gerade Billig, schau dir mal das TTR-SB Seawolf von TTRobotix an. Das kann glaub genau das was du suchst! Da ist vorne in der Kuppel eine GoPro...
  3. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr euch einen Tesla für 35.000 $ kaufen? geschrieben
    Ich würde erstmal abwarten bis das Modell auch wirklich auf dem Markt ist. Ein Auto für 40000 € ungesehen zu kaufen ist totaler Unfug. Wenn es dann allerdings mit den bisherigen Modellen mithalten kann,...
  4. Das liegt auf jeden Fall an den Software Updates. Apple möchte das du langsam auf ein aktuelleres Modell umsteigst ;) Helfen können da die unten genannten Tipps, aber auf Dauer, vor allem wenn du...
  5. Sehr interessanter Bericht Timm, danke dafür. Bisher scheint das Rephone ja noch nicht viel zu können, kommen die Sensoren demnächst als Zubehör auf den Markt? Dann ist es meiner Meinung nach nämlich...
  6. Hab es jetzt ausprobiert, man kann das Display ziemlich rötlich (warm) stellen, das funktioniert auch automatisch je nach Uhrzeit. Aber ob das sinn macht?
  7. Wenn ich das Bild wirklich möchte kann ich auch einfach einen Screenshot machen und das Bild ausschneiden. Ist zwar aufwändiger aber möglich ist das immer..daher würde ich mir immer zweimal überlegen was...
  8. hat eine Antwort zur Frage Was erhofft ihr euch von der Apple Keynote morgen? kommentiert
    Ja mehr Farbe fände ich auch gut. Vor allem die Front in weiß finde ich gar nicht schön, hier würde ich mir zu allen Farben auch eine schwarze Alternative wünschen. Schwarz/Gold oder Schwarz/Rosegold wäre...
  9. hat eine Antwort zur Frage Was erhofft ihr euch von der Apple Keynote morgen? geschrieben
    Recht viel mehr wird wohl auch nicht vorgestellt werden. Ich hoffe das neue iPad Pro mit Apple Pencil wird richtig gut. Der Rest ist mir eigentlich egal ;)
  10. hat eine Antwort zur Frage Wie lange hält eine Autobatterie? kommentiert
    Ist das tatsächlich die selbe Firma oder ist einfach nur der Name gleich?
  11. Also unter die Haut würde ich mir auch keinen Chip setzen lassen, aber in einem Kleidungsstück fände ich das schon sehr interessant. Türen öffnen, bezahlen alles mit dem Chip im Ärmel. Bekommt man gleich...
  12. hat eine Antwort zur Frage Ist das Galaxy S5 wirklich bruchsicher? geschrieben
    Nein das S5 ist bestimmt nicht bruchsicher. Möglicherweise hatte sie bisher einfach nur Glück ;) Wirklich bruchsicher ist zB das Motorola Moto X Force dort gibt Motorola sogar 5 Jahre Garantie auf das...
  13. hat eine Antwort zur Frage Wie aktualisiert man die Kontakte bei Whatsapp? geschrieben
    Du musst ihn erstmal in die Kontakte deines Smartphones einspeichern, anschließend erscheint er auch bei WhatsApp. Kann unter Umständen ein wenig dauern, starte WhatsApp einfach mal komplett neu.
  14. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Betriebszeit eines Akkus ermitteln

    Hallo, ich habe einen 3000mAh Akku das Gerät verbraucht 500mA wie kann ich die Betriebszeit ermitteln ? Freundliche Grüße
  15. folgt
  16. hat eine Antwort zur Frage Betriebszeit eines Akkus ermitteln geschrieben
    Das relativ einfach: 3000mAh / 500mA = 6h -> 6 Stunden.
  17. hat eine Antwort zur Frage Wie denkt ihr heute über Win95? kommentiert
    Aber ist ja klar, denke mal jeder von uns hätte heutzutage Probleme einen Ford Modell T zu starten. Weil es einfach nicht mehr die aktuelle Zeit ist.
  18. hat eine Antwort zur Frage Welche kabellose Tastatur ist empfehlenswert? kommentiert
    Wenn du mit dem PC auch wirklich spielen möchtest, rate ich dir zu keiner kabellosen Tastatur, wenn während des Spielens Batterie leer geht ist das ziemlich ärgerlich. Aber falls es nur ein Media-PC ist,...
  19. hat eine Frage gestellt
    Googles Algorithmus schlägt erstmals den Weltmeister im Brettspiel Go. Habe oft gelesen das es sehr verwunderlich ist und niemand damit gerechnet hat. Manche Experten dachte bis vor kurzem noch, dass...
  20. Einen Tag sich ein wenig umschauen bringt natürlich gar nichts, da ist jeder Beruf spannend. Bin da voll deiner Meinung, bei uns hatte wir von Schule aus ein einwöchiges Pflichtpraktikum in einer Firma,...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved