1. Ja klar mein Stromverbrauch macht Kosten aus und natürlich kommt es dann auf den Anbieter an, aber jeder muss auch für den Zähler zahlen und das ist die Grundgebühr und die soll höher sein. Ja die Waage...
  2. hat eine Frage gestellt
    Ich habe mir gerade eine Wohnung angesehen und dort sind schon elektronische Zähler verbaut. Hat jemand schon so einen bei sich im Haus oder der Wohnung und kann mir sagen wie viel höher dann die monatliche...
  3. In Ordnung, danke für die Tipps. ich werde es am Wochenende versuchen da habe ich weniger Stress. Falls ich nicht zurecht komme melde ich mich nochmal.
  4. Also ein Back-Up der Daten habe ich, wäre nur blöd wenn das Windows dabei kaputt geht. An Datenträgerbereinigung habe ich noch nicht gedacht, dann mache ich das heute Abend. Wie schwer bzw. einfach...
  5. Ich habe Windows Vista, muss ich da also so ein Extra-Programm verwenden?
  6. hat eine Frage gestellt
    Bei meinem Laptop ist der Speicher bei C fast voll und ich glaube das macht das Laptop auch langsamer. Die Festplatte ist ganz am Anfang mal partitioniert worden in C und D auf D ist noch mehr Platz. Kann...
  7. hat einen neuen Badge erhalten
  8. hat einen neuen Badge erhalten
  9. hat eine Frage gestellt

    Ist Bezahlen mit NFC sicher?

    Mein Smartphone hat die Möglichkeit mit NFC zu bezahlen nun überlege ich ob ich diese Funktion nutzen sollte oder nicht. Wie sicher ist denn diese neue Bezahlmethode?
  10. ist beigetreten

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved