Copter975
- 0 Follower
- 0 Following
- 28 Beiträge
- 85 Sterne erhalten
- 6 Auszeichnungen erhalten
- Filter:
- Beiträge
- Kommentare
- Meilensteine
-
Copter975 hat einen neuen Badge erhalten
Du hast die Lösung!
10 deiner Antworten wurden als "beste Lösung" vom Fragesteller ausgezeichnet. -
Wie zünde ich Raketen und Böller richtig?
- Antworten 7
- Kommentare 58
Frohes Neues Leute ich bin nachher noch eingeladen zum Feuerwerk zünden und wollte fragen was man dabei besser beachten sollte, hab das vorher nie gemacht hatte immer keine Lust und wollte lieber meine...
-
Moin, dir auch ein frohes neues Jahr also Raketen zündet man am besten immer in einer Glasflasche von der Größe einer Sektflasche für einen stabilen halt. Außerdem ist immer VORSICHT geboten, denn wenn...
-
Moin, guck mal hier das ist schon recht schnell und kostet "nur" 99€. Gibt aber auch ein recht gutes von Samsung für 139€. Die kannst du dir ja mal anschauen. Gruß, Copter975
-
Woher bekomme ich Ersatzteile für die Inspire 1?
- Antworten 3
- Kommentare 0
Hallo, ich hatte einen kleinen Unfall mit meiner Inspire 1, die wichtigen Teile blieben zum Glück unbeschädigt. Brauch nun aber eine neue Haube, Nase, Batteriefach und die Ausleger kann mir irgendjemand...
-
Moin, Ersatzteile gibt es auch bei DJI. Sind sogar recht günstig. Hier einmal die Haube ,Nase , Batteriefach und zuletzt der Rechte und Linke Ausleger. Gruß, Copter975
-
iPhone 6 stürzt immer ab was kann ich tun?
- Antworten 4
- Kommentare 0
Hallo Leute, mein iPhone stürzt immer ab, neustarten bringt auch nicht muss ich das jetzt komplett zurücksetzen? Vielen Dank für eure Antworten
-
Kann ich den Akku meines DJI Senders tauschen?
- Antworten 3
- Kommentare 0
Hallo, ich habe seit circa 2 Jahren eine DJI Phantom 3 Standard. Kann ich den Akku im Sender tauschen? Und wenn ja welcher Akku muss da den rein? Vielen Dank für eure Hilfe, DJIPhantom
-
Moin, na klar kannst du den Akku tauschen, wenn du den Sender aufschraubst wirst du sehen das alles auf ein Stecksystem basiert. Somit musst du um den Sender zu öffnen den Akku und zwei weitere Kabel...
-
Moin, das iPhone ist natürlich blöd, du kannst ja mal versuchen dein iPhone komplett Neustarten. Einfach Homebutton und den Ein/Aus Kopf gleichzeitig gedrückt halten bis der Apfel wieder kommt. Wenn...
-
DJIPhantom folgt
- 0 Follower
- 28 Beiträge
- 85 Sterne erhalten
-
Copter975 hat eine Antwort zur Frage Gibt es für den 3D Quadrocopter Twister RTF Ersatzteile? geschrieben
Moin, ja gibt es, wenn du nur einen neuen Hauptrahmen benötigst gibt es den als als optionales Ersatzteil, sowie Propeller und auch den Akku. Falls es aber neue Motoren sein müssen empfehle ich dir diese....
-
Copter975 hat eine Antwort zur Frage Stromzange Voltcraft VC-540 Bei Strom- & Spannungsmessungen erfolgt kein Nullstellung im Display. geschrieben
Moin, hast du mal die Sicherung geprüft? Kann ja sein das die durch ist. Gruß, Copter975
-
Wie ändere ich meine Emailadresse bei meiner Apple-iD?
- Antworten 2
- Kommentare 1
Hi Leute, ich ich habe meine E-Mail Adresse geändert und wollte das nun auch mit meinen Kontakten bei der iCloud tun aber wo macht man das? Vielen Dank für eure Hilfe
-
Copter975 hat eine Antwort zur Frage Wie ändere ich meine Emailadresse bei meiner Apple-iD? kommentiert
iOS 9 und 10
-
Copter975 hat eine Antwort zur Frage Wie ändere ich meine Emailadresse bei meiner Apple-iD? geschrieben
Moin, ganz einfach, Einstellungen>iCloud>ganz oben dein Kontakt (z.B Max Mustermann)>Kontaktinformationen. Dann kannst du den Kontakt entweder änder oder noch einen Hinzufügen. Gruß, Copter975
-
Lasly Sing folgt
- 0 Follower
- 28 Beiträge
- 85 Sterne erhalten
-
Wie weis ich wann mein Quadrocopter Akku leer ist?
- Antworten 2
- Kommentare 0
Hallo mir wurde nun erklärt wie ich meinen neuen Quadrocopter richtig fliege aber wie lange halten die Akkus und wie macht sich ein leerer Akku bemerkbar? Stürzt mein Quadrocopter dann einfach ab oder...
-
Moin, Also jede Zelle eines LiPo hat eine Nennspannung von 3,7 Volt und eine Ladeschlussspannung von 4,22 Volt, wobei 4,2V Standard ist. Dies bedeutet, dass die Benutzung eines LiPo in einem, nennen...
-
Wie Steuer ich meinen Quadrocopter richtig.
- Antworten 3
- Kommentare 3
Hi, ich habe an Weihnachten einen Quadrocopter geschenkt bekommen nur steige ich bei der Steuerung nicht durch. Kann mir da jemand helfen?