1. In Tests schneiden die Samsung SSD immer sehr gut ab. Je nach Budget die EVO oder PRO. Western Digital hat auch eine gute (und schnelle) SSD Serie im Programm. Midestens 256GB solltest du ihr verpassen....
  2. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hey, ich habe vor mir demnächst einen Gaming PC selber zusammenbauen zu lassen, da ich kein Profi in diesem Bereich bin, sondern nur wenig Ahnung in diesem Bereich habe, bitte ich um Hilfe von Experten....
  3. Die WD Blue WD20EZRZ ist ein sehr guter Massenspeicher, aber nicht besonders schnell. Du solltest noch eine vernünftige SSD dazu kombinieren.
  4. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich will bald mit meinen Kindern auf ein Konzert gehen, da wird es aber ziemlich laut und nun überlege ich einen Gehörschutz zu kaufen, aber wie viel db sollte so ein Schutz haben, damit sie auch noch...
  5. Ich würde mir an dieser Stelle weniger Gedanken um die dB Zahl machen. (Sofern du nicht bei Iron Maiden einen halben Meter vor der PA stehen willst. Die üblichen Gehörschützer aus dem Baumarkt sind so...
  6. hat eine Antwort zur Frage Android Studio Sound Ausgabe kommentiert
    Danke AWi. Den Artikel kannte ich in der Tat noch nicht. Aber wie du schon sagst, bietet er leider auch keine Lösung.
  7. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Habe heute diesen Artikel gelesen: https://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/zukunftsmusik-11-tech-produkte-die-bis-2025-aus-unserem-alltag-verschwunden-sein-werden_H1009763972_371087/?SOURCE=7001002&ID_NEWS=371087&utm_source=focus&utm_medium=teaser&utm_content=main&utm_campaign=unser_netzwerk Dabei...
  8. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich suche eine Leiter die höhenverstellbar ist, also so, dass ich die eine Seite kürzer machen kann als die andere. Ich muss nämlich etwas an der Regenrinne machen und ich habe Stufen die vor dem Haus...
  9. hat eine Antwort zur Frage Mit welchen kleinen Tricks pimpt ihr euren PC? geschrieben
    Ich habe in meinem Laptop eine SSD als primäres Laufwerk eingebaut. Genug und vernünftiger Arbeitsspeicher ist auch wichtig. Von Übertakten und ähnlichen spielereien halte ich nichts. Geht meißt auf...
  10. hat eine Antwort zur Frage Alarmanlage bauen mit Lichtschranke . kommentiert
    I=U/R Der Strom wird also bestimmt durch den Widerstand und die Spannung. Die Lichtschranke schaltet die 230V an das Relais, dass natürlich für diese Spannug geeignet sein muss. Der Strom bemisst sich...
  11. hat eine Antwort zur Frage Alarmanlage bauen mit Lichtschranke . kommentiert
    Der Treppenlichtautomat muss mit 230V arbeiten, was aber soweit ich weiß so ziemlich alle tun. Ausserdem muss er die Leistung deiner Sirene aushalten. Da die Schalter üblicherweise mindestens 8A können...
  12. Möglich ja, billig nein... Aber lass uns Mal langsam anfangen. Über wie viele Lampen reden wir und was bezweckst du mit der Aktion?
  13. hat eine Antwort zur Frage Wie heißen die Leitern, die höhenverstellbar sind? geschrieben
    Treppenstehleiter oder Treppenleiter oder Leiter mit Fußverlängerung Übrigens auch bei Conrad unter dem Begriff Treppenleiter oder Vielzweckleiter
  14. hat eine Antwort zur Frage Alarmanlage bauen mit Lichtschranke . geschrieben
    Ok. Um mal neben der Bewegungsmelder Diskussion auf die ursprüngliche Frage ein zu gehen: Deine Schaltung wäre recht simpel und müsste ungefähr so aussehen. Die...
  15. hat eine Antwort zur Frage Alarmanlage bauen mit Lichtschranke . kommentiert
    Und Katzen laufen nicht durch die Lichtschranke? Die meißten Bewegungsmelder lassen sich in der Empfindlichkeit justieren so dass sie Katzen und Marder 'übersehen'
  16. hat eine Antwort zur Frage Hat schon jemand mit Greenscreen gearbeitet? geschrieben
    Ich habe mal probiert sowas zu machen, bin allerdings gescheitert. Als Software hatte ich Corel Video Studio Pro. (Liegt neu um die 60€) Mein Problem war der Greenscreen als solches. Wir haben damals...
  17. hat eine Antwort zur Frage Sind Telefunken Fernseher immer noch gut? geschrieben
    Die Firma Telefunken gibt es seit vielen Jahren nicht mehr, was die Antwort etwas schwieriger gestaltet. Bis vor wenigen Jahren hat die französische Firma Thompson unter dem Markennamen Telefunken recht...
  18. hat eine Antwort zur Frage Kann SanDisk auch SSDs? geschrieben
    Ich habe seit August 2015 eine SanDisk SSD in meinem Laptop und bin absolut zufrieden. Das Ding macht keine Probleme und ist sehr schnell. Allerdings fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten zu einer Samsung...
  19. An meinem Hyundai Tucson funktioniert die Start-Stop im Augenblick auch nicht. Ist völlig normal bei den Temperaturen.
  20. hat eine Antwort zur Frage Wachsbügeleisen macht Werkstatt dunkel? geschrieben
    Spontan würde ich auf eine fehlende Phase tippen. Vermutlich ist irgendwo eine Schmelzsicherung durch. Die Frage ist nur wo. Gibt es eine Hauptverteilung an der die Werkstatt Unterverteilung hängt, oder...

Mehr anzeigen

Follower (1)

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved