1. Hier gibt es auch einen ausführlichen Test des TaoTronics Bluetooth-Transmitters: Link Text
  2. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Der Passwort Manager von Google Play Version 2.1.0 lässt sich auf meinem Samsung S5 nicht auf SD verschieben. Wie kann ich diesen sichern, für neues Samsung Handy oder bei Hany-Ausfall oder -Verlust.
  3. Hallo Mario83, die Beleuchtung im Arbeitszimmer sollte einerseits hell genug sein, andererseits aber auch keine störenden Schatten oder Spiegelungen im Bildschirm hervorrufen. Habe mir selbst ganz akutell...
  4. folgt
  5. folgt
  6. s Antwort zur Frage Wie Cortana dauerhaft beenden? hat 10 Stimmen erhalten
    Hallo Kornelia, um auch den Hintergrundprozess zu beenden bedarf es eines kleinen Tricks. Der Vorteil ist, dass Du jedoch bei Bedarf (auch wenn ich nicht damit rechne, dass Du auf einmal Deine Liebe zu...
  7. s Antwort zur Frage Fazit zur Techswat-Aktion. hat 10 Stimmen erhalten
    Die TechSWAT-Aktion war ein ganz schöner Marathonlauf, der uns Experten manchmal einiges an Durchhaltevermögen abverlangt hat. Natürlich gibt es dann bei solchen Aktionen auch immer User, die nur eine...
  8. hat eine Antwort zur Frage Lohnt es sich einen gebrauchten Smart TV zu kaufen? kommentiert
    Lese weiter unten, dass Du gerne 55" hättest, das ist natürlich schon eine Hausnummer... Neu legst Du dafür in der Regel mindestens 600 Euro hin, wobei dieser Preis für die Größe der Geräte schon wahnsinnig...
  9. hat eine Antwort zur Frage Lohnt es sich einen gebrauchten Smart TV zu kaufen? kommentiert
    Das ist eine sehr gute Alternative zu den oft eher übersichtlichen implementierten Streaming-Optionen
  10. hat eine Antwort zur Frage Lohnt es sich einen gebrauchten Smart TV zu kaufen? kommentiert
    "smarte" TV-Funktionen soll es natürlich heißen :-)
  11. hat eine Antwort zur Frage Lohnt es sich einen gebrauchten Smart TV zu kaufen? geschrieben
    Hallo Chari, das ist ein zweischneidiges Schwert... Einerseits gibt es viele Leute, die die Wirtschaft am Laufen halten, indem sie nach 2 Jahren ihren großen Smart-TV durch einen noch größeren Smart-TV...
  12. Hallo Praktiker, dafür sind wir ja hier, um die verschiedensten Denkansätze aufzubringen und zu testen, was uns weiterbringt. Von daher finde ich jeden neuen Anstoß immer gut, insbesondere wenn ein Problem...
  13. Da es jetzt hier ein wenig unübersichtlich wird, versuche ich mal die noch offenen Fragen an LTACL zusammenzufassen: Was zeigt denn dein devolo Cockpit an, das mißt doch die Übertragungsrate zwischen...
  14. O.k. - eine grundsätzlich denkbare Möglichkeit. Gehen wir mal mangels konkreter Info als Gedankenspiel davon aus. Wenn LTACL mit seinem Notebook/Rechner in einem anderen Stockwerk direkt neben dem devolo-Adapter...
  15. Wenn ich das in dem Bild richtig verstehe, werden nur die Zugangsdaten per Knopfdruck auf den Endadapter übertragen und mit dem Router abgestimmt, ansonsten wären ja in dem Bild der zweite Adapter und...
  16. @LTACL: In welcher Größenordnung liegen denn deine gemessenen Werte und was für einen Internetanschluss hast Du?
  17. Den schön umgesetzten Ookla-Speedtest kannte ich noch nicht. Habe ihn gleich mal ausprobiert. Bei mir stimmen wieistmeineip.de und dieser Test ziemlich gut über ein. Aber ganz grundsätzlich gilt sicher...
  18. Jetzt musste ich erst mal googlen, welche Bandbreite Fast Ethernet bietet: 100 Mbit/s Wir wissen jetzt nichts von der Nenn-Zugangsgeschwindigkeit bei LTACL. Aber selbst wenn wir vom bezahlbaren Maximum...
  19. Ich habe es so verstanden, dass er beide Male mit dem Endadapter im anderen Stockwerk verbunden war, einmal per LAN-Kabel, einmal per WLAN. Bei meiner Antwort hat er geschrieben, dass er einen Internetspeedtest...
  20. Von daher müsste doch beim entfernt liegenden devolo immer gleich viel oder wenig ankommen, egal ob ich dort das Signal per WLAN oder LAN-Kabel abgreife oder habe ich da gerade einen Denkfehler?

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved