1. hat eine Frage gestellt
    Schon länger hab ich das Gefühl schlecht zu schlafen, morgens komme ich nie gut aus dem Bett. Daher möchte ich meinen Schlaf jetzt mal per Schlafsensor überwachen. Aber wie zuverlässig funktioniert der...
  2. hat eine Antwort zur Frage Gibt es Alternativen für Adobe Reader und Flash Player? kommentiert
    Habe gerade bemerkt das sogar ein PDF-Reader bei Windows dabei ist. Wäre der auch eine gute Alternative? Ich surfe eh nur mit Chrome brauch mir da also keine Gedanken machen super :)
  3. Finde der Vortex Roboter ist eine viel bessere Möglichkeit Kindern das Programmieren näher zu bringen. Da er sich bewegt, leuchtet und Spricht bietet er viel mehr Möglichkeiten und wird nicht langweilig....
  4. hat eine Frage gestellt
    Vor allem Adobe soll ja eine große Sicherheitslücke darstellen. Aber welche Programme nutzt ihr als Alternative für den Adobe Reader? Und gibt es überhaupt eine Alternative für den Flash Player, dachte...
  5. Denke mal nicht das Leute die kein FItness-Armband tragen oder anderweitig ihre Gesundheitsdaten aufzeichnen höhere Beiträge bezahlen müssen.
  6. hat eine Frage gestellt
    Die AOK Nordost zahlt ihren Mitgliedern einen Zuschuss von maximal 50 € beim Kauf eines Fitness-Armbands. Sogar für die Apple Watch. Glaubt ihr die Krankenkasse bezuschusst nur um in Zukunft eine Art Bedingung...
  7. hat eine Antwort zur Frage Wie lösche/reduziere ich meinen digitalen Fußabdruck? kommentiert
    Okay das löschen nicht möglich ist habe ich mittlerweile auch eingesehen, aber reduzieren muss doch irgendwie möglich sein oder?
  8. hat eine Antwort zur Frage Wie lösche/reduziere ich meinen digitalen Fußabdruck? kommentiert
    Da sind ja wirklich super Tipps drauf, vielen dank :)
  9. hat eine Frage gestellt
    Es ist erschreckend wie viele Daten man im Internet hinterlässt ohne dies bewusst zu merken. Daher meine Frage, gibt es eine Möglichkeit meinen digitalen Fußabdruck im Netz zu reduzieren oder gar komplett...
  10. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Da ich demnächst Umziehen werde und ich nicht nochmal meine Schränke mit einem Schraubenzieher aufbaue leg mir dafür einen kleinen Akkuschrauber zu. Ein bisschen Werkzeug Zuhause schadet ja nie. Nur ist...
  11. hat eine Antwort zur Frage Welcher Akkuschrauber ist der beste für Zuhause? kommentiert
    Okay das Set macht ja wirklich Sinn, vor allem der gebogene Aufsatz ist super zum Möbel aufbauen. Aber denke den Drehmoment-Aufsatz werde ich nicht benötigen.
  12. hat eine Antwort zur Frage Welcher Akkuschrauber ist der beste für Zuhause? kommentiert
    Für 15€ mehr mit dem Cutter finde ich echt okay. Oder gibt es einen wirklich großen Unterschied zwischen 4ter und 5ter Generation, weil das USB Ladegerät brauch ich nicht unbedingt.
  13. hat eine Antwort zur Frage Welcher Akkuschrauber ist der beste für Zuhause? kommentiert
    Die Bosch Ixo ist ja ein richtiger Alleskönner. Die Gewürzmühle finde ich jetzt etwas komisch, aber der Cutter ist ja genial. Gibt es das ganze vielleicht auch in einem Set? Vielen Dank euch beiden....
  14. hat einen neuen Badge erhalten
  15. hat eine Frage gestellt
    Da ich demnächst Umziehen werde und ich nicht nochmal meine Schränke mit einem Schraubenzieher aufbaue leg mir dafür einen kleinen Akkuschrauber zu. Ein bisschen Werkzeug Zuhause schadet ja nie. Nur ist...
  16. hat eine Frage gestellt
    Leise plätscherndes Wasser wirkt ja sehr entspannend. Hab mir daher überlegt ein eigenes kleines Wasserspiel zu bauen. Habe nur leider von Wasserpumpen wenig Ahnung, gibt es da spezielle für mein Projekt?...
  17. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Was genau ist ein Jailbreak?

    Mittlerweile schon öfter gelesen, aber konnte mir nie wirklich etwas darunter Vorstellen. Scheinbar habe ich mit meinem gejailbreakten Gerät noch mehr Funktionen oder? Was genau bedeutet Jailbreaken und...
  18. hat eine Antwort zur Frage Lädt ein Handy mit langem oder kurzem Ladekabel schneller? kommentiert
    Wovon hängt das Schnellladeverhalten denn ab? Gibt es da Tricks wie mein Handy schneller aufgeladen wird?
  19. hat eine Frage gestellt

    Was genau ist ein Jailbreak?

    Mittlerweile schon öfter gelesen, aber konnte mir nie wirklich etwas darunter Vorstellen. Scheinbar habe ich mit meinem gejailbreakten Gerät noch mehr Funktionen oder? Was genau bedeutet Jailbreaken und...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved