1. Ich habe nicht von Zeilentrafos geschrieben, sondern von Röntgengeneratoren.
  2. hat eine Antwort zur Frage Warum sind Diamanten eigentlich so begehrt und teuer? kommentiert
    So funktioniert Kapitalismus, Angebot und Nachfrage bzw. die Nachfrage bestimmt den Preis.
  3. Das nennt sich dann Debitkarte, funktioniert aber genauso und man sieht der Karte den Unterschied nicht an. Echte Visakarte (Kreditkarte) ist ein Extra Konto und man hat 28 bis 60 Tage Zeit, bevor das...
  4. Bei Ing-Diba kann man auch Telefonbanking machen - wurde mir wieder in Erinnerung gerufen, als mein Handy eine Zeitlang keine SMS empfangen konnte. Klappt auch hervorragend und ohne Gebühren.
  5. Es hat seinen Grund, dass ein richtiger Röntgengenerator (verbessert von Transformator nach dem Hinweis von Wlanmann) deutlich größer ist, als ein (oder auch 4 Stück) Zeilentrafo, der wird normalerweise...
  6. hat eine Antwort zur Frage Warum sind Diamanten eigentlich so begehrt und teuer? kommentiert
    Antwerpen in den Niederlanden ist die heimliche Hauptstadt der Diamantschleifer.
  7. Schau bei ITSCO.de, billig und Profiware.
  8. ING-DIBA bietet noch immer kostenlose Kontoführung sowie eine VISA-Karte gratis an. Auch kann man mit der VISA-Karte an jedem Bankautomaten kostenlos Geld abheben - im Ausland kassieren gerne mal die Automatenbetreiber...
  9. hat eine Antwort zur Frage Habt ihr eure Laptopkamera abgeklebt? geschrieben
    Natürlich ist die Kamera abgeklebt. Nicht nur die Sicherheitssoftware sollte aktuell sein, auch das Betriebssystem sollte komplett durchgepatcht sein. Mal als Beispiel: WannaCry benutzte eine Sichrheitslücke,...
  10. Ich würde eine größere SSD einbauen. dann die SSD klonen (Beim Kaltstart Apfel + F2 (glaub ich) und die Hälfte für Windows reservieren.
  11. Werkstätten haben dafür ein Testgerät. Ansonsten fahren bis man eindeutig merkt dass es Probleme geben könnte. Wenn die Batterie versagt ruft man ein Taxi mit Starthilfekabel, kostet 20 Euro. Danach zum...
  12. hat eine Antwort zur Frage Problem mit PDF-Markierungen am MacBook geschrieben
    Möglichrweise ist das PDF geschützt?
  13. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich der Kauf eines Macbooks jetzt? kommentiert
    Hab letztens erst einen explodierten Akku in einem 2013er MAcbook Pro ersetzt, man braucht dreieckige Schraubendreher und der neue Akku hat statt 8 Stunden nur noch 4 Stunden Laufzeit, aber dafür wird...
  14. hat eine Antwort zur Frage Warum sind 3D-Filme so unscharf? geschrieben
    Die sind unscharf, weil die nur die halbe Auflösung haben, ist technisch bedingt. Mehr Erklärung gibt es wenn man Google benutzt.
  15. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich der Kauf eines Macbooks jetzt? geschrieben
    Wenn man eh schon bereit ist die überteuerten Apple Preise zu zahlen, ist es egal wann man kauft, man kauft immer ca. doppelt so teuer, als für ein vergleichbares Windows Gerät. Andererseits ist ein Apple...
  16. hat eine Antwort zur Frage Samsung S4 Active bekommt plötzlich Update............ geschrieben
    Könnte auch damit im Zusammenhang stehen: https://heise.de/-3683337 UND: die Größe eines Updates sagt überhaupt nichts über die Wichtigkeit aus!
  17. hat eine Antwort zur Frage Welche Marke bevorzugt ihr für interne Festplatten? geschrieben
    Ich bevorzuge WD bei den Magnetplatten und Crucial oder Samsung bei SSD. Hin und wieder gibt es mal ein Angebot, da kauft man etwas anderes, ist aber mitunter ein Fehler, habe letztens eine SSD von WD...
  18. hat eine Antwort zur Frage Wie umfangreich muss ein gutes Passwort sein? kommentiert
    "Brute Force" heißt ja auch wörtlich übersetzt "Rohe Gewalt".
  19. hat eine Antwort zur Frage Wie umfangreich muss ein gutes Passwort sein? kommentiert
    Das nennt sich Passwortphrase. Ganz harte nehmen auch den jeweils 2. Buchstaben um das Level zu erhöhen.
  20. hat eine Antwort zur Frage Wie umfangreich muss ein gutes Passwort sein? kommentiert
    https://www.heise.de/newsticker/meldung/Update-Funktion-von-KeePass-2-unsicher-3227180.html Nur zur Information!

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved