1. hat eine Antwort zur Frage Braucht man einen Unterwasserfilter für einen Teich? kommentiert
    Ich glaube das überlege ich mir dann, wenn ich den Teich fertig habe, das wird auch noch eine Weile dauern.
  2. hat eine Antwort zur Frage Braucht man einen Unterwasserfilter für einen Teich? kommentiert
    Danke für den Link zu den Pflanzeninseln. Ein Wasserspiel hatte ich schon eingeplant, an Beleuchtung habe ich noch gar nicht gedacht. Sieht das nicht etwas zu kitschig aus, wenn man den Teich auch noch...
  3. hat eine Antwort zur Frage Braucht man einen Unterwasserfilter für einen Teich? kommentiert
    So eine bepflanzbare Matte will ich auch, das sieht so toll aus. Na das war ja alles eine ganz schöne Arbeit. Mein Teich wird wahrscheinlich so um die 50qm, da habe ich auch noch einiges vor. Ein Minibagger...
  4. hat eine Antwort zur Frage Braucht man einen Unterwasserfilter für einen Teich? kommentiert
    Der ist aber toll, wie lange hast du dafür gebraucht bis er so aussah? Sind die Pflanzen in der Mitte Teichpflanzen oder hast du da einen kleinen Erdhügel drin? Sieht super aus.
  5. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass es auch Unterwasserfilter gibt. Brauche ich so etwas immer bei einem Teich oder nur, wenn ich Fische in den Teich setzen will? Fische möchte ich nämlich keine,...
  6. hat eine Antwort zur Frage Braucht man einen Unterwasserfilter für einen Teich? kommentiert
    Super vielen Dank, noch mehr das auf die Liste muss. Ja da hast du recht, das wird alles recht teuer.
  7. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich hätte gerne einen Teich im Garten, muss ich mir dazu auch noch einen Schlammsauger besorgen oder braucht man das nur für bestimmte Teicharten? Wie ihr merkt ich kenne mich so gar nicht aus.
  8. Ok, also kommt ein Schlammsauger auch noch auf die Liste. Für einen Teich braucht man doch viel mehr als ich dachte.
  9. hat eine Frage gestellt
    Ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass es auch Unterwasserfilter gibt. Brauche ich so etwas immer bei einem Teich oder nur, wenn ich Fische in den Teich setzen will? Fische möchte ich nämlich keine,...
  10. hat eine Frage gestellt
    Ich hätte gerne einen Teich im Garten, muss ich mir dazu auch noch einen Schlammsauger besorgen oder braucht man das nur für bestimmte Teicharten? Wie ihr merkt ich kenne mich so gar nicht aus.
  11. @Holger_p: Was meinst du mit Daten Dritter? Darf ich dann keine Termine mit Personen vermerken, wenn ich sie vorher nicht gefragt habe?
  12. hat eine Frage gestellt
    Meine Frau und ich haben beide Android-Smartphones und suchen eine Kalender-App mit der wir unsere beiden Kalender synchronisieren können. Wenn sie also einen Termin einträgt soll dieser auch auf meinem...
  13. hat eine Antwort zur Frage Wie Bauknecht Geschirrspüler richtig reinigen? kommentiert
    Vermutlich. Eine gute Aufgabe für dieses Wochenende, ich brauche da bestimmt einiges an Zeit.
  14. hat einen neuen Badge erhalten
  15. hat eine Antwort zur Frage Ist Polaroid heutzutage noch interessant? geschrieben
    Ist ja spannend, ich dachte nicht, dass es so eine Kamera nochmal auf dem Markt geben würde. ich hatte früher einmal eine Polaroid und es hat wirklich Spaß gemacht damit Fotos zu schießen. Man hatte immer...
  16. hat eine Antwort zur Frage Wie Bauknecht Geschirrspüler richtig reinigen? kommentiert
    Tolle Anleitung, ich sollte glaube ich meine Spülmaschine auch mal richtig reinigen.
  17. An Hacker habe ich auch noch nicht gedacht. Ist das bei diesen Standards die Holger_p nennt auch ein Problem? Ich habe nur eine Etage und insgesamt 5 Heizkörper.
  18. Oh, zum Glück habe ich hier nachgefragt. An solche Sachen habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich werde mich über diese verschiedenen Standards informieren. Vielen Dank, ich glaube du hast mir damit viel...
  19. hat eine Frage gestellt
    Es gibt ein Heizkörperthermostat mit dem man über die Fritzbox die Heizung in seiner ganzen Wohnung steuern kann. Dies wäre meines Erachtens eine wirklich einfache Lösung. Mich würde interessieren was...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved