1. s Antwort zur Frage Mysteriöser Speicherplatzzuwachs an Synology NAS? hat 10 Stimmen erhalten
    Das Problem hatte ich bei meinem Synology auch. Hast du die CloudStation installiert? Dort ist standardmäßig der Dateiversionsverlauf aktiviert, der sämtliche Dateiänderungen protokolliert. Jedesmal, wenn...
  2. s Antwort zur Frage Warum erhalte ich Nachrichten erst wenn ich Whatsapp öffne? hat 20 Stimmen erhalten
    Ich vermute, dass es mit einer Stromsparfunktion des Handys zusammenhängt. Viele Smartphones bieten an, dass Datenverbindung (=Internet) deaktiviert wird, sobald das Handy gesperrt wird. Das spart dann...
  3. s Antwort zur Frage Warum erhalte ich Nachrichten erst wenn ich Whatsapp öffne? hat 10 Stimmen erhalten
    Ich vermute, dass es mit einer Stromsparfunktion des Handys zusammenhängt. Viele Smartphones bieten an, dass Datenverbindung (=Internet) deaktiviert wird, sobald das Handy gesperrt wird. Das spart dann...
  4. Die Haftungsfrage ist für mich das größte Problem: Was passiert, wenn ein autonomes Auto in einen Unfall verwickelt ist - wer ist dann verantwortlich? Der Programmierer des Autos? Das Problem wird auch...
  5. In alten Häusern kann das rein theoretisch tatsächlich gefährlich sein, wenn kein oder nur ein defekter Blitzableiter am Haus ist. Bei neueren Gebäuden ist das aber in der Regel kein Problem.
  6. hat eine Antwort zur Frage Ist ein komplett energieautarkes Haus möglich? geschrieben
    Ja, so etwas gibt es auch heute schon, sogenannte Energieeffizienz Plus Häuser. Die speißen Strom ins Netz ein. Allerdings benötigen die trotzdme einen normalen Anschluss ans Stromnetz, da Sonne und Wind...
  7. Da ist ein amerikanisches Tastaurlayout eingestellt. Probier mal Windows-Taste + Leertaste. Ansonsten ist rechts unten neben der Uhr ein Symbol, wo bei dir wahrscheinlich "EN" steht, da draufklicken und...
  8. hat eine Antwort zur Frage Gilt für Segways die StVO? geschrieben
    Ja klar gilt für die auch die STVO. Zumindest auf öffentlichen Straßen, was du damit in deinem Garten machst, in deine Sache.
  9. hat eine Antwort zur Frage Wo finde ich Desktop Hintergründe für mehrere Monitore? geschrieben
    Dafür solltest du am besten die Designs (oder Themes) von Microsoft herunterladen, da gibt es auch einige, die extra für Systeme mit mehreren Monitoren gemacht sind.
  10. Ja das geht heutzutage ohne Probleme. Achte aber darauf, dass du Garantie dann auch nur in den USA hast, also du musst im Garantiefall wieder zum Laden in den USA laufen. Und das Ladegerät hat dann einen...
  11. hat eine Antwort zur Frage Kann man eine 3D Funktion auch irgendwie nachrüsten? geschrieben
    Das wird nicht gehen. Denn entweder brauchst du eine sehr hohe Bildwiederholfrequenz und einen Synchronisator für aktive (Shutter) Brillen, oder du müsstest den Polarisationsfilter ersetzen. Beides würde...
  12. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Gibt es da einen Unterschied zu "normalen" Festplatten?
  13. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Zur Zeit kommen ja allerhand Gerüchte das Xperia Z5 betreffend raus. Eigentlich bräuchte ich ein neues Handy, aber überlege, noch zu Warten, bis das Z5 rauskommt. Was meint ihr?
  14. hat eine Antwort zur Frage Huawei P8 lite oder Sony Xperia Z3 Compact? geschrieben
    Da vergleichst Du einen Fiat 500 (Huawei) mit einer Mercedes S Klasse (Sony). Wenn du genug Geld hast und ein wirklich gutes Smartphone willst, rate ich dir auf jeden Fall zum Z3
  15. Ich finde es praktisch, da man dadurch Leute viel einfacher findet, als wenn jeder ein Pseudonym hat. Und was heißt schon Klarnamen"pflicht". Wenn jemand einen Fantasienamen einstellen will, kann Facebook...
  16. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich das Warten auf das Sony Xperia Z5? geschrieben
    Es gibt Gerüchte, dass das Z5 ein größeres Display bekommen soll, aber es gibt auch Gerüchte, dass es bei den bewährten 5,2" bleiben soll. Sicheres weiss man einfach noch nicht. In jedem Fall kommt aber...
  17. ja das geht über den Konsolenbefehl wuauclt.exe /updatenow (als Admin ausführen!)
  18. SSDs brauchst (und solltest!) du überhaupt nicht defragmentieren. Aber das Problem erübrigt sich eigentlich, da die meisten Defragmentierungsprogramme SSDs sofort erkennen und dann den Start verweigern.
  19. Klingt lustig, aber einfach nur so würde ich das nicht machen. Aber vielleicht auf die Hochzeitstorte oben drauf oder so.

Mehr anzeigen

Follower (1)

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved