1. hat eine Antwort zur Frage Wie sind die Produkte von AmazonBasics einzuschätzen? geschrieben
    Ich hatte bis jetzt auch nur gute Erfahrungen mit Amazon Basic Produkten. Allerdings gibt es auch noch günstigere, die meiner Ansicht nach in der Qualität gleich sind.
  2. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo Zusammen. Ich habe ein RC Auto welches einen Empfängerakku (NiMh) mit 6 V 1500 mAh benutzt Diese hier. Die 6 fertig verdrahtete LEDs (Diese)sind per JR-Buchse am Empfänger angeschlossen. Leider gibt...
  3. hat eine Frage gestellt
    Hallo Zusammen. Ich habe ein RC Auto welches einen Empfängerakku (NiMh) mit 6 V 1500 mAh benutzt Diese hier. Die 6 fertig verdrahtete LEDs (Diese)sind per JR-Buchse am Empfänger angeschlossen. Leider gibt...
  4. hat eine Antwort zur Frage Ich möchte eine alte HDD als Tellerschleifer verwenden. geschrieben
    -Closed-
  5. hat ein neues Profilbild hochgeladen
  6. hat eine Antwort zur Frage Gaming-Headset: worauf bei Kauf achten? geschrieben
    Wie oben schon beschrieben, das Tragegefühl muss passen! Es gibt welche die Auf den Ohren sitzen und welche die um die Ohrenherrum sitzen. Ich habe das Battlefield 4 Headset Razer BlackShark - Stereo Headset. Bin...
  7. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo Ich möchte eine alte HDD als Tellerschleifer verwenden. Dabei muss der HDD Motor ununterbrochen laufen. Die Drehzahl sollte nach Möglichkeit verstellbar sein. Die Lösung sollte nicht mehr als...
  8. hat eine Antwort zur Frage Ich möchte eine alte HDD als Tellerschleifer verwenden. geschrieben
    OHA, doch etwas komplizierter als gedacht. Vielen Dank für die Infos und Hilfestellungen! Ich glaube ich nehme dann den Vorschlag von Jerome an. Danke und eine schöne Weihnachtszeit!
  9. hat eine Antwort zur Frage Ich möchte eine alte HDD als Tellerschleifer verwenden. kommentiert
    Danke, nur leider drehen die HDDs nicht unendlich weiter wenn die nur Strom bekommen. Der Motor hört nach ca 1 Minute bei mir auf zu drehen. Kann man das irgendwie steuern?
  10. hat eine Antwort zur Frage Ich möchte eine alte HDD als Tellerschleifer verwenden. kommentiert
    Ich klebe eine runde scheibe Schmirgelpapier auf die HDD Scheibe.
  11. Da ich in meinem PC / Arbeitszimmer nur ein LAN Kabel habe ,welches mein Spiele PC belegt, und der Laptop von mir nur mit WLAN ins Netz geht könnte ich das WiFi ac Starter Kit sehr gut Testen. Bei meinem...
  12. hat einen neuen Badge erhalten
  13. hat eine Frage gestellt
    Hallo Ich möchte eine alte HDD als Tellerschleifer verwenden. Dabei muss der HDD Motor ununterbrochen laufen. Die Drehzahl sollte nach Möglichkeit verstellbar sein. Die Lösung sollte nicht mehr als...
  14. hat einen neuen Badge erhalten
  15. hat einen neuen Badge erhalten
  16. hat einen neuen Badge erhalten
  17. Hallo, ich bin Messebauer und brauche täglich einen Akkuschrauber. Dieser ist verschiedene Tätigkeiten ausgesetzt, natürlich Schrauben aber auch bohren von 3mm bis hin zu 80mm Die Akkuleistung und auch...
  18. ist beigetreten

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved