1. Hallo, Das ganze lässt nich über einen Limiter am Eingang realisieren. Dieser macht einen harten cut, je nach Typ und Einstellung, an dem eingestellten Threshold wobei der maximal Pegel zuvor auch eingestellt...
  2. Nein ohne Mahlwerk. Ich habe eine seperate Mühle daneben stehen. Ich habe ein Quickmill Cassiopea. https://www.mobacoffee.de/Set-Quickmill-Cassiopea-03004-Lelit-Fred-PL043MMI
  3. "Wollen sie Philips oder gleich was Gutes" LOL, das kommt mir sooo bekannt vor. Ich schließe mich auch an. Kauf keine Philips sondern versuche es doch mit guten Sennheisern. Wenn du klang möchtest dann...
  4. Hallo Korfu, die Handhebelmaschinen kenne ich selber nicht. Ich habe mir aber eine Siebträgermaschine geholt und der Kaffee schmeckt mir persölich 10x besser als der aus einem Vollautomaten. Das liegt...
  5. Hallo Nils, auch das Datenvolumen ist dabei mit inbegriffen. Kurzgesagt, kannst du deine gebuchte Flat in der EU genauso nutzen wie in Deutschland. Dieses sollte zumindest so sein. Ob sich alle Anbieter...
  6. hat eine Antwort zur Frage Wo darf man mit Hoverboards fahren? kommentiert
    Sollte kein Problem sein. Simpel gesagt, sind die Boards überall da verboten, wo die StVo gilt. Die Boards haben keine Zulassung zu Teilnahme im Straßenverkehr. Fehlende Bremse, Klingel, Beleuchtung, usw. Sollte...
  7. hat eine Antwort zur Frage Lötspitze in Bleistiftform für Weller SPI81? geschrieben
    Vielleicht kann man die hier dafür "mißbrauchen" https://www.conrad.de/de/loetspitze-bleistiftform-toolcraft-kkt-5bb-spitzen-groesse-5-mm-inhalt-1-st-588297.html
  8. hat eine Antwort zur Frage Lötspitze in Bleistiftform für Weller SPI81? geschrieben
    Guten morgen, hier sind alle geeigneten Spitzen die direkt von Weller angeboten werden. https://weller.de/de/Weller--Produkte.html?cat_id=ID150#{%22string%22:%22%22,%22current_site%22:%22weller%22,%22current_brand%22:%22Weller%22}
  9. hat einen neuen Badge erhalten
  10. hat eine Antwort zur Frage Grundig TV, nur noch 2 digitale Sender? geschrieben
    Hallo Shanna_83, Da die Sender auf verschiedenen Transpordern (Frequenzbereichen) sitzen, kann die Ursache im worst case acuh ein Defekt im Tunerbereich sein. Du könntest auch folgendes probieren: klemme...
  11. hat eine Antwort zur Frage Wie viel darf ein Grill bei euch kosten? geschrieben
    Hallo Smokie, Ich habe einen Smoker und gerade neu gekauft einen Gasgrill für den Balkon. Smoker = 600€ - BBQ Grillgenuss pur, da ich den mit Holz feuere und es auch celebriere. kleiner Gasgrill = 220€...
  12. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo Community, weiß jemand, ob es möglich ist einen Türgriff einer Balkontür im geöffneten Zustand so zu blockieren, dass man die Tür nicht verschließen kann (den Griff nach unten kippen/drehen). Nennen...
  13. hat eine Antwort zur Frage Türgriff von Balkontür blockieren, sperren. kommentiert
    Alles klar, habe gerade ein Video davon gefunden. Super, Danke.
  14. hat eine Antwort zur Frage Türgriff von Balkontür blockieren, sperren. kommentiert
    Oder mein gekippter Stellung auch geöffneter?
  15. hat eine Antwort zur Frage Türgriff von Balkontür blockieren, sperren. kommentiert
    Hi, ich brauche die ganze Mechanik genau anders rum. Beschreibung von Hersteller "verriegelt den Fenstergriff in geschlossener oder gekippter Stellung" Ich benötige eine Verriegelung in offener...
  16. hat einen neuen Badge erhalten
  17. hat eine Frage gestellt
    Hallo Community, weiß jemand, ob es möglich ist einen Türgriff einer Balkontür im geöffneten Zustand so zu blockieren, dass man die Tür nicht verschließen kann (den Griff nach unten kippen/drehen). Nennen...
  18. hat eine Antwort zur Frage XLR-Kabel 5-adrig? kommentiert
    So wie Peter geschrieben hat, wird damit eine passive Box angesteuert.
  19. hat eine Antwort zur Frage XLR-Kabel 5-adrig? kommentiert
    Hallo Wlanman, Mikrofonkabel sollte man nicht als Lautsprecherkabel verwenden. Durch den geringen Leiterquerschnitt entsteht ein Leistungsverlust und es kann dadurch hoher Belastung zu ungewollter Wärmeentwicklung...
  20. hat eine Antwort zur Frage XLR-Kabel 5-adrig? kommentiert
    Verstehe. Die Frequenzweise ist in der aktiven Komponente und über das Kabel wird alles separat angesteuert. Hmm, nicht gerade eine sinnvolle Lösung, aber okay. Kaufe Dir einzelne XLR Stecker und Kupplungen,...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved