1. s Antwort zur Frage Samsung Galaxy Tablet geht nicht mehr an - Was tun? hat 10 Stimmen erhalten
    Hallo Lilly157, was du als erstes mal versuchen solltest, ist den Powerknopf gedrückt zu halten. Mach das ruhig etwas länger...20-30 Sekunden! Tut sich da etwas? Leuchtet denn der Display auf, wenn du...
  2. hat eine Frage gestellt
    Morgen startet die Google I/0 2016 und mit ihr Neuigkeiten zu Google Releases und Produkten. Was erwartet ihr von der Veranstaltung?
  3. hat eine Antwort zur Frage Gesucht: Maker-Themen, die euch begeistern geschrieben
    Ich bin sehr interessiert an allem rund ums SmartHome...Steuerung, Programmierung, Verbindungen usw. Generell die Verknüpfung aller Geräte und der Aussteuerung durch ein Endgerät! Und natürlich auch Robotor...
  4. hat eine Frage gestellt
    Vivaldi ist ein neuer Webbrowser. Was haltet ihr davon? Ist er besser als die bisherigen Browser? Benutzt ihr ihn?
  5. hat eine Antwort zur Frage Bei Fritz Box Kindersicherung einstellen? geschrieben
    Hallo Mufte, wie steuerst du denn deine FritzBox?
  6. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Was kann ich gegen PC-Absturz tun?

    Habe einen PC mit Alienware Desktop (schon älteres Teil) und habe ihn mit RAM aufgerüstet. Wenn er im Standby Modus ist bekomme ich ihn oft nicht an und ziemlich oft stürzt er einfach ab. Kann man dagegen...
  7. hat eine Antwort zur Frage 3D-Druck jetzt auch mit 4. Dimension was meint ihr dazu? geschrieben
    Nett sieht es ja aus! Halte es aber tatsächlich für Spielerei, wüsste jetzt selber nicht, was ich mit der zusätzlichen Komponente anfangen sollte! Da damit auch die Möglichkeiten der Teileinsetzung des...
  8. hat eine Antwort zur Frage Was kann ich gegen PC-Absturz tun? geschrieben
    Hallo PCeto, versuche es doch mal damit, dass du die Stromspannung im BIOS veränderst. Das ist bei aufgerüsteter Alienware öfter mal ein Problem.
  9. hat eine Antwort zur Frage Zwangsdowngrade Windows 10 kommentiert
    Nein, quasi genau das Gegenteil ;)
  10. hat eine Antwort zur Frage Zwangsdowngrade Windows 10 geschrieben
    Ich habe Windows 10 schon freiwillig wieder downgegradet...war zu langsam auf meinem PC :)
  11. hat eine Frage gestellt
    Inzwischen gibt es unzählige Smart Home Produkte, um sein zuhause "schlau" zu machen! Was würdet ihr eurem Haus an "smartem" noch gern hinzufügen?
  12. hat eine Antwort zur Frage Welcher Blog-Dienst ist am besten? kommentiert
    Im Prinzip schon, nur merkst du an sich schon nach den ersten zwei Blogbeiträgen ob du gut zurecht kommst oder nicht und das dann noch umzuziehen sollte eigentlich kein Problem sein! Aber ich würde dir...
  13. hat eine Antwort zur Frage Welcher Blog-Dienst ist am besten? geschrieben
    Hallo PGetta, es gibt inzwischen wirklich sehr viele unterschiedliche Bloganbieter! Ob Google, Wordpress, Blogger oder Blog.de! Ich kann dir nur ein paar meiner Erfahrungen mitgeben! Meine Frau wollte...
  14. Ich muss sagen, dass geht mir dann doch etwas zu weit! Ich werde mir sicherlich nichts einpflanzen lassen, praktisch hin oder her! Ich finde all diese Vorstellungen von Chips unter Haut zu Identität, Steuerung...
  15. hat eine Frage gestellt
    Mastercard will anstelle von PINs oder Passwörtern Transaktionen durch Selfies bestätigen lassen. Ist das technisch überhaupt zuverlässig möglich? Wie hoch ist die Hackgefahr? Würdet ihr so etwas nutzen...
  16. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich habe aus Versehen mein Handy bei 60 Grad mit gewaschen. Es geht noch an, aber am Display erscheinen keine Symbole bzw. lässt sich nichts anwählen. Es ist nur mein Zweithandy und kein Smartphone, aber...
  17. hat eine Antwort zur Frage Handy versehentlich mit gewaschen - Ist es noch zu retten? geschrieben
    Hallo ChristelK, ich habe ganz gute Erfahrungen zur Handytrocknung mit Reis gemacht! Der zieht ganz gut die Feuchte raus! Schön in ein Reisbett legen für eine Weile, vielleicht erwacht es wieder zum Leben!
  18. Ich finde diese Veranstaltung in dem Fall gut, weil ich denke, dass jungen Mädchen oft erzählt wird, sie könnten es nicht, weil sie eben Mädchen sind! Und vielleicht haben sie noch nie darüber nachgedacht,...
  19. folgt
  20. folgt

Mehr anzeigen

Follower (1)

Folgt (1)

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved