1. hat eine Antwort zur Frage Störerhaftung soll im Herbst fallen was sagt ihr dazu? kommentiert
    Das weiß ich leider auch nicht, aber vielleicht geht das ja über das Gerät mit dem man runterlädt. Man müsste doch feststellen können ob ich mit meinem Computer das runtergeladen habe oder jemand mit einem...
  2. hat eine Antwort zur Frage Störerhaftung soll im Herbst fallen was sagt ihr dazu? kommentiert
    Das ist ja krass mit deinem Bekannten, die 200 Euro Anwaltkosten musste er dann echt selbst bezahlen? Ja, mich stört das auch immer, dass ich mir irgendwelche Trailer ansehen muss und die nicht überspringen...
  3. hat eine Antwort zur Frage Störerhaftung soll im Herbst fallen was sagt ihr dazu? kommentiert
    In anderen Ländern gibt es doch auch offene Wlan-Netze, warum soll das bei uns also nicht auch kommen. Man kann sich dem Fortschritt doch nicht verschließen, nur weil irgendjemand damit eventuell etwas...
  4. hat eine Frage gestellt
    Bisher war es ja immer ein Problem mit kostenlosen Hot Spots, da derjenige der den Hot Spot betreibt wie Restaurants und Cafés dann hätten dafür haften müssen, wenn jemand illegal Dinge aus dem Internet...
  5. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr einen DeLorean für 100.000 Dollar kaufen? kommentiert
    Spannend. Da kann wirklich weniger kaputt gehen. Damit kann man dann doch beliebig weit fahren, sofern man eben ab und an tankt. Ist der Benzinverbrauch dann geringer als bei einem normalen Auto?
  6. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr einen DeLorean für 100.000 Dollar kaufen? kommentiert
    Wie putzig, das in groß wäre echt cool. Aber dann bekommt man in Deutschland bestimmt keine Zulassung, weil man eine zusätzliche Flugzulassung oder so braucht ;)
  7. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr einen DeLorean für 100.000 Dollar kaufen? kommentiert
    Stimmt ein DeLorean ist sicher nicht vernünftig. Wie genau funktioniert das dann bei dem Opel? Es gibt einen Verbrennungsmotor und der macht Strom der wird dann gespeichert? Ist das dann auch effizienter?...
  8. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr einen DeLorean für 100.000 Dollar kaufen? kommentiert
    Der Capri ist aber schick, den würde ich auch lieber nehmen als den DeLorean :) Ich glaube nicht, dass die viele Macken beseitigen, die wollen das irgendwie aus Originalteilen oder so bauen. Da bleiben...
  9. hat eine Frage gestellt
    Eine Firma in den USA wird ab nächstem Jahr eine Kleinserie von DeLoreans herstellen, der Preis liegt vermutlich bei 100.000 Dollar. Seit den Zurück-in-die Zukunft-Filmen ist der DeLorean bestimmt Kult,...
  10. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Vermutlich sind die Pakete wirklich in jedem Land anders, man hat ja auch in jedem Land andere Sender.
  11. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Klar im Fernsehen schaut man sich auch nicht alles an was kommt, geht ja auch gar nicht. Da müsstest du 24 Stunden am Tag fernsehen und selbst dann kannst du vermutlich nicht alles sehen.
  12. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Ah ok, dann muss man auch nicht unbedingt in die Mediathek, sondern kann das alles nochmal über Zattoo schauen.
  13. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Aha, ich dachte immer, das bestimmte Fußball-Spiele immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Allerdings bin ich auch kein großer Fußballfan. Werden die also immer neu vergeben/verkauft?
  14. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Hbbtv? Zeichnet das dann auf was man sieht und das wird weitergeleitet an die Hersteller? Stimmt man braucht schon eine schnelle Internetverbindung, sonst funktioniert das Streamen nicht sehr gut.
  15. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Ach so, stimmt die ergänzen sich ganz gut.
  16. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Also schaut man bei Zattoo einfach die normalen Sender die man auch so hat? Was ist denn dann der Sinn dahinter?
  17. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Ach so, die Festplatte hat also nur den Vorteil, dass du es nicht streamen musst und es dann besser läuft? Da braucht man dann ja kein Internet.
  18. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Ich finde die Auswahl bei Prime etwas klein, das was ich sehen will müsste ich meistens bezahlen und dann kann ich mir auch gleich die DVD kaufen. Allerdings ist es schon toll keine Werbung zu haben.
  19. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Oh 50 Euro ist aber wirklich günstig. Bekommst du dann überhaupt noch die öffentlich-rechtlichen Programme ohne eine Sat-Anlage? Weil für die zahlen wir ja alle.
  20. hat eine Antwort zur Frage Würdet ihr Kabelfernsehen wegen Streaming kündigen? kommentiert
    Wie funktioniert das dann mit den Filmen löschen, entscheidet da Sky selbst was sie löschen? Also hast du dann sozusagen ein Angebot an Filmen und irgendwann ist ein teil davon einfach weg, auch wenn du...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved