1. hat eine Frage gestellt
    Da ich sowohl mit einer Bluetooth-Tastatur wie auch -Maus arbeite ist mein Batterienbedarf sehr hoch. Bei aufladbaren Batterien habe ich bislang den Eindruck gehabt, dass sie nicht richtig laden und ich...
  2. ok, das muss ich ausprobieren und hoffe, das funktioniert. Idealerweise schicke ich einen Test an Freunde, die eben diese spezielle Schriftart nicht installiert haben, damit ich sehe, ob das PDF dann richtig...
  3. das ist ja immens wichtig - das sollte ich auf jeden Fall machen. Wie funktioniert das mit dem Einbetten in eine PDF-Datei dann?
  4. hat einen neuen Badge erhalten
  5. hat eine Frage gestellt
    Habe ein kleineres Projekt vor und benötige dazu spezielle Schriftarten. Um die Datei in Word erstellen und danach kleinere Korrekturen noch im Acrobat Pro vornehmen zu können, möchte die neue Schriftart...
  6. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Was denkt ihr über das Surface Book? Ist Microsoft damit endlich der große Wurf gelungen, was Eigenentwicklungen angeht? Die Zweiteilung Der Rechenleistung durch Abtrennung von Hauptprozessor und Grafikchip...
  7. hat eine Antwort zur Frage Gibt es eine Liste mit den Späh-Apps? kommentiert
    Danke, das ist doch schon mal ein Anfang. Aber grundsätzlich finde ich, dass dies Späh-Apps schon mal sammeln sollte und sie öffentlich kenntlich zu machen.
  8. hat eine Frage gestellt
    Mich würde mal interessieren, welche Apps alle aus dem App-Store geflogen sind, weil sie Späh-Apps sind. Gibt es dazu eine Liste und einen Abgleich, ob diese Apps noch im Playstore vorhanden sind? Wäre...
  9. hat eine Frage gestellt
    Was denkt ihr über das Surface Book? Ist Microsoft damit endlich der große Wurf gelungen, was Eigenentwicklungen angeht? Die Zweiteilung Der Rechenleistung durch Abtrennung von Hauptprozessor und Grafikchip...
  10. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Als ich gestern Abend über Zattoo fernsehen wollte, hat der Stream wahnsinnig geruckelt und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da nichts mehr synchron war Leider passiert das in letzter recht oft. Ich...
  11. genau wie Eichler71 das sagt, dann ging die Nachricht als SMS raus, wenn du beispielsweise kein Datennetz hast oder auch der Empfänger. Hierzu gibt es unter Einstellungen/Nachrichten den Reiter als SMS...
  12. hat eine Antwort zur Frage Zattoo ruckelt: Internet zu langsam oder Modem-Problem? kommentiert
    leider öffnet sich bei diesem Link nichts...
  13. hat eine Antwort zur Frage Zattoo ruckelt: Internet zu langsam oder Modem-Problem? kommentiert
    ok, Speedtest werde ich ausprobieren, mal sehen, was ankommt.
  14. hat eine Antwort zur Frage Zattoo ruckelt: Internet zu langsam oder Modem-Problem? kommentiert
    analog bei mir im Doc bzw. bei Startobjekte oder?
  15. hat eine Antwort zur Frage Zattoo ruckelt: Internet zu langsam oder Modem-Problem? kommentiert
    IOS nutze ich an einem MacBook Air (13", Anfang 2015); 1,6 GHz Intel Core i5; 8 GB 1600 MHz DDR3; Intel HD Graphics 6000 1536 MB
  16. hat eine Frage gestellt
    Als ich gestern Abend über Zattoo fernsehen wollte, hat der Stream wahnsinnig geruckelt und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da nichts mehr synchron war Leider passiert das in letzter recht oft. Ich...
  17. hat eine Antwort zur Frage Was habt ihr als erstes auf eBay gekauft? geschrieben
    Ich habe nicht so gute Erfahrungen mit eBay-Käufen gemacht. Schon 2x waren die Sachen beschädigt. Einmal war es eine Gaggia Espressomaschine, die überhaupt nicht funktioniert hat, beim anderen mal war...
  18. das kann man durchaus als Erleichterung verstehen. Danke für den Hinweis zu diesem Produkt
  19. hat eine Frage gestellt
    Seit es raus ist, schwärmen ja alle davon, dass das Gerät für 349€ von seiner Ausstattung her kaum zu übertreffen ist. Wie seht ihr das? Mir ist immer auch die Verarbeitung wichtig. Weiß jemand wie es...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved