1. Hallo, wenn von Anfang an Probleme bei einem der Extruder bestanden, dann den Drucker einsenden zur Prüfung, an den Kundendienst. Informationen findet man unter http://www.conrad.de/ce/de/content/kostenlose_ruecksendung/Kostenlose-Ruecksendung Mit...
  2. Hallo, in diesem Fall ist der Extruder auf Filamenttemperatur aufzuheizen und die Düse im heissen Zustand zu lösen. Aber Vorsicht! Es besteht Verbrennungsgefahr! Die Federn, die einzeln beiliegen, sind...
  3. hat einen neuen Badge erhalten
  4. hat eine Antwort zur Frage RF2000 Bausatz Platine defekt? geschrieben
    Hallo, direkt einmal unter der Vorgangsnummer beim Kundendienst nachfragen. Damit kann nach vollzogen werden, wo die Anfrage weiterbearbeitet wird. MfG Martin vom Conrad Kundenservice
  5. hat eine Antwort zur Frage RF2000 Bausatz Platine defekt? geschrieben
    Hallo, das ist eine Frage für den Kundendienst, da dieser die Vorgehensweise entscheiden muss. Dieser kann unter https://www.conrad.de/de/service/contact.html?WT.ac=cs_Kontakt erreicht werden. MfG Martin...
  6. Denkbar wäre die Artikelnr. 199744-82. Dort kann der Meldetext angepasst werden. Allerdings liegen hier keine Erfahrungswerte mit einer solchen Anwendung vor.
  7. Hallo, das GX107 kann keine Anrufe tätigen. Die Alarm SMS ist vorgegeben und kann nicht selbst modifiziert werden. Somit ist es nicht möglich direkt einen ON/OFF Schaltimpuls auszulösen. Mit freundlichen...
  8. Hallo, einen zusätzlichen Trick gibt es nicht. Soweit die Anmeldung der Bridge, über die in der Anleitung gemachten Angaben im gleichnamigen Kapitel, nicht funktioniert, scheint ein Defekt vorzuliegen....
  9. Hallo, da ist der Adapter Mobilheadset an PC die bessere Wahl. Mit freundlichen Grüssen Martin vom Conrad Kundenservice.
  10. Hallo, es ist wichtig, dass der Alarmmodus eingeschalten ist, sonst werden bei ausgelöstem Alarm keine SMS versendet. Mit freundlichen Grüssen Martin von der Conrad Community
  11. hat eine Antwort zur Frage Maus Set LogiLink ID0104 Scroll Rad springt geschrieben
    Hallo, einmal die Batterien prüfen. Es gibt bei schnurlos Geräten Funktionen, die mehr Energie brauchen und bei schwachen Batterien eher Probleme haben, obwohl die Hauptfunktion noch klaglos funktioniert....
  12. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Moin! Ich muss einen Vortrag mit Powerpointpräsentation filmen und will dazu das VGA-Signal aus dem Dozentenlaptop abgreifen, in einem HDMI-Konverter umwandeln und zum Recorder schicken. Parallel soll...
  13. Hallo, je grösser die Bandbreite, desto höhere Auflösungen können übertragen werden. Mit freundlichen Grüssen Martin vom Conrad Kundenservice.
  14. hat eine Antwort zur Frage RF2000 Extruder anwählen geschrieben
    Hallo, wenn ein Extruder speziell alleine angesteuert werden soll, so muss dies direkt am Drucker im Extruder Menü eingestellt werden. Eine RF2000 Seite haben wir nicht. Wenn hier das RF1000 Portal gemeint...
  15. Hallo, ein vollfunktionierender Datenlogger lässt sich nach jedem anstecken, sofort mit der Voltsoft Software auslesen. Soweit dies nicht funktioniert, scheint etwas nicht zu stimmen. Wenn die oberen Tipps...
  16. Hallo, soweit der Datenlogger an einem stationären Rechner verwendet wird, nicht die Frontanschlüsse verwenden, sondern hinten am Rechner anstecken. Bei einem Notebook einen aktiven USB Hub benutzen, damit...
  17. hat eine Antwort zur Frage Schallpegelmessgerät DL - 161S mit USB Anschluss geschrieben
    Hallo, es muss sichergestellt sein, dass genug Strom am USB Port verfügbar ist. Wenn es ein stationärer PC ist, direkt an den USB Port anstecken, der auf dem Motherboard verbaut ist (meist auf der Rückseite)....
  18. Hallo, laut der CPU Kompatibilitätsliste von Gigabyte für das 78LMT-USB3 kann kein FX9590 verwendet werden. Mit freundlichen Grüssen Martin vom Conrad Kundenservice.
  19. Hallo, wenn das Netzteil noch die ursprüngliche Leistung abgibt, scheint das Probleme im Tablet zu liegen. Ob dies allerdings der Akku ist oder die Ladeelektronik im Tablet Unsinn macht, kann man nicht...
  20. hat eine Antwort zur Frage Ist ein Fernsehr als zweiter Monitor nutzbar? geschrieben
    Hallo, das ist eine Einstellung der Grafikkarte bei der Bildschirmanteuerung. Diese darf nicht nur die Funktion duplizieren unterstützen, sondern muss die Funktion erweitern haben. Kann über Bildschirmauflösung...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved