1. Ich kann mich meine. Vorrednern nur anschließen und ergänzend hinzufügen, dass man die besten bzw. wahrheitsgemäßen Ergebnisse über LAN und nicht über WLAN ERREICHT. Daher ein Netzwerkkabel direkt am Router...
  2. hat einen neuen Badge erhalten
  3. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Sony Xperia Z3: Akkulaufzeiten?

    Ich würde mir gern das Sony Xperia Z3 kaufen, aber laut einiger Testberichte ist der Akku nicht so toll. Wie sind eure Erfahrungen?
  4. hat eine Antwort zur Frage Sony Xperia Z3: Akkulaufzeiten? geschrieben
    Hallo JonasGB, Also eine schwierige Frage, weil die Akkulaufzeit von mehrere Faktoren abhängt. Erstmal die Erfahrung. Mein Kollege hat es jetzt über einen Monat. Er ist mit der Akkulaufzeit sehr zufrieden....
  5. hat eine Antwort zur Frage Eure Meinung zu Curved TV? geschrieben
    Noch ein interessanter Hinweis vielleicht :-) Selbst die Hersteller sind wohl mit dem Ergebnis unzufrieden. Deshalb hat LG als erster einen Fernseher entwickelt, der sich von selbst wieder gerade biegen...
  6. Ich bin derselben Meinung wie mein Vorredner, lieber eine ps4 holen, da Jungs mit Spielekonsolen schon oft umgehen können. Daher würde ich mir keine Sorgen machen. Falls doch Probleme auftauchen sollten,...
  7. hat einen neuen Badge erhalten
  8. Ich stimme meinen Vorredner zu bis auf eine kleine Ergänzung. Es gibt Sticks die bootfähig sind oder halt nicht. Das ist nur dann von Belang wenn man Windows vom USB Stick installieren möchte, dann sollte...
  9. hat eine Antwort zur Frage SSD - lohnt sich die Anschaffung? geschrieben
    Ja aber mit Einschränkung! Ich mache es wahrscheinlich wie die meisten User. Ich habe eine SSD Festplatte für mein Windows 7 bzw die wichtigsten Programme die ich am meisten nutze. Zudem eine SATA Festplatte...
  10. Hier noch eine Stellungsnahme von Apple http://support.apple.com/de-de/HT5924
  11. Mach das ;-)
  12. hat eine Antwort zur Frage Beamer für Heimkino plus Einsatz im Freien? geschrieben
    Hallo whyNOT, Also ich bin ein großer Fan vom BenQ Th 681+ Ein sehr guter FullHD Beamer der auch 3D kann. Preisleistungs technisch sehr gut für das Heimkino zu Hause. Fußball drauf schauen macht richtig...
  13. hat eine Antwort zur Frage Lohnen sich DVDs noch oder setzt BluRay sich bald durch? geschrieben
    Guten Abend miteinander Ich kann meinen Vorredner nur bedingt zustimmen. Also Blueray hat zur Zeit seine Existenzberechtigung und das aus mehreren Gründen. Erstens kann jeder Bluerayplayer auch DVDs...
  14. Zudem schau ob dein Airport Express auf dem neuesten Stand ist betreffend Software, da ursprünglich der usb Anschluss nur für Drucker gedacht war, jedoch seit kurzen per Update auch Festplatten unterstützt...
  15. Hallo Kreshi, Also du kannst schon deine Festplatte anschließen um auf deine Daten zugreifen zu können. Jedoch muss die Festplatte einer der drei Formate aufweisen! Fat 16 Fat 32 Mac OS Extended (HFS-plus) Sollte...
  16. hat eine Antwort zur Frage Kann man Freeware-Virenprogrammen vertrauen? geschrieben
    @ inaktiver User Ich muss sie leider einwenig korrigieren. Also Antiviren kümmern sich hauptsächlich um Viren, daher die Bezeichnung. Jedoch sind Viren kaum die Rede wert, da Trojaner, Würmer, Spyware,...
  17. hat eine Antwort zur Frage PlayStation 4 SSD einbau? geschrieben
    Hallo zusammen, also ich würde es nicht machen, weil die Spiele im Laufe der Zeit an Größe zunehmen werden mit bessere Grafik sowie Spielumfang außerdem kommen auch immer mehr DLC's dazu. Daher lieber...
  18. hat eine Antwort zur Frage Woran erkennt man einen iPhone-Akku aus China? geschrieben
    Hallo, also der Akku wird wahrscheinlich fast zu 99% aus China stammen. Selbst das IPhone (zu 100%) selbst stammt aus China. Daher wirst du dich damit anfreunden müssen. Das Problem ist eher dass die...
  19. hat einen neuen Badge erhalten
  20. Ich kann mich meinen Vorredner nur anschließen, jedoch mit einer kleinen Einschränkung. Schließlich sollte das Betriebssystem auch auf die neue Technik abgestimmt sein. Wer Windows 7 oder höher nutzt,...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved