1. Hallo erstewohnung22, Anhand deiner Schilderung gehen wir von einem Defekt des Gerätes aus. Hier findest du alle notwendigen Informationen. Freundliche Grüße Michl vom Conrad Kundenservice
  2. Hallo, die Leuchte und das Schienensystem sind leider nicht bekannt. Freundliche Grüße Michl vom Conrad Kundenservice.
  3. Hallo Backside720, aus unsrem Sortiment kannst Die diesen hier verwenden. Klick Freudnliche Grüße Michl vom Conrad Kundenservice
  4. hat eine Antwort zur Frage Renkforce BS-21 geschrieben
    Hallo BikerColonia, Bitte sende die Steckdose zur Überprüfung an die Kundendienstabteilung ein. Rücksendung Freundliche Grüße Michl vom Conrad Kundenservice
  5. hat eine Antwort zur Frage Fahrtregler Von Virus 4.0 geschrieben
    Hallo chrisigrigulini, wenn sich das Fahrzeug noch in der Garantiezeit befindet schick es doch einmal ein, dann man schwer sagen aus der Ferne. Die Vorgehensweise findest Du hier Freundliche Grüße Michl
  6. hat eine Antwort zur Frage Chroma Drohne findet kein gps geschrieben
    Hallo Uwe50, bitte sende den Copter doch mal an unsere Kundendienstabteilung zur Prüfung ein. Die Vorgehensweise findest Du hier. Freundliche Grüße Michl vom Conrad Kundenservice
  7. hat eine Antwort zur Frage Wie kann man kaputte Schrauben lösen? geschrieben
    Hallo Donnie, evtl. wäre das etwas für Dich: Schraubengrip Schöne Grüße Michl
  8. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich suche einen drahtlosen Klingelverstärker. Bei dem das Mikrophon an der eigentliche Klingel befestigt werden kann und der Klingelverstärker drahtlos in die verschiedenen Räume mitgenommen werden kann....
  9. Hallo Klaus Flesch, evtl. wäre dieses Produkt für Dich interessant: Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70835 Freundliche Grüße Michl von der Conrad Community
  10. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Adventskalender Santacopter

    Beim Adventskalender Santacopter sind mir die Aufkleber an den Motoren ab gegangen. Welche Kabelfarbe ist denn der M1?
  11. hat eine Antwort zur Frage Adventskalender Santacopter geschrieben
    Hallo Fahl, unseren Informationen zu Folge hat der M1 ein schwarzes und ein weißes Kabel. Freundliche Grüße Michl von der Conrad Community
  12. Mit diesen Abmessungen können wir leider keine passende Röhre anbieten.
  13. Hallo Mad, welche Länge und Wattzahl bzw. technische Daten hätte denn die alte Röhre. Freundliche Grüße Michl von der Conrad Community
  14. Die Akkus müssen auf alle Fälle auf LiPo geladen werden da diese sonst einen Schaden erleiden können. Bei den genannten Akkus ist eine Ladung höher als 1A nicht ratsam.
  15. Hallo wissnerkarsten, Anhand deiner Schilderung gehen wir von einem Defekt des Gerätes aus. Hier findest du alle notwendigen Informationen. Freundliche Grüße Michl von der Conrad Community
  16. Hallo Racer100, Als Fett für das Differential kann man z.B. GEAR-FLON Hochleistungsfett verwenden. Ohne einen Reglertausch wird der Einsatz eines anderen Motors eher schwierig, da keine Leistungsangaben...
  17. Hallo Fred66 Die Sensoren senden nicht permanent. es werden in bestimmten Abständen die Melder abgefragt bzgl. Batteriestatus. Ansonsten erfolgt eine Übertragung nur bei Auslösung des Sensors. Schöne...
  18. hat eine Antwort zur Frage Osram LED Defekt - welche zum Austausch? geschrieben
    Hallo HarryL87, evtl. wäre dieses Leuchtmittel interessant für Dich: LED (einfarbig) 58 mm OSRAM 230 V GU10 5.3 W = 50 W Warmweiß EEK: A+ Reflektor dimmbar Inhalt 1 St. Freundliche Grüße Michl vom...
  19. Hallo cardonfighter, für die Motoren der Rex-X Modelle wird die Backplate Modelcraft Motorumbauplatte / Backplate Force (F3003) oder benötigt. Freundliche Grüße Michl vom Conrad Kundenservice.
  20. Hallo KatjaKatze, evtl. ist dieser Scheinwerfer für dich interessant: Varta VARTA LED-Akku-Handscheinwerfer 3 W Freundliche Grüße Michl vom Conrad Kundenservice

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved