1. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    Gerne :)
  2. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    *Daumen nach oben*
  3. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Wie wechselt ihr eure Reifen?

    Bald werden wieder die Sommerreifen aufgezogen. Macht ihr das selbst oder lasst ihr das machen? Ich wollte es dieses Jahr mal selbst probieren. Nutzt ihr dafür einen Drehmomentschlüssel oder einen Kfz-Schlagschrauber?
  4. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    Ja ich finde das immer ziemlich nervig, da man das dann nicht mehr beweisen kann. -Schade, dass es so viele schwarze Schafe gibt, die nur auf Profit aus sind.
  5. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    Okay verstehe, danke dir wjha!
  6. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    Ich misstraue leider vielen Werkstätten, nachdem die mal meine Kupplung "repariert" hatten.
  7. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    Diese Werkstatt scheint ja echt toll zu sein. Ich glaube ich kenne die falschen Leute. :) Danke dir für deine Antwort!
  8. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    Ja das stimmt natürlich aus! Danke für die Antwort!
  9. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    So ein Glück hätte ich auch gerne! :) Danke für den Hinweis!
  10. hat eine Antwort zur Frage Wie wechselt ihr eure Reifen? kommentiert
    Super, danke dir!
  11. hat eine Frage gestellt

    Wie wechselt ihr eure Reifen?

    Bald werden wieder die Sommerreifen aufgezogen. Macht ihr das selbst oder lasst ihr das machen? Ich wollte es dieses Jahr mal selbst probieren. Nutzt ihr dafür einen Drehmomentschlüssel oder einen Kfz-Schlagschrauber?
  12. hat eine Frage gestellt
    Die Klimaanlage meines Autos stinkt nachdem ich sie ausschalte, das ist irgendwie so ein übler leicht fauliger Geruch, ziemlich eklig. Was kann ich da tun, damit die Klimaanlage nicht mehr stinkt?
  13. hat eine Antwort zur Frage Welchen Akkusauger um Autoinnenraum zu reinigen? kommentiert
    Okay, danke. Ach ich frag einfach, ob ich testen darf und bestehe darauf, dass sie den Akku austauschen, falls er leer ist :) Wie lange halten denn solche Akkus im Schnitt?
  14. hat eine Antwort zur Frage Welchen Akkusauger um Autoinnenraum zu reinigen? kommentiert
    Ja der Akkusauger Bosch sieht gut aus, danke. Ja echt schwierig mit den Hundehaaren...
  15. hat eine Antwort zur Frage Welchen Akkusauger um Autoinnenraum zu reinigen? kommentiert
    Ja die von Dyson habe ich mir schon angeschaut, wirklich sehr kostenintensiv. Aber denke, dass die schon echt was können. Vielleicht probier ich ihn im Laden mal aus. Darf man das eigentlich?
  16. hat eine Frage gestellt
    Ich bin inzwischen umgezogen und muss mein Auto auf der Straße parken, jetzt habe ich nichtmal mehr Strom um mein Auto rauszusaugen und immer zur Tankstelle oder zur Waschanlage zu fahren wird mir auch...
  17. hat einen neuen Badge erhalten
  18. hat einen neuen Badge erhalten
  19. hat eine Frage gestellt
    Ich würde gerne mein Autoradio aufrüsten, damit es einen USB Anschuss und einen SD Karten Slot hat. Muss ich mir da ein neues Radio kaufen oder gibt es die Möglichkeit einen Adapter im Handschuhfach anzubringen?
  20. ist beigetreten

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved