1. hat eine Antwort zur Frage Karaokemaschine was sollte alles dabei sein? kommentiert
    Ich glaube das käme mich teurer als einfach ein Komplettsystem zu kaufen, wenn das Mischpult schon fast 90 Euro kostet plus dann noch Mikros und Lautsprecher.
  2. hat eine Antwort zur Frage Karaokemaschine was sollte alles dabei sein? kommentiert
    Stelle mir das jetzt etwas schwierig vor mit einem Laptop, da hat man dann viele Kabel und zwei Mikros bekommt man da doch auch nicht dran, weil man ja nur einen Eingang hat.
  3. hat eine Antwort zur Frage Karaokemaschine was sollte alles dabei sein? kommentiert
    Ja so ein Komplettsystem wäre eigentlich das was ich suche. Ich denke CDs muss man so oder so irgendwann kaufen mit 3 Stück kommt man ja nicht weit.
  4. hat eine Frage gestellt
    Ich hätte gerne eine Karaokemaschine. Was sollte denn da alles dabei sein und welche Formate sollte sie abspielen können?
  5. Hat geklappt, keine Pfütze im Bad und das Vorstellungsgespräch heute lief auch gut.
  6. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich habe gerade bemerkt, dass ich einen Riss im Bullauge der Waschmaschine habe. Der Riss geht aber nicht durch, der ist nur oberflächlich. Ich habe übermorgen ein Vorstellungsgespräch und müsste dafür...
  7. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen, es geht nur um ein Outfit, dass ich morgen für ein Vorstellungsgespräch brauche. Zu voll wird die Maschine also nicht ich versuche mal ob Kurzwäsche ausreicht....
  8. hat eine Frage gestellt
    Ich habe gerade bemerkt, dass ich einen Riss im Bullauge der Waschmaschine habe. Der Riss geht aber nicht durch, der ist nur oberflächlich. Ich habe übermorgen ein Vorstellungsgespräch und müsste dafür...
  9. hat eine Frage gestellt
    Langsam wäre ein neues Smartphone fällig. Ich suche ein Modell mit Dual-Sim das auch LTE unterstützt. Bin dabei auf das Phicomm Clue M gestoßen. Das scheint noch nicht so lange auf dem Markt zu sein, ist...
  10. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    Der soll schon was machen, das ist ja jetzt keine Dauerlösung. Aber bis ich den mal erreiche und das alles geklärt ist, ist das schon eine gute Lösung für mich.
  11. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich bin letztes Wochenende umgezogen und habe jetzt folgendes Problem: In der Wohnung gibt es kein Kabel, also kann ich darüber keine Fernsehsender empfangen. Nun hatte ich eine DVBT-Antenne angeschlossen...
  12. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    Der Anschluss hat geklappt. Gestern kam der Schwiegersohn meiner Nachbarn vorbei und hat alles angeschlossen. Nur der Vermieter meldet sich immer noch nicht...
  13. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    Achso, jetzt hätte ich fast was falsches gelernt.
  14. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    Achso, DVD-T ist genau wie DVBT nur in aktiv. Das kannte ich nicht. Wieder was gelernt.
  15. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    Das hatte ich befürchtet, also noch eine Option weniger.
  16. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    Genau, das weiß ich nicht genau. Ich setze da ganz auf den Schwiegersohn der Nachbarn, der scheint sich bei so Technik gut auszukennen.
  17. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    SAT Antenne habe ich bereits mit Wlanman durchdiskutiert, das scheint nicht so die beste Option zu sein. Was genau ist denn DVD-T? Das kenne ich nicht.
  18. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    HDMI-Anschluss ist vorhanden. Ein Streaming-Stick geht doch aber auch übers Internet, dann wird doch meine Verbindung wenn ich streame und surfe langsamer oder?
  19. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    Das mit den Nachbarn war ein super Tipp, da wir uns alle damit nicht so auskennen muss ich jetzt nur warten bis der Schwiegersohn vorbeikommt, der schließt mich dann mit an.
  20. hat eine Antwort zur Frage Suche Alternative zu DVBT und Kabel für den Fernseher kommentiert
    Migrationshintergrund habe ich keinen. Da aber DVBT nicht geht muss mein Vermieter mir ja etwas anderes anbieten. Bisher habe ich ihn aber noch nicht erreicht.

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved