1. Habe nun für wenig Geld "Dabman 1 tragbares Digitalradio" gekauft. kann sich mit Bluetooth Lautsprechern und Kopfhörern koppeln, aber leider nicht mit dem Auto -.-, aber AUX geht. Somit ist kein Steuern...
  2. Der Dension ist schon mal eine gute Lösung, sehr schön. Ein nachrüsten ist nicht einfach so möglich, leider. man hätte es beim bestellen des Autos dazu buchen können, aber hat über 300€ gekostet, das...
  3. hat eine Frage gestellt
    Ich habe in meinem Auto ein Radio mit Navi, mit diesem kann man auch das Handy per Bluetooth verbinden und so bequem Musik abspielen. Man kann mit den normalen Tasten am Radio/Navi dann auch Lieder wechseln...
  4. hat eine Antwort zur Frage Powerbank oder Solarladegerät? geschrieben
    Sehe ich auch so wie Cimba, ich habe viele solarlader gekauft, Meistens/ am besten, sind es Solarzellen mit einer Powerbank eingebaut. also um ein Handy unterwegs zu laden brauch man immer eine Powerbank,...
  5. s Antwort zur Frage Drohne fliegt nicht mehr, woran liegt das? hat 10 Stimmen erhalten
    Es gibt unterschiedliche Rotoren! meist A und B, den Zwei drehen sich links, und zwei rechts rum. Somit muss man darauf achten. Um was für eine Drohne, (Quadrocopter?) handelt es sich? eventuell Bilder...
  6. hat eine Antwort zur Frage Was war denn eure liebste Song Parodie ? geschrieben
    ein sehr gute deutsche Parodie von Gotye - Somebody That I Used To Know feat. Kimbra
  7. hat eine Antwort zur Frage Was war denn eure liebste Song Parodie ? kommentiert
    JA! der ist immer gut! ein Klassiker ^^
  8. Paar mehr Daten wären toll! Wann ging es zuletz? Frostschutzmittel drin? oder erst eingefüllt aber in den Schlaüchen und co könnte noch "ungeschützes" Wasser sein was nun gefroren ist? ist etwas zu hören...
  9. Auch ich nehme es mit. Selbst nach Amerika hab ich es mitgenommen. Man hat auf dem Weg schon mal eine Verbindung zur Außenwelt, für ein not-Taxi wenn der zug nicht kommt oder bei einer autopanne einfach...
  10. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Gibt es dafür einen Adapter oder benötige ich eine zusätzliche Grafikkarte? Mein PC hat nur eine Grafikkarte, welche 2 Anschlüsse für Bildschirme hat.
  11. hat einen neuen Badge erhalten
  12. Wie schon geschrieben, brauch deine Grafikkarte dazu mehr als einen Videoausgang. Meine hat z.b. den "normalen" digitalen Ausgang und ein HDMI. Wenn man den PC hochfahrt, startet der PC normal auf einem...
  13. hat eine Antwort zur Frage 3D-Fernseher Ära ist vorbei - was denkt ihr darüber? geschrieben
    Ich glaube nicht das die "Ara" vorbei ist. ich schaue selber gerne mit meinem LG-TV 3D-Filme. für mich ist die Polarisations-Technik, wie sie auch Kinos verwenden, besser und praktischer als die dicken...
  14. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hi, Vorwort ich habe mir ein Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Akku gekauft, billig, aber lief erst mal echt gut. Die Dinger haben einen kleinen Akku der per USB geladen werden kann/muss, Ein Licht...
  15. hat eine Antwort zur Frage Hilfe bei der Bestimmung eines Schaltkreises geschrieben
    Reparatur geglückt, Neuer Akku verbaut, oder besser gesagt angeschlossen. Laden werde ich den Akku nicht über das fummlige China-Ding. aber dafür wird der Akku viel länger halten. Hab dank Quadrocopter-Sammlung...
  16. hat eine Antwort zur Frage Hilfe bei der Bestimmung eines Schaltkreises kommentiert
    Danke Danke ;) werde mal etwas "rumfummeln" und berichten^^
  17. hat eine Antwort zur Frage Hilfe bei der Bestimmung eines Schaltkreises kommentiert
    Habe noch mal bissel geputzt.. auf dem Bild schaut es wirklich wie eine Beschädigung aus. aber es war nur Kleberreste von der Halterung. Schaut alles wie neu aus. nur die Rückseite wurde von der Batteriesäure...
  18. hat eine Antwort zur Frage Hilfe bei der Bestimmung eines Schaltkreises kommentiert
    Also was macht die Schaltung? Nur eine Ladereglung? Der Ladetechnik vertraue ich von dem Ding sowieso nicht mehr, würde den Akku selber separat laden wenn es nötig ist.
  19. hat eine Frage gestellt
    Hi, Vorwort ich habe mir ein Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Akku gekauft, billig, aber lief erst mal echt gut. Die Dinger haben einen kleinen Akku der per USB geladen werden kann/muss, Ein Licht...

Mehr anzeigen

Follower (2)

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved