1. Mein persönlicher Favorit war Underground 2. Bin danach aber auch nicht mehr wirklich mit der Serie warm geworden. ProStreet war mein letzter einigermaßen aktiv gespielter Teil.
  2. hat eine Antwort zur Frage Schadet übertakten dem Rechner? geschrieben
    Das kann man nicht ganz pauschal beantworten, da es von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Grundsätzlich sind solche Aussagen aus der Werbung immer auf sehr moderates OC bezogen, das der Hardware nicht...
  3. Bei Spielen ist bspw. die Frostbite-Engine eine der Vorreiter, wenn es um die Nutzung vieler Kerne geht. So war der Aufschrei groß, als Battlefield 1 veröffentlicht wurde und etliche Nutzer mit Quadcores...
  4. Im Gegensatz zu den i5 hat der Ryzen 5 1400 Multithreading mit an Board und das macht doch schon einen sehr großen Unterschied bei Spielen und Programmen aus, die mehr als 4 Kerne unterstützen (welche...
  5. Als CPU würde ich auch den Pentium G4560 vorschlagen oder wenn es wesentlich zukunftssicherer sein soll, den Ryzen 5 1400 inkl. passendem B350 Mainboard. Bitte keinesfalls zu einem Core i3 oder i5 greifen,...
  6. hat eine Antwort zur Frage Erlischt die Garantie meines Computers mit dem Öffnen? geschrieben
    Um Wlanman noch zu ergänzen: wenn das Gehäuse nicht versiegelt ist, muss dir auch erstmal jemand nachweisen können, dass du dieses jemals geöffnet hast. Wenn mal jemand den PC öffnet und alles ordentlich...
  7. Ja, die Steam Hardware-Umfrage ist immer so ein Fall für sich. Sie zeigt weder die absoluten Marktanteile unabhängig von der Nutzergruppe, noch die Marktanteile der verschiedenen Hardware bei den wirklichen...
  8. Alles gut. Die besten Lösungen kommen schließlich durch ausführliche Argumentationen von mehreren Seiten zustande.
  9. Dafür kosten dann die Ryzen-Systeme auch einiges weniger, das darf man nicht vergessen. Aus Preis-Leistungssicht steht Intel bei den meisten CPUs über 100€ momentan im Vergleich zu AMD ziemlich schlecht...
  10. Und so werden Quasimonopole gestärkt, die die Kunden fleißig übern Nuckel ziehen ;)
  11. Ich denke, meinen persönlichen Platz 1 hat sich mittlerweile GTA V erobert. Die Möglichkeiten sind einfach so vielfältig und es gibt immer noch regelmäßig große, kostenlose Updates. Auf den Plätzen dahinter...
  12. Definitiv. Auf Platz 2 landet das Smartphone, dahinter meine Anlage. Erst auf Platz 4 der Fernseher, den ich fast ausschließlich für Blu-Rays nutze.
  13. Ansonsten könnte man sich vielleicht noch einen Ryzen 5 mit 6 Kernen/ 12 Threads anschauen, das wäre dann die goldene Mitte. Zum Beipiel gibts den R5 1600 ab 206,80€ und den R5 1600X ab 244,85€, womit...
  14. Wenn man das Budget weiter aufbohrt, ist man mit mit einem Ryzen 7 und 16 GB natürlich noch besser dran. Ist natürlich die Frage, ob so viel ausgegeben werden kann und wie dringend man wirklich noch mehr...
  15. hier war was doppelt
  16. Der angegebene Ryzen besitzt 4 Kerne und ist HT-fähig, das ist bei Intel den i7 vorbehalten und der günstigste i7 kostet momentan fast das doppelte wie der Ryzen 5 1400. Nur von der Singlecore-Leistung...
  17. Mit einem Selbstbau wirst du immer mehr Leistung fürs Geld bekommen. Mein Vorschlag wäre erstmal folgender: Ryzen 5 1400 passendes Mainboard mit A320 oder B350 Chipsatz 8GB RAM GTX 1060 250GB SSD Cougar...
  18. hat eine Antwort zur Frage Was ist die maximale Temperatur bei Grafikkarten? geschrieben
    Bei Grafikkarten sind 75°C noch vollkommen unbedenklich. Alles über 90°C ist auf Dauer nicht sonderlich gut, kurzzeitig sind aber selbst 100°C kein Problem, anders als bei CPUs.
  19. hat das How-To Wärmeleitpaste richtig auftragen kommentiert
    Ich mache einfach immer einen Klecks in die Mitte und verteile die Paste dann mit einer alten Kreditkarte auf der CPU. Funktioniert wunderbar und man erhält eine sehr gleichmäßige und saubere Verteilung.
  20. hat eine Antwort zur Frage Wichtigste Eigenschaft für einen Gaming-PC? kommentiert
    Von ein paar Ausnahmen abgesehen (z.B. Arma 3, Battlefield 1) langweilt sich die CPU in Spielen meist zu Tode, da man eh im Grafiklimit ist. Von einem i3 und einer potenten Grafikkarte hat man mehr als...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved