1. hat eine Antwort zur Frage Kann man ein Android Smartphone als Tablet umwandeln? geschrieben
    Hallo, du musst in der "build.prop"-Datei den Wert für die LCD-density stark herabsetzen, bis die Apps, die du nutzen willst, alles so anzeigen wie auf einem Tablet. Nach jeder Änderung dieses Wertes...
  2. hat eine Antwort zur Frage Welches günstige Tablet ist gut? geschrieben
    Hallo, wenn du nur 100€ ausgeben willst, empfehle ich dir, ein gebrauchtes Nexus 7 zu kaufen. Ich nutze dieses Tablet selbst auch und bin mit der Leistung sehr zufrieden. Dieses Tablet unterstützt USB-OTG...
  3. hat eine Frage gestellt
    Ich möchte meinen Verstärker zusätzlich mit einem Lautstärkeregler ausstatten, weiß aber nicht, wie viel Ohm der haben sollte. Einige empfehlen 5 kOhm, andere 10 kOhm, und wieder andere sagen, dass 22...
  4. Vielen Dank! Es hat genauso funktioniert, wie ich das haben wollte!
  5. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo, ich habe vor, 2 Lautsprecher mit jeweils 2 Watt Maximalleistung und 3.6 Ohm Impedanz mit diesem Verstärker zu beschalten: https://www.conrad.at/de/stereo-verstaerker-bausatz-conrad-components-9-vdc-12-vdc-18-vdc-20-w-2-115592.html Dieser...
  6. hat eine Frage gestellt
    Hallo, ich habe vor, 2 Lautsprecher mit jeweils 2 Watt Maximalleistung und 3.6 Ohm Impedanz mit diesem Verstärker zu beschalten: https://www.conrad.at/de/stereo-verstaerker-bausatz-conrad-components-9-vdc-12-vdc-18-vdc-20-w-2-115592.html Dieser...
  7. hat eine Antwort zur Frage Wie die Motorsteuerung bei Ikamag RET (1989) reparieren? geschrieben
    Es war die Infrarot-LED der Lichtschranke, die für die Motorsteuerung verantwortlich ist. Ich habe diese LED und den dazugehörigen Phototransistor getauscht und jetzt läuft er wieder wie er soll.
  8. hat einen neuen Badge erhalten
  9. hat eine Antwort zur Frage Wie kann ich beim TDA 1519 die Lautstärke einstellen? kommentiert
    Das mit der guten Beratung ist leider beim Conrad fast gänzlich verschwunden, vor allem in den Bauelemente- und Computerabteilungen. Selten aber doch gibt's noch Menschen wie Herrn Gutwillinger, die nicht...
  10. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo, ich habe mir mal einen Audioverstärker auf Basis des TDA 1519 gebaut, möchte auf desem aber nun die Lautstärke regeln können. Reicht es da aus, 2 Potis ins Eingangssignal zu hängen, um dieses abzuschwächen?...
  11. hat eine Antwort zur Frage Wie kann ich beim TDA 1519 die Lautstärke einstellen? kommentiert
    Danke!:-) Mal sehen, was mir Herr Gutwillinger vom Conrad Vösendorf (Österreich) genau für ein Poti empfiehlt. Er hat mich heute auch dazu überredet, ein Audiokabel, das ich brauche, selbst zu bauen anstatt...
  12. hat eine Antwort zur Frage Wie kann ich beim TDA 1519 die Lautstärke einstellen? kommentiert
    Das heißt, dass ein logarithmisches Stereo-Potentiometer mit 10 Kilo-Ohm mein Problem gut löst ohne die Qualität zu versauen?
  13. hat eine Antwort zur Frage Wie kann ich beim TDA 1519 die Lautstärke einstellen? kommentiert
    Wie sieht's da mit der Qualität aus? Die darf auf keinen Fall schlechter werden! Solche Kondensatoren sind bereits an den Eingängen.
  14. hat eine Frage gestellt
    Hallo, ich habe mir mal einen Audioverstärker auf Basis des TDA 1519 gebaut, möchte auf desem aber nun die Lautstärke regeln können. Reicht es da aus, 2 Potis ins Eingangssignal zu hängen, um dieses abzuschwächen?...
  15. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo, gestern ist bei meiner Mikrowelle der Filter abgebrannt, der normalerweise da sitzt, wo die Wellen in den Innenraum kommen. Das Problem ist, dass dieser jetzt ein kleines Loch hat, durch das die...
  16. Ohje! Könnte ich diesen Staub auch einfach abfackeln, indem ich die Mikrowelle wieder einschalte? Oder mache ich dadurch mehr schlecht als gut?
  17. Das müsste ja bedeuten, dass der schwarze Staub, der von der Scheibe gefallen ist, auch zu brennen beginnt, wenn ich die Mikrowelle wieder einschalte, oder?
  18. "Du kannst sie gerne weglassen" - Kann es da wirklich nicht passieren, dass irgendwas brennt oder dass Funken spritzen? Wie gesagt, die Scheibe selbst erzeugt auch eine Stichflamme, wenn ich die Mikrowelle...
  19. Kann ich die Mikrowelle gefahrlos in Betrieb nehmen, wenn ich die kaputte Glimmerscheibe ganz weglasse? Aktuell beginnt die Scheibe nämlich zu brennen, wenn ich die Mikrowelle starte (dabei ist sie leer).

Mehr anzeigen

Follower (1)

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved