1. folgt
  2. Hallo Hokus, schau doch einfach mal hier rein, da ist die Sache gut erklärt. Freundliche Grüße Peter vom Conrad Kundenservice
  3. Hallo pwider, bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus der Distanz keine Beurteilung zu Ihrem Problem abgeben können. Beachten Sie speziell die Kompatibilität mit folgenden Produkten: TP-LINK TL-PA4010,...
  4. hat eine Antwort zur Frage Mobiles Oszilloskop Empfehlungen? geschrieben
    Hallo Wolters, als Einstiegsgerät käme z.B. folgendes Produkt in Frage, einfach mal anklicken. Ein Oszilloskop mit grösserer Bandbreite und umfangreicherer Ausstattung, ist z.B. hier abrufbar. Freundliche...
  5. hat eine Antwort zur Frage Temperatursensor für das iPhone? geschrieben
    Hallo Chani, das gewünschte Produkt ist tatsächlich nicht in unserem Sortiment gelistet. Conrad kann aber auch hier eine Lösung anbieten: Gerne versuchen wir jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen...
  6. Hallo sbk39, schau dir doch mal folgende Info's zu den Bittorrent Settings an:...
  7. hat eine Antwort zur Frage SEM-PRO 5000 Messgenauigkeit geschrieben
    Hallo grobleben, laut den Herstellerangaben, besitzt dieses Produkt eine Genauigkeit: ±5% (200 W). Alle Produkte die mit diesen Klemm-Stromwandlern ausgestattet sind, können nur die Scheinleistung berechnen,...
  8. Hallo HaPeSy, nach Deiner Beschreibung könnte für diesen Zweck ein VGA Matrix-Splitter verwendet werden. Einfach mal anklicken. Freundliche Grüße Peter von der Conrad Community
  9. Hallo adbriese, der Festplatten Adapter für Dell Alienware M15X M17X SATA HDD SSD Connector, ist tatsächlich nicht in unserem Sortiment gelistet. Conrad kann aber...
  10. Hallo lowAmpere, für die Anwendung, wie geschildert, würde sich z.B. folgendes Produkt anbieten, einfach mal anklicken. Freundliche Grüße Peter von der Conrad Community
  11. Hallo Baufritz, danke für die Rückantwort. Mit dem Wechselspannungssteller, lässt sich laut Herstellerinfo, die Drehzahl bis zum Stillstand herunterregeln. Grüsse Peter von der Conrad Community
  12. Hallo baufritz, sofern die Maschine nicht mehr als 2000 Watt Leistung aufnimmt, könnte ein Wechselspannungssteller, verwendet werden. Freundliche Grüße Peter von der Conrad Community
  13. hat eine Antwort zur Frage Kann man messen wie stark ein Magnet ist? geschrieben
    Hallo Sheep, ja, die Messung der magnetischen Flussdichte erfolgt mit einem Gauss- / Teslameter wie z.B. dieses hier. Um zu ermitteln welches Gewicht in kg maximal von einem Magneten gezogen werden kann,...
  14. Hallo Dombao, gern geschehen. Der Grafikchip eines Notebook's kann nicht vom Endnutzer ausgetauscht werden, wenn ein Tausch überhaupt möglich ist, dann in einer Servicewerkstatt.
  15. inaktiver User hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo, ich möchte den Arbeitsspeicher von 8 auf 16 GB aufrüsten, bin aber unsicher welches Modul ich dazu bestellen muss. Mein Rechner: https://www.conrad.de/de/lenovo-ideapad-flex-15-2-pro-15-396-cm-156-zoll-notebook-intel-core-i7-8-gb-1000-gb-hybrid-hdd-nvidia-geforce-840m-windows-81-64-bit-schwarz-metallic-1277472.html Vielen...
  16. Hallo Dombao, laut den Herstellerspezifikationen und den Info's des Speicherjherstellers, kann zur Aufrüstung des Arbeitsspeichers z.B. folgendes Produkt verwendet werden. Der Gafikchip unterstützt eine...
  17. Hallo omar81a, das Produkt ist tatsächlich nicht in unserem Sortiment gelistet. Conrad kann aber auch hier eine Lösung anbieten: Gerne versuchen wir jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen...
  18. hat eine Antwort zur Frage Vor- und Nachteile einer Bridgekamera geschrieben
    Hallo Karl G., eine Ausführliche Erklärung zur Bridgekamera und deren Vor- und Nachteile, gibt es unter anderem hier zum abrufen. Freundliche Grüße Peter von der Conrad Community
  19. hat eine Antwort zur Frage Wie Signatur bei Outlook ändern? geschrieben
    Hallo BiancaL., Informationen zum Ändern der Signatur bei Outlook, sind z.B. hier abrufbar, einfach mal anklicken. Freundliche Grüße Peter von der Conrad Community
  20. Hallo Fragensteller123, danke für die Rückfrage. Es gibt ein System von Allnet, das diese Option bietet, Informationen dazu gibt es hier.. Freundliche Grüße Peter von der Conrad Community

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved