1. hat eine Frage gestellt
    Bei der Hitze braucht ich dringend einen Ventilator. Angeblich sind die von Dyson mit der Air Multiplie Technologie sehr gut, da sie weniger Luftverwirbelungen verursachen. Aber mit 299 € ist dieser hier...
  2. Das stimmt natürlich auch wieder Holger_p, denke mal dann spare ich mir diesen Aufwand und lassen die alte Glühbirne drin.
  3. Okay dann hat sich das mit der LED im Ofen ja schon erledigt, sollte ich ihr auch mal mitteilen..vielen Dank
  4. hat einen neuen Badge erhalten
  5. hat eine Frage gestellt
    Aktuell soll man ja jegliche Leuchten und Lampen zuhause durch LEDs ersetzen. Die meisten meiner "Dauerbrenner" sind mittlerweile auch schon LED. Bini auch echt zufrieden, ob ich damit auch etwas spare...
  6. hat eine Frage gestellt
    Der Mann meiner Schwester hat nächsten Monat Geburtstag er wird 32, suchen daher ein lustiges Geschenk für ihn. Meine Schwester meinte ich solle etwas für einen Geek suchen. Nur sagt mir dieser Begriff...
  7. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Möchte mir gerne einen Ebook Reader kaufen, nur habe ich mich in letzer Zeit so über Amazon geärgert das es kein Kindle werden soll. Was gibt es sonst noch für Produkte, gerne auch von kleineren Herstellern,...
  8. Es wurde ein Tolino, und ich bin super zufrieden. Und das lustige ist, wenn man ihn ausschaltet kommt "Tolino geht schlafen". Bin vollkommen zufrieden. Vielen Dank Simone
  9. Vielen Danke für deinen Link. Welchen Reader würdest du dir denn kaufen falls dein Sony kaputt geht?
  10. hat eine Frage gestellt
    Möchte mir gerne einen Ebook Reader kaufen, nur habe ich mich in letzer Zeit so über Amazon geärgert das es kein Kindle werden soll. Was gibt es sonst noch für Produkte, gerne auch von kleineren Herstellern,...
  11. hat eine Frage gestellt
    Überlege aktuell ob ich das TobyRich Modellflugzeug zum Geburtstag verschenken soll. Nur kenne ich mit im Modellbau recht wenig aus, daher wäre ich über jede Hilfe dankbar. Beschenkt werden soll ein 14...
  12. hat eine Frage gestellt
    Brauch dringend ein neues Thermometer, meins ist schon ziemlich alt. Habe mir jetzt mal das Braun ThermoScan 5 angeschaut, schein ja perfektes Gerät zu sein. Nur finde ich es recht teuer, und ausprobieren...
  13. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich habe ein Gästezimmer, welches ich im Winter nur sehr bedürftig heize. Nur wenn ich es doch bräuchte dauert es ewig bis darin eine angenehme Temperatur ist. Gibt es eine Möglichkeit einen Raum schnell...
  14. Gut das ich nochmal reingeschaut habe, das ja eine noch viel bessere Lösung. Vielen Dank Panco.
  15. Ein Heizlüfter klar, an eine solche Lösung habe ich gar nicht gedacht. Ja genau das Problem ist eben das meine normale Heizung sehr träge ist, bis diese den Raum auf Temperatur hat ist die Nacht halb vergangen.
  16. hat eine Frage gestellt
    Ich habe ein Gästezimmer, welches ich im Winter nur sehr bedürftig heize. Nur wenn ich es doch bräuchte dauert es ewig bis darin eine angenehme Temperatur ist. Gibt es eine Möglichkeit einen Raum schnell...
  17. hat eine Frage gestellt
    Mein Wecker erschlägt mich morgens jedes mal. Daher dachte ich daran mir einen Tageslichtwecker zu kaufen. Kann mir jemand der einen Zuhause hat erzählen ob es wirklich so gut funktioniert?
  18. hat eine Frage gestellt

    SIM-Lock leicht zu entfernen?

    Ein Freund würde mir sein iPhone 5s verkaufen. Das hat jedoch noch SIM-Lock von der Telekom, gibt es eine einfach legale! Möglichkeit diesen zu entfernen?
  19. hat eine Frage gestellt

    Was beachten bei VoIP?

    Bald stellt die Telekom ja komplett auf VoIP um. Brauch ich dann ein neues Telefon? Oder müssen dafür sogar neue Leitungen verlegt werden?

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved