Simone_O
- 4 Follower
- 2 Following
- 252 Beiträge
- 486 Sterne erhalten
- 7 Auszeichnungen erhalten
- Filter:
- Beiträge
- Kommentare
- Meilensteine
-
Simone_Os Beitrag hat 20 Stimmen erhalten
Anleitung: Maschine zum Ostereier bemalen selber bauen
- Votes 20
- Kommentare 38
Vor kurzem hatte ich die Idee, eine elektrische Maschine zum Ostereier bemalen zu basteln und stellte hierzu Fragen in der Community. Nachdem die Maschine nun dank Community-Hilfe gebaut ist, gibt’s jetzt...
-
Simone_Os Antwort zur Frage Wie bekommt man den Akkudeckel des Motorola Moto G ab? hat 10 Stimmen erhalten
Das Problem hatten auch schon andere wie es scheint. Hier findest du mehrer Tricks und Kniffe um den Akkudeckel zu öffnen.
-
Simone_O hat eine Antwort zur Frage Gadgets zur Fußball EM, alles Schrott oder auch coole Must-Haves? geschrieben
Ja ich glaube auch, dass das meiste Schrott ist, sehr lustig fand ich aber das Fußball-Set für Goldfische, kann mir zwar nicht vorstellen, dass jeder Fisch daran gefallen findet, aber das Video ist echt...
-
Simone_O hat eine Antwort zur Frage Gadgets zur Fußball EM, alles Schrott oder auch coole Must-Haves? kommentiert
Ja pfui bäh, da habe ich lieber 3 Wochen Kater als das zu essen ;)
-
Die japanischen High-Tech Toiletten sind da schon ganz nah dran, man muss zwar noch Knopf drücken, aber der Schritt zum Smartphone ist da auch nicht mehr weit.
-
Ja das sieht die Person aber meist nicht so, außerdem kann man damit wohl viel Geld machen siehe den Golem Artikel.
-
Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so laut ist, sonst würde es ja keiner kaufen. Wäre aber wirklich eine gute Frage, wie sie das Problem gelöst haben. Naja, wenn du erstickst, dann schnarchst du...
-
Simone_O hat eine Frage gestellt
Smarte Matratze, der perfekte Schlaf oder unnötig?
- Antworten 2
- Kommentare 5
Die richtige Matratze für sich zu finden ist tatsächlich nicht gerade einfach, aber muss es dann gerade eine smarte Matratze sein? Balluga sieht das so und hat eine smarte Matratze entwickelt, die sich...
-
Thought3D folgt
- 4 Follower
- 252 Beiträge
- 486 Sterne erhalten
-
Simone_O hat eine Antwort zur Frage Jetzt kostenlose Wlan Hotspots in Berlin hat es schon jemand getestet? kommentiert
Cooles Projekt, dann sind die Freifunk Leute viel schneller als die Stadt Berlin, die haben erst 100 Hotspots geschhafft.
-
Simone_O hat eine Frage gestellt
Jetzt kostenlose Wlan Hotspots in Berlin hat es schon jemand getestet?
- Antworten 3
- Kommentare 2
Berlin hatte ja schon länger geplant kostenlose Wlan Hotspots einzurichten. Inzwischen sind immerhin 100 von 650 geplanten Spots freigeschaltet worden. Wohnt von euch jemand in Berlin und kann berichten...
-
Also diese Geräte von Zeutschel stehen teilweise in einigen Universitäten, allerdings in etwas einfachererer Form. Ich habe mal bei einer Archivführung gesehen, dass diese dort zum digitalisieren einen...
-
Das kann sein, aber ist ja nicht schlimm.
-
Die Frage zum Thema App wurde in der Community schon einmal diskutiert. Ich vermute das ist immer noch so aktuell. Du kannst dir die Frage ja mal anschauen.
-
Simone_O hat eine Antwort zur Frage lohnt sich das wacom Grafiktablett intus pro L oder reicht das M völlig? kommentiert
Ja aber am Anfang habe ich ziemlich geschimpft. Jetzt bin ich aber doch zufrieden damit.
-
Simone_O hat eine Antwort zur Frage lohnt sich das wacom Grafiktablett intus pro L oder reicht das M völlig? kommentiert
Also ich hatte totale Probleme mit der Umstellung, weil eine Maus sich anders bedient wie ein Stift und ich es viel schwieriger fand Linien etc. Freihand zu zeichnen, weil es eben auch kein normaler Stift...
-
Stimmt, da gibt es solche Boxen, allerdings nützen die einem ja nichts, wenn man gerade irgendwo zu besuch ist und das Auto dort dann laden möchte. Ach, ich dachte die Idee mit dem Batterie tausch...
-
Ach schau an, das Buch habe/hatte ich auch mal. Keine Ahnung wo es gerade ist, aber erstaunlich wie man sich solche Sachen manchmal merkt. @Praktiker: Danke für die Buchempfehlung, aber ich glaube...
-
Simone_O hat eine Antwort zur Frage Ist die Parrot Rolling Spider für einen 13-Jährigen geeignet? geschrieben
Ich denke schon, dass ihm die Rolling Spider gefallen könne. Sie fliegt und kann die Wände und die Decke entlang rollen, dadurch hat man vielleicht auch nicht ganz so die Abstürze. Allerdings sollte daheim...
-
An der Steckdose sollen die doch ewig laden oder? @MammutBonsai, die Kapselidee finde ich gar nicht so doof. Das wäre vermutlich besser umzusetzen als die Idee immer die komplette Batterie auszutauschen....