1. hat eine Frage gestellt
    Bei Chrome gibt es ja einen Windows 8-Modus, nur wenn ich Chrome in diesem Modus neustarten möchte erscheint nur das Chrome-Logo und mehr passiert nicht. Weiß jemand warum?
  2. hat eine Frage gestellt
    Des öfteren ließt man jetzt etwas über das Saygus V2 ein angebliches super Smartphone: 5-Zoll-Display mit 1080p biometrischer Fingerabdruckscanner an der Seite Snapdragon 801 mit 2,5 Gigahertz 3 GB RAM zwei...
  3. Aber ich war ja nicht in der Antarktis..aber in Zukunft weiß ich ja Bescheid
  4. Ahh okay das klingt logisch. Somit ist mein Akku nicht kaputt?
  5. hat eine Frage gestellt
    War am Wochenende unterwegs bei ziemlich kalten Temperaturen und Wind, habe mir über Google Maps den Weg zeigen lassen. Mein Akku war bei 40% nach einiger Zeit kam die 20% Warnung und ca eine Minute später...
  6. Wenn es so einfach wäre ja.. Müsste mir erst die Amazon App fürs Smartphone laden, die verlangt die Instant Video nämlich, nur kann ich diese mit meinen Tablet nicht runterladen, da mir nur die Amazon...
  7. Na klar bin auch zufrieden. Aber fände es super wenn auf meinen "kleinen" Tablet Windows laufen würde. Einen wirklichen Mehrwert bringt mir das ganze natürlich nicht. Außer das ich Amazon Instant Video...
  8. hmm schade..
  9. hat eine Frage gestellt
    Habe ein Tab3 zuhause, ist es irgenwie möglich dort Windows zu installieren?
  10. hat eine Frage gestellt
    Blackberry hat jetzt mit dem Passport, ein komplett neues Handyformat herausgebracht, es hat sogar wieder Tasten. Und sehr ungewöhlich ein viereckiges Display. Glaubt ihr mit solchen Neuheiten schaffen...
  11. hat einen neuen Badge erhalten
  12. hat eine Frage gestellt
    Mich würde mal die hier herrschende Meinung zum Thema SmartWatch interessieren.Denk ihr das sich die Uhr als Erweiterung des Smartphones durchsetzen wird? Und welche der aktuellen könnt ihr empfehlen hinsichtlich...
  13. Ziemlich gute Idee! Nur möchte ich nicht ein bis zwei Stunden an einem Fluss sitzen müssen nur um mein Handy laden zu können. Super ist natürlich das integrierte Akkupack.
  14. hat einen neuen Badge erhalten
  15. ist beigetreten

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved