1. Das Gerät erscheint am 4. Oktober, es soll ca 40 Euro kosten. Ich hoffe der Preis geht noch etwas runter dann probiere ich das Gerät gern aus.
  2. hat eine Antwort zur Frage Smarthome-iPad-Steuerung gesucht geschrieben
    Hallo nutze die Steuerung und habe schon meine ganze Wohnung mit RWE Smarthome ausgestattet und bin sehr zufrieden. Die App ist nicht so besonders, da man nur begrenzt Sachen im System verändern kann....
  3. hat eine Antwort zur Frage Smarthome/vernetztes Zuhause...welches System? geschrieben
    Ich habe nun seit 2 Jahren RWE Smarthome und ich bin wirklich zufrieden. Es bedarf einiger Kenntnisse in Sachen PC und logischem Menschenverstand aber die Sortware ist eigentlich sehr gut erklärend und...
  4. hat einen neuen Badge erhalten
  5. hat eine Antwort zur Frage Wie einfach ist eine smarte Heizungssteuerung? geschrieben
    Ich habe nun seit 2 Jahren RWE Smarthome und ich bin wirklich zufrieden. Wie @Wlanman schon schrieb bedarf es einiger Kenntnisse aber die Sortware ist eigentlich sehr gut erklärend und bietet viele Möglichkeiten. Die...
  6. Hallo Sonja, ich nutze seit 2 Jahren RWE Smart Home. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in Berlin und dort auch nur zur Miete, somit habe ich mich für das System entschieden da alles bei einem Umzug auch...
  7. hat eine Antwort zur Frage Ist mein Geschirrspüler defekt? kommentiert
    Es gab immer beim einschalten eine Sicherheitsabschaltung und das Wasser wurde nicht mehr abgepumpt ... Kulanz ist ja bei Großgeräten immer sone Sache... AEG ist halt schrottig, hatte mal nen Staubsauger...
  8. hat eine Antwort zur Frage All-in-One-PC mit oder ohne Touch-Display? geschrieben
    Also wenn du schon ein Tablet hast musst du dir ja nur vorstellen das du immer den Arm hochhalten musst um zu touchen. Das ist nicht sehr alltagstauglich und ist eigentlich für einen richtigen PC auch...
  9. hat eine Antwort zur Frage Probleme mit Elster-Software geschrieben
    Also ich benutze immer die Software WISO, die erklärt auch noch wo man sparen kann und bietet eine gute Hilfestellung für die Felder. Zudem gibt es Anleitungsvideos und vieles mehr! Hier einfach mal ein...
  10. hat eine Antwort zur Frage Ist mein Geschirrspüler defekt? geschrieben
    Ich kläre jetzt mal eine allgemeine Sache auf, die Tabs die es überall zu kaufen gibt, sind ja aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt. Diese bestehen ja größtenteils aus Salz, Klarspüler, ect. Leider...
  11. hat einen neuen Badge erhalten
  12. hat ein neues Profilbild hochgeladen
  13. Das hat RWE jetzt auf der IFA 15 hinzugefügt, es gibt von Netatmo eine Wetterstation welche jetzt in das System eingebunden werden kann, mit allen Werten die diese Station zur Verfügung stellt lässt sich...
  14. Da ist RWE leider noch nicht soweit, habe das ganze bisher nur mal bei Philips Hue gesehen, da kann man einen Radius einstellen und wenn man nach Hause kommt gehen automatisch die Lichter an.
  15. Oderdu bestellst bei Amazon da kostet sie weniger als bei Conrad, und der Versand ist im besten Fall noch umsonst... http://www.amazon.de/SanDisk-Android-microSDXC-Speicherkarte-SD-Adapter/dp/B010Q588D4/ref=dp_ob_title_ce
  16. Es ist bei mir momentan zeitlich geregelt, sodass tagsüber wenn keiner da ist die Heizung heruntergedrückt wird, dafür war es auch eigentlich mal gedacht weil, man ja doch immer vergisst runter zu drehen...
  17. hat eine Antwort zur Frage Werde jetzt Produkttester: Blade Chroma geschrieben
    Ich habe schon einige Quadcopter mein eigen genannt, anfangs waren es günstige Chinamodelle bis ich mir dann mal eine Parrot AR Drone 2.0 gekauft habe und diese dann auch gern ab und an geflogen habe....
  18. hat eine Antwort zur Frage Samsung Galaxy S4 oder S5? geschrieben
    Habe einen direkten Vergleich vor kurzem hinter mir, hatte 3 Jahre das S4 und wollte nun eigentlich zum S6 jedoch sind dort leider die Akkulaufzeiten so schlecht das ich lieber zum S5 gegangen bin. Vorteile...
  19. hat einen neuen Badge erhalten
  20. Achte dabei darauf das du eine SDHC Class 10 Karte kaufst, ich würde da zu Marken wie SanDisk oder Samsung greifen, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved