1. Genau. Mein LIeblingstrafo für diese Anwendung ist dieser: https://www.ledclusive.de/Hersteller/TCI/MW70-LED-Netzteil-dimmbar-12V-TCI::331.html Macht 12VAC, ohne Mindestlast und bis zu 50W bei LED und...
  2. Perfekte Antwort Wlanman. ja genau, wenn dann nur LED, Aber mit vernünftiger Leistung in G4 auch eine Herausforderung.
  3. hat ein neues Profilbild hochgeladen
  4. hat einen neuen Badge erhalten
  5. Ich sehe da auch keine Chance bei diesen billigen Stripes mit IR alles aus einer FB zu steuern. Gibt nur die Chance die vorhandene Steuerung und ggf. auch einschließlich Netzteil mit der integrierten Steuerung...
  6. hat eine Antwort zur Frage Ist bei 12V Halogen Trafo die Marke egal? geschrieben
    Ja das ist ein guter Vorschlag von Ralf_Arno. Am besten gleich einen Trafo kaufen, der auch ohne Mindestlast funktioniert. Dann brauchst später bei Wechsel zu LED-Lampen nicht nochmal investieren. Sollten...
  7. Im Bild von WLANman sind unten zwei LED-Lampen in Reihe gezeichnet. Möchte nur darauf hinweisen, dass die Reihenschaltung von 2 x 6V Glühlampen an 12V kein Problem ist. Jedoch z.B. 2 x 6V (falls es das...
  8. Vielleicht gefallen dir auch diese Konstantstromtreiber von TCI. Bei den meisten läßt sich der Strom über Dip-Schalter einstellen. So kannst jeweilig testen ohne gleich verschiedene Treiber kaufen zu müssen. LInk...
  9. Also es gibt weit aus mehr Kriterien zur Beurteilung der Qualität einer Lampe. Klar ist die Lebensdauer hier der augenscheinlich große Unterschied. Auch zeigt sich eine stärkerer Lichtstromrückgang zum...
  10. hat eine Antwort zur Frage Led Treiber Ersatz? geschrieben
    Echt, gibt es schon Güteklasse 135° bei Kondensatoren? Ich kenne bisher nur 105°. Und das immer in Verbindung mit 2000Std. Die Temperaturangabe alleine sagt nix aus. Werde das aber mal beobachten. Übrigens...
  11. hat eine Antwort zur Frage Led Treiber Ersatz? geschrieben
    Hallo Wlanman, gebe dir Recht, das mit der Spannung kann, muss aber nicht problematisch sein. Hängt eben von der Anzahl der in Reihe geschaltenen LEDs ab. Sind es 12 Stück (nicht selten), dann wären 12x...
  12. hat eine Antwort zur Frage Led Treiber Ersatz? geschrieben
    oder dieser 350mA LED Treiber von TCI Der hat sogar noch etwas Leistungsreserve und deckt verbindlich mit max. Spannung von 43V auch die Spannung des Originals von 39V ab. Das von Wlanman vorgeschlagene...
  13. hat eine Antwort zur Frage Welchen Mehrkanal LED Dimmer für Wohnzimmerbeleuchtung? kommentiert
    Dann kannst du Casambi nehmen. Sind einfach in bestehende Systeme zu integrieren und kannst komfortabel über dein Handy steuern. https://www.ledclusive.de/Hersteller/Casambi:::58_132.html Aber wie gesagt,...
  14. hat eine Antwort zur Frage Welchen Mehrkanal LED Dimmer für Wohnzimmerbeleuchtung? geschrieben
    Hallo RTU, um deine Frage beantworten zu können, müssten wir wissen, wie und was du dimmen möchtest. Sind es LED-Leuchtmittel mit z.B. E27 Fassung oder LED-Stripes mit mehreren Farben? Die Techniken hierzu...
  15. hat eine Antwort zur Frage Bestes System um Licht mit App zu steuern? geschrieben
    Schau dir mal die Module von Casambi an. Die gibt es in verschiedenen Ausführung wie als normaler Phasendimmer für bestehende Retrofit Lampen, aber auch für Leuchten, die schon 1-10V oder DALI-Schnittstelle...
  16. Wenn du Einbrecher abschrecken willst, so kannst du das auch einfach sehr pragmatisch angehen. Die Fa. LEDON hat da den LEDON Guard als Einbrecher-Prävention entwickelt. Sind LED-Lampen mit bestimmten...
  17. Das ist ja ganz toll mit der Relux-Software, doch bin mir nicht sicher, ob sich ein Anwender damit schnell zurecht findet. Ähnlich mit Dialux. Man kann das auch aber ganz pragmatisch angehen. Lux sind...
  18. hat einen neuen Badge erhalten
  19. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    LED-Einbauspots in 230V oder 12V?

    Hallo zusammen, ich bin gerade am Neubau meines Hauses. Nun stellt sich die Frage nach der Beleuchtung. In einigen Räumen (Flur, Bad, Küche) möchte ich Einbauspots in LED-Ausführung einbauen. Jetzt...
  20. hat eine Antwort zur Frage Gibt es einen Unterschied bei LED und Halogen Trafos? geschrieben
    Willst du mehr über Unterschiede von LED-Trafo zu LED-Treiber wissen, dann empfehle ich dir diese Übersicht zu LED-Betriebsgeräten zu lesen. http://www.led-treiber.org/led-treiber-led-trafo-unterschiede/ HInsichtlich...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved