1. Hallo hirlitschka, Anhand deiner Schilderung gehen wir von einem Defekt des Gerätes aus. Hier findest du alle notwendigen Informationen. Freundliche Grüße Volker von der Conrad Community
  2. Hallo DirkWondracek, beim Starten der Kamera müssen beide LEDs blinken. Nach ca. 60 Sekunden sollten beide LEDs dauernd leuchten. Sollte dies bei Ihrer Kamera nicht so sein vermuten wir einen Fehler an...
  3. Hallo Racer100, die Getrieberäder der Differentiale sollten nur leicht mit Öl benetzt werden um die Reibung zu verringern. Hierfür empfehlen wir dieses Öl. Freundliche Grüße Volker von der Conrad Community
  4. Hallo AlexanderC, wir empfehlen die Last über einen geeigneten Schütz zu schalten. Der Schütz kann über eine Zeitschaltuhr angesteuert werden. Leider führen wir keinen Schütz für diese Last in unserem...
  5. hat eine Antwort zur Frage M2 oder M2,5 oder M3 Linksgewindestangen geschrieben
    Hallo Michaela69, das Produkt ist tatsächlich nicht in unserem Sortiment gelistet. Conrad kann aber auch hier eine Lösung anbieten: Gerne versuchen wir jedes lieferbare Produkt unserer zahlreichen nationalen...
  6. hat eine Antwort zur Frage Modellbahn: Welche Spur für Einsteiger? kommentiert
    Hallo el Vis, Roco bietet verschiedene Erweiterungskits an (z. B. Best. Nr. 243932-82). In dieser Rubrik findest du auch weiteres Gleiszubehör für das Roco Geoline mit Bettung Gleis. Freundliche...
  7. hat eine Antwort zur Frage Modellbahn: Welche Spur für Einsteiger? geschrieben
    Hallo el Vis, zum Einstieg empfehlen wir die H0 Spur zu verwenden. Bei geringen Platzverhältnissen kann auch auf eine N Spur zurückgegriffen werden. Bei H0 gibt es auch verschiedene analoge und digitale...
  8. Hallo diolin, die angefragten Quarze können wir leider nicht mehr liefern. Freundliche Grüße Volker von der Conrad Community
  9. hat eine Antwort zur Frage Jalousien Automatisierung nachrüsten? geschrieben
    Hallo JohnDoe, zur Automatisierung der Jalousien empfehlen wir Dir die Homematic CCU2. In Verbindung mit den Jalousieaktoren kann eine Automatisierung erfolgen. In den Jalousien muss ein elektrischer...
  10. Hallo Shumway, für den Wasserspeicher empfehlen wir Dir diese Pumpe. Die Pumpe besitzt bereits einen Ansaugschlauch mit Rückschlagventil und bietet eine gute Förderhöhe. Freundliche Grüße Volker von...
  11. Hallo RCDC, für das oben genannte Tamiya-Modell wird noch der Lenkservo, eine Fernsteueranlage mit Empfänger, Fahrakku mit Ladegerät und Batterien für die Fernsteuerung benötigt. Diese Artikel findest...
  12. Hallo RCDC, dieses Tamiya-Modell Best. Nr. 1173353-82 ist auch für Anfänger geeignet und im Bausatz ist bereits ein Motor und ein Fahrtregler enthalten. Zum kompletten Aufbau wird noch eine Fernsteueranlage,...
  13. Hallo RCDC, wir bieten auch Bausätze für Modellautos an. Der Bausatz Dune Fighter 1:10 ist durch die ausführliche Aufbauanleitung auch für Anfänger geeignet. Um den Aufbau zu realisieren ist Geduld und...
  14. hat einen neuen Badge erhalten
  15. Hallo Velos, Anhand deiner Schilderung gehen wir von einem Defekt des Gerätes aus. Hier findest du alle notwendigen Informationen. Freundliche Grüße Volker von der Conrad Community
  16. hat eine Antwort zur Frage Akku für die "DJI Phantom 3 - Standard" geschrieben
    Hallo SteffenKnabe, dieser Akku kann auch für den DJI Phantom 3 Standard verwendet werden. Freundliche Grüße Volker von der Conrad Community
  17. hat eine Antwort zur Frage Welche Beleuchtung für meinen Pavillon? geschrieben
    Hallo Freda, für einen Pavillion empfehlen wir dir entweder LED-Streifen mit IP-Schutz oder ein Lichternetz für den Außenbereich. Freundliche Grüße Volker von der Conrad Community
  18. Hallo Marcocelli, bei der geringen Leistungsaufnahme der G4 LED ist es möglich das die geforderte Mindestlast des elektronischen Trafos nicht erreicht wird. Dadurch kann es sein das der Trafo wieder...
  19. Hallo Marcocelli, das G4-LED-Leuchtmittel ist für 10-30V/DC geeignet. Als Stromquelle sollte ein LED-Treiber eingesetzt werden. Als leistungsstärkere Alternative kannst du auch dieses Leuchtmittel verwenden....
  20. Hallo Marcocelli, als Alternative können wir dir diese G4-LED anbieten. Diese LED hat einen Durchmesser von nur 25mm und sollte in deine Fassung passen. Freundliche Grüße Volker von der Conrad Community

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved