1. hat einen neuen Badge erhalten
  2. hat eine Antwort zur Frage Wo finde ich eine gute Speech2Text-App? geschrieben
    Für welche Plattform? Im Allgemeinen funktioniert Dragon Dictate sehr gut. Das würde ich mir mal anschauen. Ist zwar nicht gerade günstig, aber die Leistung überzeugt.
  3. hat eine Antwort zur Frage iPhone-MacBook-Verbindung klappt nicht - wieso? geschrieben
    Wozu soll die Verbindung per Bluetooth denn dienen? Datenübertragung per BT funktioniert beim iPhone sowieso nicht. Der personal Hotspot funktioniert per WLAN, das Syncen auch.
  4. Welchen Router verwendest du? Wurde das Passwort zwischenzeitlich geändert? Wieso gibst du das PW manuell ein? Über iCloud müsste das PW doch auf das iPhone gesynct weden (sofern die gleiche Apple ID...
  5. Dem kann ich mich nur anschließen. Die ganzen günstigen Streaming-Sticks u.ä. sind nicht sehr gut. Die Streaminggeschwindigkeit ist extrem langsam und man hat mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen. Würde...
  6. hat eine Antwort zur Frage iPad als zweiter Bildschirm? geschrieben
    Duet Display ist ein gut funktionierendes Program. Es erfordert aber eine Verbindung mit dem USB-Kabel. Über WLAN wirst du nicht glücklich, da der lag da doch schon erheblich ist.
  7. hat eine Antwort zur Frage Startet eure TimeMachine auch immer wieder von vorne? geschrieben
    Kann es sein, dass deine Backup Festplatte zu klein ist? Wenn sie nur so groß ist wie deine Datenmenge auf dem Mac wird meines Wissens auch immer alles kopiert.
  8. hat eine Antwort zur Frage Wie brennt man mit dem Mac eine Video DVD? geschrieben
    Wenn du eine Video DVD machen willst, brauchst du noch ein Programm, welches das Video auf das "DVD-Format" umwandelt. Schau mal im App Store, da ist einiges zu finden. Ich benutze "Burn"
  9. Wenn außer dem Betriebssystem und den beiden Apps nichts auf dem internen Speicher ist kannst du höchstens mal schauen, ob Whatsapp und FB den Speicher belegt haben. Wo genau du da schauen musst hängt...
  10. hat eine Antwort zur Frage Habt ihr schon eine App wieder zurückgegeben? geschrieben
    Ja, habe das bereits zweimal gemacht. Hat beide male ohne Probleme funktioniert. Das Geld war nach ca. 2 Tagen wieder auf der Kreditkarte.
  11. hat eine Antwort zur Frage iOS auf Android Smartphone installieren? geschrieben
    Wie bereits geschrieben wurde ist das nicht möglich. Apple überprüft bei der Installation zudem jedesmal welche Hardware vorhanden ist. Auch aus diesem Grund würde es nicht funktionieren, da du nicht signiert...
  12. Stimmt, sorry mein Fehler. Hatte noch die alte Version im Kopf. Bei der neuen kannst du tatsächlich ein weiteres Gerät oder einen Hub an den zweiten Ethernet-Port anschließen
  13. hat eine Antwort zur Frage iPhone Software zurücksetzen wie geht das? geschrieben
    Das wird meines Erachtens nicht mehr funktionieren, da apple die alten Versionen von iOS nicht mehr signiert. Nichtsdestotrotz kannst du hier iOS 6 herunterladen. Du musst dir die richtige Version für...
  14. hat einen neuen Badge erhalten
  15. hat eine Antwort zur Frage Netzwerk mit Airport Express erweitern geschrieben
    Das kann man pauschal nicht beantworten. Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten wie zB Wänden, etc. ab. Du kannst ja mal schauen wie weit das Signal der TimeCapsule reicht. Den Airport Express solltest...
  16. Nein, der Anschluss am Airport Express ist nur ein Eingang. So wie ich dich verstehe benötigst du allerdings einen Ausgang. Einen solchen hat nur der Airport extreme / Time Capsule
  17. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Wozu braucht man Thunderbolt?

    Ich besitze ein neues 13” MacBook Pro, dort gibt es auch Buchsen mit einem Pfeil, den Thunderbolt 2-Anschluß. Mit USB und HDMI kann ich ja etwas anfangen, aber wofür kann ich diese Schnittstelle denn verwenden?...
  18. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich möchte meine Steuererklärung am Computer machen und dafür Elster einsetzen. Gibt es das inzwischen auch für den Mac?
  19. hat eine Antwort zur Frage Wozu braucht man Thunderbolt? geschrieben
    Die Geschwindigkeit ist mE höher als bei USB 3. Du kannst zum Beispiel externen Speicher anschließen, auch in Reihe geschaltet. Oder einen Thunderbolt Monitor mit der Möglichkeit gleichzeitig Bild, Ton...
  20. Du kannst die jeweils andere Partition aufrufen. Ohne zusätzliche Tools allerdings nur lesend. Für Mac OS gibt es FUSE fos OSX, damit kannst du auch auf NTFS Partitionen schreiben. Ob es entsprechende...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved