1. Nachtrag: Ich benötige Schraubkontakte o.ä. Ein Schukostecker hilft mir nicht weiter.
  2. hat eine Antwort zur Frage Suche 4 Ein und 4 Ausgänge, 220V für PC Steuerung. kommentiert
    Hallo, vielen Dank für die Antwort. Da ich es in einem Schaltschrank verbauen will sind Stecker eher Störend. Bitte den letzten Link noch mal schicken.
  3. hat eine Antwort zur Frage Suche 4 Ein und 4 Ausgänge, 220V für PC Steuerung. kommentiert
    Danke für die Idee. Nein, da es eh in einen Schaltschrank eingebaut werden soll.
  4. hat eine Frage gestellt
    Ich suche einen Möglichkeit mit dem PC 3x220 Volt zu schalten. (So was wie eine Relais-Karte mit 4 Ausgängen). Zusätzlich benötige ich 3x220 Volt Eingänge. Vielleicht gibt es beides auf einer Karte -...
  5. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Hallo, ich suche ein Schalt Relais.

    Leistung, die geschaltet werden soll: 220 Volt - Maximal 600 Watt Im Normalzustand soll Strom von B nach A. Wenn an Klemme C Spannung anliegt, soll Strom von C nach A fließen und der Kontakt zwischen...
  6. hat die Frage Hallo, ich suche ein Schalt Relais. kommentiert
    Hallo Michi - 85 °C würden ausreichen.
  7. hat die Frage Hallo, ich suche ein Schalt Relais. kommentiert
    wenn möglich, wäre es gut, wenn das Relais erhöhte Temperatur (bis 100 °C) gut überstehen würde
  8. hat eine Frage gestellt

    Hallo, ich suche ein Schalt Relais.

    Leistung, die geschaltet werden soll: 220 Volt - Maximal 600 Watt Im Normalzustand soll Strom von B nach A. Wenn an Klemme C Spannung anliegt, soll Strom von C nach A fließen und der Kontakt zwischen...
  9. Hallo Michi - vielen Dank für die Antwort. Das Profi Ladegerät gibt es auch bei [Conrad][1]. Leider ist es zum Testen von Blei Akkus nur geeignet im manuellen Modus (wenn man genau weiß was man tut). (Ich...
  10. hat einen neuen Badge erhalten
  11. Hallo Michi, vielen Dank für die Antwort. Mit "Testgerät" meine ich etwas was mir die Frage beantwortet wie "ganz" der Akku noch ist und mir u.u. auch die Kapazität des Akkus bestimmt. Mit bestem Gruß
  12. hat einen neuen Badge erhalten
  13. hat einen neuen Badge erhalten
  14. ist beigetreten

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved