1. hat einen neuen Badge erhalten
  2. hat eine Antwort zur Frage Wie die Servokabel bei Modellheli schützen? geschrieben
    Auch gut, um die Kanten der CFK-Platten zu verdecken ist sog. Kederband. Einfach mal auf ebay schauen. Das ist im Prinzip eine Art Gummilippe, welche die Kanten abdeckt und somit ein Aufscheuern der Kabel...
  3. hat eine Antwort zur Frage Ersatzfernsteuerung fürRC Logger RC EYE One geschrieben
    So wie es aussieht gibt es die Fernsteuerung nicht separat als Ersatzteil. Eine andere Fernsteuerung kann leider wegen der unterschiedlichen Protokolle nicht verwendet werden. Entweder du baust dir einen...
  4. Der Flieger funktioniert an sich ganz gut, aber nur bei Windstille oder in einer Halle. Wegen des geringen Gewichts ist er sehr Windanfällig. Aber als Spielzeug zu dem Preis ist das schon ok. Die Reichweite...
  5. Schau dir mal diese Anleitung an. Dort wird das Prozedere verständlich und anschaulich erklärt.
  6. Selbstjustiz solltest du auf jeden Fall verhindern! Nicht nur, dass es sich dabei um Sachbeschädigung handelt, es stellt auch einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar. In ganz blöden Fällen auch...
  7. hat eine Antwort zur Frage Welche Failsave Einstellung bei Heli? kommentiert
    Nur hilft dir der Autorotschalter bei komplettem Empfangsverlust auch nichts mehr. Von daher würde ich den Motor immer komplett ausschalten, um jegliches Risiko zu minimieren.
  8. hat eine Antwort zur Frage Wie repariere ich eine CFK rümpf richtig? geschrieben
    Wenn der Rumpf nicht komplett abgebrochen ist, reicht es eigentlich die angerissene Stelle mit Epoxi wieder zu verkleben. Am besten machst du das von innen, dann sieht es außen nicht so schlimm aus. Wenn...
  9. hat eine Antwort zur Frage Welche Failsave Einstellung bei Heli? kommentiert
    Nein, das geht nicht, zumindest nicht ohne die Tiefgreifende Programmierung des Stabisystems. Und selbst dann halte ich es für sehr sehr unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Eine Autorotation ist ein...
  10. Ich versuche mal das ganze zusammenzufassen. Die Zahl gibt, wie bereits gesagt wurde Aufschluss über die Größe. Allerdings kann man das auch nicht komplett verallgemeinern. Es gibts einmal die Einteilung...
  11. hat eine Antwort zur Frage Welche Failsave Einstellung bei Heli? geschrieben
    Hallo, ich habe bei all meinen Helis das Failsave so eingestellt, dass der Motor ausgeht und die Servos auf Neutral sind. Die Hauptsache ist aber, dass der Motor ausgeht.
  12. hat einen neuen Badge erhalten
  13. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hi an alle, da ich auch in der kalten Jahreszeit mit meinem Flieger fliegen möchte suche ich nach einer Möglichkeit was gegen die kalten Hände zu unternehmen. Nach 5 Minuten habe ich nämlich das Gefühl,...
  14. hat eine Antwort zur Frage Simulator für Modellhubschrauber? geschrieben
    Falls du nur Helikopter im Sim fliegen willst, würde ich dir entweder den Heli-X oder den Next Simulator empfehlen. Der neXt ist von der Flugphysik einen Tick besser als der Heli-X, aber auch teurer. Was...
  15. hat eine Antwort zur Frage Welches BEC für 700er Heli? geschrieben
    Für einen 700er Heli könnte ich das KETO HV BEC V2 von MTTEC oder das Hercules BEC V2 empfehlen. Die beiden spielen preislich in verschiedenen Ligen, das Hercules kostet etwas mehr als das Doppelte. Aber...
  16. hat eine Antwort zur Frage Küchenwaage zeigt bei Reset auf 0 immer -1g an ?! geschrieben
    Hast du das ganze mal auf einem anderen Untergrund getestet? Ansonsten kann es natürlich sein, dass die Kalibrierung des Sensors sich verschoben hat oder der Sensor eine kleine Macke bekommen hat. Eine...
  17. Wie von Wlanman bereits erklärt hat kann der volle "Regelbereich" durch das Poti nur ausgeschöpft werden, wenn sowohl der high als auch low Punkt angeschlossen sind. Nur so kann der volle Spannungsbereich...
  18. hat eine Antwort zur Frage Was tun gegen kalte Hände beim Modellflug? geschrieben
    Es gibt sog. Senderhüllen / Windfee. Somit ist der Sender inklusive deiner Hände umschlossen, so dass sich die Luft darin aufwärmt und deine Hände vor Wind geschützt sind. Ich habe diese hier im Einsatz....
  19. hat eine Antwort zur Frage Epoxi Tropfen von Seitenruder entfernen? geschrieben
    Hallo trex, sofern es sich um 5-Min Epoxi handelt kannst du versuchen es mit einem Fön aufzuwärmen und mit einer Klinge abzupulen. Das kannst du auch im kalten Zustand versuchen. Sollte das nicht klappen,...
  20. Du solltest die Akkus vorheizen. Am besten geht das natürlich mit einem Heizkoffer. Es gibt bei Conrad zB diese Heizfolie. Die kannst du in einen isolierten Koffer einkleben und dann an 12V betreiben....

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved