1. hat einen neuen Badge erhalten
  2. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    Drucker erkennt WLAN nicht

    Mein neuer WLAN Drucker (Brother DCP J715W) erkennt das WLAN nicht. Es kommt immer die Meldung "Fehler bei der Remoteaushandlung", aber die Daten sind auf jeden Fall alle richtig eingegeben. Wer weiss...
  3. hat einen neuen Badge erhalten
  4. hat eine Antwort zur Frage Verbesserungsvorschläge der Conrad Community geschrieben
    Vor allem sollten bitte Links in Zukunft direkt automatisch in solche auch umgewandelt werden! ; das hat mich an mancher Stelle hier wahnsinnig gemacht, weil der Link im erstellten Beitrag nicht als URL...
  5. Da es sich höchstwahrscheinlich noch um eine IDE-Schnittstelle handelt, benötigst du erst einen entsprechenden Adapter. http://www.pearl.de/a-PE1443-1162.shtml?vid=89 Dann musst du, bevor du die Daten...
  6. hat eine Antwort zur Frage Heimkinoanlage funktioniert nur mit Disc. kommentiert
    Der Receiver besitzt nur einen Koaxialausgang; insofern musste dann der Telsky-Receiver per HDMI an den Eingang des AV-Receivers angeschlossen werden.
  7. hat eine Antwort zur Frage Heimkinoanlage funktioniert nur mit Disc. geschrieben
    Sind deine ganzen Verkabelungen zur Heimkinoanlage richtig verbunden? Wie mein Vorredner schon schrieb, sollte natürlich der Telsky-Receiver auch an die Anlage angeschlossen sein! Falls du dir nicht sicher...
  8. hat eine Antwort zur Frage Heimkinoanlage funktioniert nur mit Disc. geschrieben
    Das musst du in den Receiver-Einstellungen ändern, wie der Ton ausgegeben werden soll! In der Bedienungsanleitung wird es beschrieben, auf Seite 19, unter: 6.6 Audio-Kanalton ändern
  9. hat eine Antwort zur Frage Bluetooth-Kopfhörer vs Funk-Kopfhörer geschrieben
    Ein Nachteil u.a. von Funk-Kopfhörern ist, dass sie zudem eine externe Stromversorgung benötigen. Die Vorteile der Bluetooth-Technik überwiegen meiner Meinung nach! Speziell was Kopfhörer angeht, denke...
  10. hat eine Antwort zur Frage Bluetooth-Kopfhörer vs Funk-Kopfhörer geschrieben
    Vorteile liegen häufig in der kaum vorhandenen Störanfälligkeit von Bluetooth - zudem ist die Reichweite über Bluetooth auf 10 Meter, oft auf nur wenige Meter grundsätzlich begrenzt.
  11. hat eine Antwort zur Frage Gibts fürs iPad Air 1 eine Hülle inklusive Tastatur? geschrieben
    Suchst du in etwa solch eine Hülle mit einer Bluetooth-Tastaur? http://www.pearl.de/a-PX4908-1030.shtml
  12. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich jetzt schon ein 4K-Fernseher? geschrieben
    Für was denn, wenn nicht einmal in der deutschen Fernsehlandschaft in 720p oder 1080i bei allen Sendern ausgestrahlt wird? Ich halte dies persönlich auch noch für die kommenden zwei, drei Jahre eher als...
  13. Effekt schon - aber nicht, ob er sich in Echtzeit mit dem TV-Bild ändern soll.
  14. Ich würde aufgrund des schnelleren Update-Zyklus der Android-Versionen eher zum Nexus 9 greifen. Zumal wird die Oberfläche nicht von Samsung & Co. zusätzlich beeinträchtigt. Du erhältst somit die...
  15. hat eine Antwort zur Frage Funktioniert AppleTV nur mit Apple-Produkten? geschrieben
    Es gibt aber noch andere empfehlenswerte Anwendungen aus dem PlayStore, z.B. Apple TV Media Damit kannst du dann auch AirPlay nutzen, um Fotos, Musik usw. zu streamen von der Apple-TV-Box.
  16. hat eine Antwort zur Frage Funktioniert AppleTV nur mit Apple-Produkten? geschrieben
    Ja, funktioniert über Apps auch mit Android-Geräten! Im App Store kannst du AirStudio auf's Smartphone laden, musst aber für den vollen Funktionsumfang zahlen. Funktioniert also letztlich nur über (kostenpflichtige)...
  17. Das stimmt zwar schon, dafür müssen solche LED-Streifen nicht so aufwendig verklebt werden! In der Ausgangsfrage steht leider nicht ausdrücklich, dass sich die Farbe in Echtzeit ändern soll.
  18. Ja, haben den gleichen Effekt; nur, dass du eben zusätzlichen Aufwand hast dies einzurichten, und du die verlegten Kabel auf der Rückseite siehst, gibt es de facto keine Beeinträchtigungen! Ich würde...
  19. hat eine Antwort zur Frage Brauche Hilfe! Bilder für Versicherung zu groß! geschrieben
    Komprimiere sie mit Irfan View! Dort kannst du über die Stapel-Verarbeitung mehrere Bilder/Dokumente gleichzeitig auf eine selbst festgelegte Bild- oder Dateigröße komprimieren, also für den E-Mail-Versand...
  20. Letzte Möglichkeit: Akku ist defekt. Mal rausnehmen, nochmals einsetzen. Wenn's nicht klappt würde ich mir gleich einen neuen leistungsstärken Akku z.B. bei einem seriösen Ebay-Handler günstig erwerben.

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved