1. Tausche L1 und L3, damit änderst Du die Richtung des Drehfeldes und damit der Maschine. Vorher natürlich spannungsfrei schalten und auf festen Sitz der Klemmen achten.
  2. hat einen neuen Badge erhalten
  3. hat eine Antwort zur Frage Haustürklingel mit Telefon verbinden? kommentiert
    Hallo, das hängt von Deiner Telefonanlage und / oder den Telefonen ab. Bei manchen Telefonen können für verschiedene Teilnehmer auch verschiedene Klingeltöne eingestellt werden. Darauf hat die Sprechanlage...
  4. hat einen neuen Badge erhalten
  5. hat einen neuen Badge erhalten
  6. hat eine Antwort zur Frage Daten runterladen von Canon Mark III? geschrieben
    Welche OSX-Version verwendest Du? Sind alle Updates installiert? Probiere die Karte am besten mal mit einem Speicherkartenleser.
  7. Bahnantriebe verwenden keine Phasenanschnittssteuerung. Ältere S-Bahn Antriebe verwenden Gleichstrom-Reihenschlussmotoren. Diese können auch mit Wechselstrom betrieben werden (sind z.B. auch in Bohrmaschinen...
  8. Nein, erst die Retina MacBook Pros haben einen HDMI Anschluss.
  9. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo, welchen Adapter brauche ich wenn ich mein MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011) an Bildschirm anschließen will?. Der Bildschirm hat 1xVGA/1DVI. Das MacBook hat 2 USB-Anschlüsse die ich brauche. Und noch...
  10. hat eine Antwort zur Frage Macbook pro an externen Bildschirm anschließen? geschrieben
    Du benötigst einen Thunderbolt/Mini Displayport auf DVI Adapter. Die Thunderbolt Buchse ist die von Dir beschriebene mit dem Blitz ;-).
  11. Ich kann das Buch "Raspberry Pi programmieren in Python" sehr empfehlen. Es geht darin hauptsächlich um Python und das speziell für den Raspberry Pi. Auch für eine graphische Oberfläche. Das Buch ist...
  12. hat eine Antwort zur Frage Warum schaltet Dunstabzug nicht mehr ab? geschrieben
    Ist es ein "echter" mechanischer Knopf oder ein Touch-Feld? Bei einem echten Schalter ist dieser wahrscheinlich defekt und öffnet nicht mehr (richtig). Bei einem Touch-Feld kann das verschiedene Ursachen...
  13. hat eine Antwort zur Frage Welche Software brauche ich um aufzulegen? geschrieben
    Magix Music Maker ist allerdings ein Sequencer und taugt somit nicht zum (live) auflegen. Entsprechende DJ-Software wäre z.B. Traktor, Serato DJ oder das kostenlose Virtual DJ. Ich persönlich benutze...
  14. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Ich meine damit nicht wie man es einstellt sondern wie das Smartphone den Finger erkennt. Was wird dafür in der home taste verbaut?
  15. Das ist im Grunde ein kapazitiver Touch-Sensor, wie auch beim Touchscreen. Jedoch ist die Auflösung dieses Sensors so hoch, dass die Strukturen des Fingerabdrucks erfasst werden können.
  16. hat eine Antwort zur Frage CD wird von MacBook nicht ausgeworfen geschrieben
    Starte den Rechner neu und halte nach dem Startgong die linke Maustaste bzw. Trackpad-Taste gedrückt, bis die CD ausgeworfen wird. Gruß mosFET
  17. Verschlüsselte Ordner lassen sich mit Bordmitteln nicht erstellen. Man kann jedoch mit dem Festplatten Dienstprogramm ein verschlüsseltes (mitwachsendes) Image erstellen für diesen Zweck. Das lässt sich...
  18. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Hallo zusammen, ich möchte etwas downloaden, was mehrere Stunden beansprucht, daher möchte ich gerne deaktivieren, dass sich mein Macbook in den Ruhezustand versetzt. Soweit ich das in den Systemeinstellungen...
  19. Ich würde einen Infrarotstrahler nehmen und diesen auch nur unter Beobachtung. Der Vorteil ist, dass man diesen direkt auf Deine Schneefräse richten kann und so nicht den ganzen Raum heizen muss. Dieser...

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved