1. folgt
  2. folgt
  3. folgt
  4. hat eine Antwort zur Frage Welcher Trafo passt zu FP530? geschrieben
    Hallo, für das Fingerprint System FP 530 ist zum Beispiel folgendes geeignet: Hutschienen-Trafo 12V/DC
  5. hat eine Antwort zur Frage SD Kartenslot als USB nutzen? kommentiert
    Die im Link zu sehende SD Karte mit dem USB ANschluss ist aber nicht dass, was Peanut gemint hat. Er sucht sozusagen eine SD Karte mit USB Buchse, an die dann andere USB Geräte angeschlossen werden können....
  6. folgt
  7. hat eine Antwort zur Frage 2 Verstärker mit einem Netzteil betreiben? geschrieben
    Nein, das Netzteil ist für 2 von den Verstärkern zu schwach. Ein Verstärker braucht bis zu 800 mA. Das Netzteil sollte also mindestens 1600 mA liefern können, ansonst wird das Netzteil zu heiß oder fängt...
  8. hat einen neuen Badge erhalten
  9. hat s Antwort als Beste Lösung markiert

    6-Pin PCIe Verlängerung

    Ich brauche ein Verlängerungskabel für mein Netzteil: 6-Pin PCIe Verlängerung https://www.caseking.de/shop/catalog/BitFenix-6-Pin-PCIe-Verlaengerung-45cm-sleeved-schwarz-schwarz::16352.html
  10. folgt
  11. folgt
  12. hat eine Antwort zur Frage 6-Pin PCIe Verlängerung geschrieben
    Würde alternativ auch diese reichen? PCIe Verlängerung 25 cm
  13. oder hier: Funk-Maus Laser Hama Mirano Schwarz
  14. hat eine Antwort zur Frage Datenspion Smart-TV? geschrieben
    Hier kann ich Wlanman nur zustimmen. Habe selbst einen LG Fernseher und musste mich für SMART TV nutzung mit mailadresse registrieren und dementsprechend AGB zustimmen, in denen auch geschrieben wurde,...
  15. folgt
  16. folgt
  17. folgt
  18. Hier die offizielle Stellungsnahme von Nvidia zu dem Thema: http://www.craveonline.com/gaming/articles/814669-current-gtx-970-cant-use-4gb-vram-nvidia-investigating Wobei die genannten Beispiele anscheinend...
  19. Hallo, wieso falsche Angaben, das stimmt so auch nicht. Die Grafikkarte hat schon alles wie angegeben, nur kann mit den aktuellen Treibern nicht alles voll ausgenutzt. Bei GameStar im Bericht deutlich...
  20. hat eine Antwort zur Frage LED-Leiste bauen geschrieben
    Wie Du die LED's schaltest hängt von mehreren Faktoren ab: Hier wird Dir bei der Widerstandswahl und Schaltung gut geholfen: LED Rechner

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved