1. hey, sieht wirklich cool aus! wie fliegt er denn im vergleich zum normalen quadrocopter? Merkt man den unterschied?
  2. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich der Umstieg von der PS4 auf die PS4 Pro? kommentiert
    ja das habe ich auch gesehen und hab dann gedacht schnell weg damit. Besonders als ich dann gesehen habe das die neue PS4 nur 300 kostet konnte ich nicht mehr wiederstehen...
  3. hat eine Antwort zur Frage Lohnt sich der Umstieg von der PS4 auf die PS4 Pro? kommentiert
    habe die PS4 tatsächlich für 190 ohne Spiel verkauft. Werde mir die neue jetzt gleich vorbestellen, sieht ja schon schicker aus.
  4. hat eine Antwort zur Frage Gibt es bald ein Flugverbot für Drohnen? geschrieben
    Ich fliege jetzt noch nicht so ewigkeiten aber was da momentan abgeht ist echt krass!! Ich hoffe nicht das es ein Flugverbot gibt egal ob für drohnen, flugzeuge, hubschrauber usw. Seit ich fliege hab...
  5. hat eine Frage gestellt
    hey leute, ich habe mir erst im Dezember eine PS4 geholt und gestern wurde ja die neue PS4 Pro vorgestellt. Meint ihr der Umstief auf die neue PS4 Pro lohnt sich?? Hab die PS4 eh relativ günstig gekauft...
  6. wollte gestern abend die beta runterladen, bin leider nicht vorher dazu gekommen aber da ging es nicht mehr. Hat die beta jemand von euch getestet?
  7. cool danke! lade ich mir heute Abend direkt nach der Arbeit runter
  8. ja ich weiß, gibt ja jetzt sogar so einen Adapter von Sony hat mir ein Freund erzählt. Aber auf der Konsole zocken finde ich entspannter, die kaufe ich alle 2-3 Jahre und kann dann erstmal in Ruhe zocken,...
  9. hey, also ich spiele auch am liebsten auf der PS4 oder ab und zu auf dem Handy. Habe früher am PC gespielt aber mittlerweile finde ich den Playstation Controller besser.
  10. weißt du ob die beta auch für die ps4 kommt?
  11. hat eine Antwort zur Frage Motorritzel für Carbon Fighter EVO Brushless geschrieben
    hey, guck mal, es müsste dieses Motorritzel sein mit Modul 0.8 und 13 Zähnen. Dies hat zumindest der Dune Fighter so montiert und das Getriebe beider Fahrzeuge ist eigentlich gleich.. https://www.conrad.de/de/ersatzteil-reely-538516-motor-ritzel-13-zaehne-1301678.html
  12. Guck mal, das hier ist das Originale Ritzel, Modul 0,8, 13T (Zähne): https://www.conrad.de/de/ersatzteil-reely-538516-motor-ritzel-13-zaehne-1301678.html Du kannst jetzt das hier montieren mit 10T - Weniger...
  13. hey, entschuldige ich war ein paar tage nicht online daher die etwas späte Antwort. Guck mal genau, du hast an der oberen Schraube am Motor ein Langloch und kannst darüber den Motor nach links und revjts...
  14. hey, also ich selbst bin eine Zeitlang den Reely Carbon Fighter gefahren, der ist für Einsteiger schon wirklich gut und hat auch richtig power. Du kannst auch ein günstigeres Auto nehmen wie zum Beispiel...
  15. hey, wenn du das Auto langsamer bekommen willst, würde ich als erstes ein kleineres Ritzel montieren. Ein Ritzel kostet ca 5€ und ist einfach zu tauschen. Wenn dir das nicht reicht kannst du immernoch...
  16. hat eine Antwort zur Frage Modelcraft FS-T6 Fernsteuerung und 3Empfänger R6B geschrieben
    hey Edmund, ich kenne deinen Sender leider nicht, aber kann das vielleicht sein das der Empfänger Modellspeicher gebunden ist? Wechselst du jedes mal den Modellspeicher?
  17. hat eine Antwort zur Frage Ersatz für Differential im Reely Rhino III gesucht kommentiert
    hey, ja die Bewertungen habe ich auch gesehen.. aber die sind von 2012 normalerweise reagiert Conrad auf sowas immer ich denke schon das die besser geworden sind. ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.....
  18. super, freut mich! Ohne das sensorkabel weiß der Regler nämlich nicht in welche Richtung sich der Motor dreht und wie schnell usw. Das macht oft Probleme.. wegen dem diff antworte ich im anderen thema.
  19. konntest du das Problem lösen? was für ein Timing hast du am regler eingestellt? die Akkus sind ja neu oder?
  20. hat eine Antwort zur Frage Ersatz für Differential im Reely Rhino III gesucht geschrieben
    hey, guck mal hier ist die Ersatzteilliste vom alten Rhino Brushless: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/239103-el-01-en-1_10_EP_BUGGY_RHINO_II_4WD_BL_RTR.pdf Auf den ersten...

Mehr anzeigen

Folgt (1)

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved