1. hat eine Frage gestellt
    Bei meinen Drucker ist die schwarze Patrone leer, die farbige jedoch noch fast voll. Besteht irgenwie die Möglichkeit mit der farbigen Patrone meine schwarzen Texte auszudrucken? Wenn ich es so versuche...
  2. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Werde bald in meine eigene kleine Wohnung ziehen, brauch somit bald mein eigenes Werkzeug. Aber was genau sollte man auf jeden Fall Zuhause haben? Kennt vielleicht sogar jemand ein gutes Set?
  3. hat eine Antwort zur Frage Welches Werkzeug sollte jeder Zuhause haben? kommentiert
    Dann vielen Dank für deine/eure Hilfe :)
  4. hat eine Antwort zur Frage Welches Werkzeug sollte jeder Zuhause haben? kommentiert
    Der Werkzeugkoffer ist ja gleich noch besser! Akkuschrauber hätte ich mir jetzt https://www.conrad.de/de/bosch-psr-144-li-akku-bohrschrauber-144-v-15-ah-li-ion-inkl-akku-inkl-zubehoer-inkl-koffer-365036.html...
  5. hat eine Antwort zur Frage Welches Werkzeug sollte jeder Zuhause haben? kommentiert
    Dein Werkzeugkoffer gefällt mir, da ist ja fast alles drin was ich brauchen könnte, vielen Dank für den Link.
  6. hat eine Frage gestellt
    Werde bald in meine eigene kleine Wohnung ziehen, brauch somit bald mein eigenes Werkzeug. Aber was genau sollte man auf jeden Fall Zuhause haben? Kennt vielleicht sogar jemand ein gutes Set?
  7. hat eine Frage gestellt
    Remix OS wird wohl eine Android-Version für den PC auf den Markt bringen, und damit vielleicht eine weitere gute Alternative zu Windows oder OS X? Ab März soll es die Beta zum Download geben, werdet ihr...
  8. Inkling Pen finde ich auch sehr interessant. Aber sieht mir eher nach einem Stift für Grafiker oder Designer aus. Aber für Schriften kann man den Stift sicher auch sehr gut nutzen, hab dazu nur leider...
  9. Das ja eine gute Idee, und um so viel günstiger. Du hast das an deinem Laptop angeschlossen und schreibst in Handschrift über OneNote oder?
  10. hat eine Frage gestellt
    Während der Vorlesung am Computer mitzuschreiben ist fast unmöglich, zumindest mir. Da ich es aber leichter lernen kann wenn es ordentlich am PC geschrieben ist, hab ich bisher alles abgetippt. Aber mit...
  11. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Mein Laptop wird beim normalen arbeiten schon ziemlich heiß, zwischen drin hört man auch den Lüfter richtig hochfahren. Sobald ich etwas mache was mehr Rechenleistung erfordert, wie spielen zum Beispiel,...
  12. hat eine Antwort zur Frage Acer Aspire V5 wird sehr heiß, ist das normal? kommentiert
    Davon wusste ich ja noch gar nichts. Gibt sogar ein Cafe in meiner Nähe. Das eine super Idee Wlanman, vielen Dank.
  13. hat eine Antwort zur Frage Acer Aspire V5 wird sehr heiß, ist das normal? kommentiert
    Also ist mit dem Staubsauger auch zu gefährlich? Vielleicht kann ich die Lüfter mit einen Zahnstocher fixieren?
  14. hat eine Antwort zur Frage Acer Aspire V5 wird sehr heiß, ist das normal? kommentiert
    Da muss ich den Laptop ja komplett auseinander bauen?! Puuh glaube das mir doch ein wenig zu heikel, sind ja ziemlich empfindlich die kleinen Bauteile. Aber das Video ist wirklich sehr gut, vielen dank...
  15. hat eine Frage gestellt
    Mein Laptop wird beim normalen arbeiten schon ziemlich heiß, zwischen drin hört man auch den Lüfter richtig hochfahren. Sobald ich etwas mache was mehr Rechenleistung erfordert, wie spielen zum Beispiel,...
  16. hat eine Antwort zur Frage Wie kann ich diesen Türspalt abdichten? kommentiert
    Finde deine DIY Idee super, werde mich heute gleich mal ans Basteln machen. Danke :) Also Teppichrest auf den Holzstreifen kleben und diesen dann in den Spalt kleben, das bekomme ich hin. Und mit Heißkleber...
  17. hat s Antwort als Beste Lösung markiert
    Bei meiner Eingangstür ist ein riesiger Spalt, dort zieht es vom Hausgang her ziemlich kalt rein. Vor der Türe ist zwar noch eine kleine Erhöhung zum Flur hin aber das hilft nicht viel. Wie kann ich diesen...
  18. hat eine Antwort zur Frage Wie kann ich diesen Türspalt abdichten? kommentiert
    Sind zwar super lustig deine Schafe, aber da es sich um die Haustüre handelt ist es schwer die wieder richtig hinzuschieben wenn ich raus gehe. Außer ich würde die Schafe an der Türe "anleinen", auch eine...
  19. hat eine Frage gestellt
    Bei meiner Eingangstür ist ein riesiger Spalt, dort zieht es vom Hausgang her ziemlich kalt rein. Vor der Türe ist zwar noch eine kleine Erhöhung zum Flur hin aber das hilft nicht viel. Wie kann ich diesen...
  20. Meine Großeltern haben sich sehr über das Handy gefreut. Sie kommen auch wirklich gut damit zurecht, vielen Dank nochmal für den Tipp.

Mehr anzeigen

Eine Conrad Electronic SE Community
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau
Germany
© 2009 - Conrad Electronic SE - All rights reserved